SICK 为什么行动
建筑行业被认为是全球能源消耗和温室气体排放的最大贡献行业。在此起到决定性作用的是使用阶段(即能源消耗)对环境的影响,以及所用建筑材料的环境影响。
由于建筑物的使用寿命长,因此在建造办公楼、仓库和生产用建筑时,必须从一开始就投资于能源效率,以实现对环境的更大积极影响。SICK 关注用于新建筑物的可持续建筑材料。其中包括使用可再生原材料,例如木材,而不是混凝土,这些原材料以尽可能少的能源生产,并且在理想情况下是在本地采购的。这些因素对生态平衡具有决定性的积极影响。
SICK 建筑的可持续性
SICK 一方面优化现有的建筑物,另一方面优化所有计划中的新建筑物:
提前为所有新建筑物拟定能源方案,以实现尽可能低的能耗。根据驻地适合性和建筑物使用情况实施的基本措施:
- 利用地下水进行冷却
- 混凝土芯活化
- 带热量回收的排风和通风系统
- 使用日光,以及可实现存在控制和日光控制的 LED 照明
- 使用光伏、地热能以及热电站
- 关于能量监控和优化的测量方案
现有建筑物和整个基础设施正在进行翻新以提高其能源效率。为此,例如更新通风系统,确定照明标准并安装自动遮光系统。为了发掘节能潜力,能源测量系统会记录哪些设备或部门使用了多少电力。根据具体规定得出的所有知识和经验都记录在建筑标准中。这将强制应用于 SICK 的所有新建筑物。