FieldEcho® – IO-Link 领先一步

2021-7-7

GO BEYOND. Discovery #6 

是否存在能够自动识别机器中的所有 IO-Link 设备 的工具?如果让设备说明 (IODD) 能够自动下载岂不是两全其美?在整个生命周期中对 IO-Link 设备进行参数设定和监控,不受控制系统和现场总线影响,不也符合具有未来前景的机器方案和工业 4.0 的要求吗?这三个问题有一个共同的答案: SICK 的 Fieldecho。

FieldEcho 所追求的目标是,让制造商的 IO-Link 设备的操作尽可能地简单,同时扫除可能妨碍 IO-Link 设备应用的一切障碍。独立于系统的软件工具始终可用并弥补已有的整合漏洞。FieldEcho 独立集成于机器人机界面中,并且开辟了直接访问所有 IO-Link 设备的流程数据与服务数据的通道。这些正是机器或设备的控制程序通常不需要或者很少用到的参数值、诊断消息、事件和警报,但是却能给 MES 或者云端应用提供关键信息。FieldEcho 在此保障设备数据透明度,支持在设备运行过程中进行调试、监控以及支持有针对性的维护措施。FieldEcho 节省开发时间(额外所需的可编程逻辑控制器代码只有一行),确保可编程逻辑控制器循环时间不受影响。通过 OPC UA 或者 TCP/IP 进行的控制系统通信以及通过 REST 与基于 IT 或者云端的应用进行的数据交换,使得最新的 IO-Link 数据能够整合到任何工业 4.0 应用中。 

 

 

IO-Link:未来智能可靠的自动化数据通道 

数字化、工业 4.0、智能工厂或者工业物联网(IIoT),这些大趋势的实现首先需要的是数据。IO-Link 点对点通信是提供这些数据(通常是测量值、参数设置和设备信息)的理想通道。IO-Link的成功原因不止一个:设备独立于现场总线,有助于将成本更小化并且本身不会带来附加成本。它们将一台机器内的众多不同 I/O 类型缩减至一个 IO-Link 主机,以数字的方式传输数据并提供额外的诊断信息。它们可以通过标准传感器线缆连接并进行双向通信,即可以在运行时间进行参数设定和读取。所有这些开辟了多样化的新型应用功能,这些功能可以是单件批次的生产、操作元件的锁定,也可以是提供预处理的数据。智能传感器甚至能够独立执行 Smart Task(智能任务),例如计数或测量长度,并通过 IO-Link 提供这些信息。IO-Link 备受青睐:越来越多的现场设备,尤其是没有以太网空间的设备搭载了这种接口。因此,目前一条机器生产线中有数百个 IO-Link 设备的情况并不少见。

 

让 IO-Link 的优势更易接触和利用

以弥补现有整合漏洞、让 IO-Link 设备的使用尽可能简单和节省资源,同时通过常用的 IT 方法为工业 4.0 应用提供 IO-Link 数据为目标,SICK 开发了FieldEcho 软件工具。它提供所有 IO-Link 设备数据随时、全方位的访问途径,以通过浏览器或 HMI(人机界面)调出、观察或修改这些数据。已连接的和 FieldEcho 识别到的 IO-Link 设备的 IODD 自动下载,并传输至配置好的 IO-Link 主机端口。这有效节省了人工下载的成本。通信不受系统制约,可通过不同的可编程逻辑控制器、现场总线和 IO-Link 主机实现。相关开发成本更小化:机器制造商的软件开发人员只需写一行可编程逻辑控制器代码,用来调出 FieldEcho 附带的一般功能块,向 IO-Link 设备发送读写请求。目前支持 Beckhoff、三菱、罗克韦尔自动化和西门子的控制器。在数据的读写访问中,FieldEcho 通过 OPC UA 或 TCP/IP(两者都是工业通信领域的成熟标准,具有相应的未来可靠性)与机器通信。REST API 也参与其中,通过它可发送和接收 JSON 格式的数据。因此,IO-Link 设备数据就可传输到 ERP 和 MES 系统以及基于云端的服务,以利用工业 4.0 范畴的数据,例如用于进行数据分析、预见性维护或者存货盘点。 

 

图形化、基于网络、易用:操作界面

FieldEcho 提供基于网络的图形操作界面,其设计具有现代感、清晰明了且富有吸引力。该界面既可以用浏览器打开,也可以集成到机器或者设备的人机界面中。它在系统和 IO-Link 主机概览中显示所有已配置的 IO-Link 主机,和相应端口上连接的且已自动识别的 IO-Link 传感器和激励元件。它可以直观的方式显示所有 IO-Link 设备的状态。除此之外,还设有可在软件中打开的设备页面,让用户能够通过缩放方式查看设备数据。该视图显示设备标识和信息,例如序列号、软件版本以及设备名称和图片。输入和输出的过程数据一目了然。通过这个图形操作界面还可以完整设定所有 IO-Link 设备的参数。FieldEcho 以这种方式创造了无限的透明度,对运营商而言,整个 IO-Link 系统一览无余地展现在屏幕上。它不仅节省了机器制造商或系统集成商的时间,也减轻了可编程逻辑控制器的负担,确保机器或设备保持既往的性能表现。

 

自主、动态、可通信:FieldEcho 控制板

FieldEcho 可通过 REST API 将 IO-Link 数据整合到 ERP 和 MES 系统以及专有系统或基于云端的服务中。在使用该 REST API 的情况下,FieldEcho 控制板能够让人对 IO-Link 设备的状态一览无余。此外,在出现异常的情况下,它还能自动发出警告或者报警。它自动与 FieldEcho 连接,通过 REST API 自主获取整个 IO-Link 系统的相关信息,根据接收到的数据动态地独立构建界面,用户无需进行配置操作。为了能够管理众多 IO-Link 设备的大量数据,该控制板集成了一个数据库。每个应用程序都可以访问该数据库(通过 REST API 进行检索之外的另一个选择),从而减轻现场总线和 IO-Link 的通信负担。该控制板允许从云端选择个别的过程数据和设备参数进行观察(在没有 FieldEcho 和该控制板的情况下,这需要在可编程逻辑控制器中投入高成本进行编程),以及设置极限值和警报。这项功能可以用来做什么,一个例子是,对光学传感器进行运行质量诊断(Quality-of-Run-Diagnose),测定其在出现污染时的检测可靠性。通常来说,设备内部都为此确定了一个开关阈值,达到阈值时,传感器将自动生成相应的信号。现在,在控制板中,无论传感器中的阈值如何,都可以定义和监控污染极限值,在预见性维护应用中利用该值。警告和报警均进行可视化处理,同样也能以语音消息的形式输出。此外,控制板还可以发送相应的电子邮件,例如发送给设备的运行负责人或者机器的维护人员。

 

 

IO-Link 整合,前所未有的简单

FieldEcho 是独立于制造商的整合工具,它让 IO-Link 数据变得透明可访问。它可在设备的整个生命周期内,实现独立于系统的访问,用以对设备的所有 IO-Link 设备进行参数设定和监控。自动识别已连接的 IO-Link 设备和自动调出其 IODD 可将工程和调试过程的时间消耗和故障源更小化。FieldEcho 和自动化系统通过 OPCUA 或者通过 TPC/IP 进行数据交换。REST API 用作 MES、ERP 或者云端应用的通信通道。FieldEcho 目前仍在弥补已有的 IO-Link 整合漏洞,并进一步推动 IO-Link 技术在自动化技术行业中的推广。

 

Christoph Müller 

产品管理高级副总裁 Industrial Integration Space

Christoph Müller 负责 Industrial Integration Space 全球业务中心部门的产品管理与营销,即负责 SICK 围绕工业 4.0 的垂直整合和基于数据的解决方案展开的活动。他之前曾领导 SICK 全球营销与传播部门以及新业务领域的构建。