SICK 的气候和环境保护管理
SICK 环境保护活动主要着眼于气候和环境保护战略。我们的口号是:SICK 愿意完全停止或持续降低产品和流程(潜在)产生的环境影响以及企业使用的生产资料。
- 阻止可以被阻止的。
- 减少不能被阻止的。
- 优化不能被减少的。

重点强调 CO2 排放、废物和废水,用料以及客户关于 SICK 产品的使用情况四个处理领域。
SICK 所有环境相关的生产过程都在资源保护和排放控制、评估及改进方面受到了系统性的监控。早在 2006 年,德国所有区域和制造企业就都通过了 DIN EN ISO 14001:2005 认证。另外,在 2007 年 SICK 国内所有子公司和匈牙利子公司首次成功通过了 DIN EN ISO 9001:2000 和 DIN EN ISO 14001:2005 矩阵认证。
除通过 ISO 14001 环境管理体系认证外, 从 2012 年起在 Waldkirch 的总公司以及 Reute 地区和 SICK Vertriebs-GmbH Düsseldorf 也通过了 EMAS(生态管理和审计制度,法规 (EG) 编号 1221/2009)和 ISO 50001(能源管理)认证。
实践案例

2011 年通过外部投资,SICK 在 Reute 和 Waldkirch 的屋顶上安装了 975 m² 光伏发电系统并投入使用。SICK 共有 1375 m² 屋顶面积可供使用。SICK AG 每年的光伏发电系统房顶安装容量近 170 kWp,发电量约 160,000 kWh。

长时间以来各行业的公司选用 SICK 生产的传感器,促进高效生产和资源节约。SICK 在生产过程中也尽量使用环保的生产资料。随着逐渐过渡到水基涂料体系,溶剂排放量每年可节省 3.5 吨之多!

可靠、高性能的电子元器件是 SICK 生产传感器的基础。即使在要求苛刻的生产过程中我们也能够运用环保的方法。自 2006 年以来,SICK 的无铅焊接工艺逐步成熟,发展前景良好。
Kerstin Kohler
环境管理
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
+49 7681 202 - 5282
kerstin.kohler@sick.de