智能工业之眼——安全摄像与机器视觉

2023年5月31日

传感器是智能工业的感官,而安全摄像和机器视觉则相当于智能工业的视觉,今天我推出了两款SICK新品,与大家诚挚分享我们为智能工业研发的明亮眼睛。

1.safeVisionary2 安全摄像系统

随着安全防护的实际应用与需求,现有的2D防护设备已渐渐无法满足客户对于安全的要求,随之而来的是对于3D的安全设备呼声越来越高。

凭借具有PLc级安全性能等级认证3D飞行时间测量摄像机,SICK开辟了安全技术的新维度。

safeVisionary2 能够实现三维环境监测,从而提高您的应用的安全性和效率。此外,得益于有效的测量数据,该相机还能解决自动化任务,从而为您节省额外的硬件组件。safeVisionary2 具有紧凑、坚固的设计,可在日常工业环境中以多功能方式使用。

- 清晰的 3D 信息

- 借助每秒 30 帧的速度和 512 x 424 像素的分辨率,即使在动态应用中该摄像机也能提供可靠的强度值和距离值。

- 通过 Gigabit 以太网快速传输数据

- 得益于 Gigabit 以太网和较短的响应时间,您可以从快速数据传输中受益,从而实现高安全性。

- 远不止一台安全传感器

- 您也可以将 3D 测量数据用于自动化任务,例如用于车辆导航或物体检测。

应用场景

获取详单

2. Ruler3000 3D 机器视觉

非常高兴地向大家宣布,西克3D视觉产品Ruler系列全新升级!

新产品Ruler3002、Ruler3004、Ruler3010即日起正式上市!

- 轮廓线点数升级

- 高达3200 Data points/Profile

- 超高扫描速度

- 拥有ROCC技术的SICK CMOS sensor,采样速度最高可达46KHz

- 多重扫描

- 在一台设备中同时得到3D图像、亮度图像、散射图像

- 双重曝光功能

- 进一步提升了高对比度场景中的图像质量,同时可以兼顾非常暗和高反光场合

- Surface Reflect 功能器

- 一项正在申请专利的新技术。它提供了额外的图像维度,因此即使是光滑表面上非常小的划痕也能看得见。该技术还可用于表面的光泽度测量,例如可用于检测颜色或涂层缺陷

应用场景

获取详单

联系我们
联系我们

联系我们

全国客服热线:

4000 121 000

我们经验丰富的销售工程师可以根据您独特的应用要求推荐合适的解决方案。

我们不仅拥有广泛的传感器、控制器和服务组合,依靠遍布各地的工程专家网络,我们也能前往现场。在满足您的安全要求上,我们还为您提供无与伦比的附加值:一站式完整项目——在保证安全生产效率的路上我们给予您支持!