Procesar pacas durante largas jornadas de trabajo puede ser una tarea aburrida y agotadora para los agricultores. New Holland, uno de los principales fabricantes de maquinaria agrícola, ha visto la oportunidad de automatizar los procesos de empacado. Su objetivo es facilitar el trabajo de los agricultores y aumentar la productividad y la calidad de las pacas. Para ello, recurre al sensor LiDAR 3D SICK MRS1000 para constituir el núcleo de su nuevo sistema de automatización de empacadoras New Holland IntelliSenseTM.
Simplificar el guiado de hileras para aumentar el rendimiento: la automatización en New Holland con LiDAR 3D
10 feb 2025
New Holland acompaña a los agricultores en su trabajo diario
New Holland, marca de CNH, lleva más de 125 años acompañando a los agricultores y ofreciéndoles la tecnología, las soluciones y los servicios que necesitan para una agricultura productiva. Cuenta con una larga trayectoria de innovación y da respuesta a las necesidades de los clientes con una amplia gama de equipos agrícolas y de construcción ligera. La experiencia y las innovaciones se apoyan en servicios conectados de precisión y en una red de concesionarios especializada y global, con una fuerte presencia territorial.
Potencial de optimización del proceso de empacado
Una de las tareas para las que se utilizan los equipos de New Holland es el procesado de pacas cúbicas. El periodo de cosecha es corto, lo que obliga a los agricultores a trabajar largas y agotadoras jornadas dedicadas al empacado. Esta tarea implica que el agricultor recorra constantemente las hileras de arriba abajo con un tractor equipado con una empacadora. El proceso es repetitivo y exige una concentración continua del operario, ya que las hileras nunca son uniformes ni rectas. El operario debe mantener la empacadora permanentemente sobre el centro de la hilera, mientras vigila el indicador de llenado para garantizar un llenado uniforme de la cámara de empacado y obtener pacas rectas. Además, el rendimiento y el tamaño de la hilera varían a lo largo de la misma, por lo que el operario debe ajustar la velocidad de avance en consecuencia. Todo ello exige una concentración continua para regular manualmente la velocidad y la dirección. Conducir demasiado despacio resulta ineficiente. En cambio, conducir demasiado rápido puede provocar un atasco y obligar al conductor a detenerse, bajar del tractor y retirar la obstrucción. New Holland reconoce que esta exigente tarea puede beneficiarse de la automatización. Para aumentar el rendimiento y la productividad de la máquina, recurrió a SICK por sus soluciones de sensores.
Automatización con los sensores de entorno de SICK
El producto a la altura de esta tarea es el sensor LiDAR 3D MRS1000. Escanea la posición y el tamaño de la hilera, lo que permite medir su volumen. Con esta información, el sistema prevé la velocidad y la trayectoria óptimas para el tractor y la empacadora. A continuación, todo el proceso de empacado puede optimizarse gracias al control automático de la velocidad y la dirección automática.
Esta automatización se traduce en un mayor confort para el conductor del tractor, que ahora puede manejar la máquina con las manos libres. Al mismo tiempo, la velocidad y la trayectoria optimizadas mejoran la productividad, ya que aumentan el número y la calidad de las pacas producidas y reducen los tiempos de parada provocados por los atascos. Estas mejoras de eficiencia se traducen en un mayor rendimiento y en un menor consumo de combustible. Gracias a estas ventajas, el sistema de automatización de empacadoras New Holland IntelliSenseTM obtuvo su primer galardón: una medalla de plata en el Agritechnica Innovation Award 2022.
Un rendimiento fiable y datos de alta calidad
El MRS1000 es capaz de funcionar y proporcionar datos fiables en casi cualquier condición meteorológica. Sus filtros integrados y su rendimiento de medición preciso permiten obtener una nube de puntos estable y de alta calidad.
Hasta ahora resultaba difícil encontrar mano de obra para este tipo de tarea sencilla pero agotadora en las explotaciones. En el proceso manual, el conductor tenía que intervenir constantemente para dirigir, acelerar y reducir la velocidad. Con la automatización basada en sensores, el conductor puede centrarse ahora en la aplicación y los resultados en lugar de en el manejo del tractor.
Un futuro prometedor para New Holland y SICK
Esta colaboración constituye una sólida alianza para ambas empresas. New Holland busca sensores para automatizar distintas tareas con el fin de facilitar la vida de los agricultores y aumentar la productividad. SICK cuenta con una presencia global que le permite adoptar un enfoque centrado en el cliente en todo el mundo. Las soluciones conjuntas permitirán a los agricultores mejorar la calidad de su trabajo y su productividad.
El sistema en el que New Holland basa su automatización, IntelliSenseTM Bale Automation, se lanzó a principios de 2024. Los primeros kits de automatización de empacadoras se han implementado con éxito en clientes de todo el mundo.
Artículos adicionales
Gracias a la tecnología LiDAR, los robots de Naïo mantienen una perspectiva precisa de su entorno
Movimiento preciso de las palas de la excavadora con encoders absolutos para rotores basculantes
Los encoders Inox posicionan las herramientas mecánicas para escardar las malas hierbas
An unusual combination: renewable power from solar energy and automated agriculture