La innovación en marcha

7 oct 2025

Visionary AI-Assist reduce el riesgo de colisión de las máquinas móviles en entornos laborales difíciles

En cualquier lugar donde se muevan o se transporten materiales debe tomarse en serio el riesgo de posibles colisiones entre máquinas, vehículos y obstáculos. Este tipo de incidencias no solo cuestan dinero sino que también afectan sensiblemente a la buena marcha de la producción. Para ello SICK ha desarrollado Visionary AI-Assist, una solución asistida por IA que detecta personas y objetos con precisión y de forma selectiva, emite advertencias a tiempo y minimiza así el riesgo de colisión.

A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.
A wheel loader is backing up on a construction site—thanks to Visionary AI Assist, a collision is avoided.

Los operarios de máquinas se encuentran cada día frente a la difícil tarea de maniobrar enormes vehículos que pesan toneladas, como las cargadoras de ruedas o los camiones volquetes, a través de complejos espacios de trabajo. Pasillos estrechos, obstáculos, ángulos muertos y movimientos dinámicos de personas y otras máquinas son factores que exigen la máxima concentración. Otros problemas como el polvo, la baja visibilidad o las condiciones meteorológicas cambiantes dificultan también la supervisión del entorno en áreas de gran tamaño. Ni siquiera los muchos años de experiencia pueden impedir que alguna vez se pasen por alto a personas o a otras máquinas. Los medios auxiliares clásicos, tales como espejos, señales de advertencia acústica o simples cámaras ofrecen una ayuda limitada. La consecuencia son alarmas fallidas o advertencias que llegan tarde, lo que disminuye la confianza en los sistemas y aumenta el nivel de estrés. Además de que pueden ocasionarse costosas colisiones, daños en las máquinas e infraestructuras y paradas imprevistas de la producción. Un sistema de asistencia inteligente que detecta con fiabilidad a personas y objetos, cubre los ángulos muertos y prioriza los mensajes relevantes supone un evidente alivio de trabajo para el personal y, al mismo tiempo, reduce el riesgo de colisión y permite un funcionamiento fluido.

Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.
Visionary AI Assist detects a person at a distance of 1 meter from a construction vehicle on a construction site.

Prevención de colisiones gracias a Visionary AI-Assist

Visionary AI-Assist de SICK combina la robusta cámara 3D Visionary-B Two con el software inteligente AI-Assist. El resultado es una solución universal para la prevención de colisiones. La cámara dispone de estereoscopia de instantáneas 3D, lo que le permite proporcionar datos de color y profundidad de alta resolución en tiempo real. La cámara detecta tanto personas como objetos con precisión milimétrica, incluso aunque sean solo parcialmente visibles. El campo visual puede configurarse en función de las necesidades, de forma que cubra una gran superficie del entorno o que se concentre en la zona cercana.

Al mismo tiempo, todos los datos se analizan en el propio sensor y se priorizan las alertas en función de la urgencia, lo que reduce el número de alarmas fallidas. Por otra parte, la configuración de zonas flexible y las mediciones precisas de la distancia aumentan la fiabilidad. Todo esto es posible gracias a una red neuronal especialmente entrenada sobre un chip de IA dedicado de alto rendimiento.

Para el uso en entornos exteriores exigentes, Visionary AI-Assist presenta su robusta carcasa (IP67/IP69K) con un rango ampliado de temperaturas entre -40 y +55 °C. Un juego de sujeción antivibración opcional absorbe eficazmente los impactos. Otros accesorios, como la cubierta protectora, se encargan de impedir que el polvo, la lluvia o la suciedad afecten a la buena visibilidad. Y por si todo esto fuera poco, el frontal de la cámara está protegido de la tensión mecánica y de la luz solar directa.

Gracias a la detección temprana de situaciones críticas y a sus advertencias precisas, el Visionary AI-Assist ayuda activamente al personal durante las maniobras de las grandes máquinas de trabajo móviles. Complementariamente, una vista en directo en 2D proporciona una perspectiva general de la situación. Pero también los vehículos autónomos como las carretillas elevadoras o los vehículos de transporte pueden equiparse con este sistema inteligente de asistencia. Y es que precisamente allí donde no se produce un manejo directo, la detección fiable de personas y objetos resulta imprescindible, ya que es la única manera de evitar colisiones y hacer posible una automatización adaptativa. Las interfaces estándar habituales como Ethernet o CAN, así como las entradas y salidas digitales, permiten una integración flexible y sencilla de en las máquinas de trabajo móviles en ambos escenarios.

Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Wheel loader with Vision AI Assist System attached, against a rocky background.
Procesamiento industrial de imágenes
Prevención de colisiones inteligente y supervisión de zonas con visión artificial 3D robusta
Visionary AI-Assist

 

Eche un vistazo al vídeo para ver la prevención de colisiones en acción

 

Artículos adicionales

Movimiento preciso de las palas de la excavadora con encoders absolutos para rotores basculantes

Leer más

Gracias a la tecnología LiDAR, los robots de Naïo mantienen una perspectiva precisa de su entorno

Leer más

E-Guide Mobile Machines
E-Guide Mobile Machines
Guía electrónica: tendencias en la automatización de las máquinas móviles

Descargar ahora

Virtual Tool Mobile Machines
Virtual Tool Mobile Machines
Herramienta virtual: soluciones de sensores para la automatización móvil

Comenzar ahora