Solución de visión con inteligencia artificial en el propio dispositivo gracias a IA Hailo

12 oct 2024

En un entorno industrial en el que las aplicaciones de logística y de exteriores son cada vez más autónomas, es imprescindible contar con una solución de software de tipo Edge. ¿Cómo es posible desarrollar un sensor con las más modernas funciones de IA en el propio dispositivo, lo que se conoce como “on device”?. SICK muestra que es posible mediante la integración del procesador de IA de Hailo en la cámara de visión 3D Visionary-B Two. La inteligencia del software incrustado abre un amplio abanico de opciones para la automatización.

SICK demonstrates how to develop a sensor with AI capabilities directly on the device by integrating the Hailo AI processor into the Visionary-B Two 3D camera.
SICK demonstrates how to develop a sensor with AI capabilities directly on the device by integrating the Hailo AI processor into the Visionary-B Two 3D camera.

Planteamiento centralizado versus incrustado

Con la creciente autonomía de los procesos industriales, la necesidad de potencia de procesamiento, especialmente para aplicaciones de software basadas en IA, aumenta exponencialmente. Una solución habitual es el traslado de las tareas de procesamiento a PC industriales externos (PCI) equipados con GPU, lo que se conoce como enfoque centralizado. Pero, ¿qué ocurre cuando las aplicaciones de IA deben ejecutarse en el propio dispositivo? Esto supone un difícil desafío, pues una alta potencia de procesamiento genera más calor y el rango de temperaturas de servicio de un dispositivo es limitado, un factor crítico en el entorno industrial. También hay que contar con los costes operativos totales de estas soluciones “on device”.

Computational tasks are offloaded to external, GPU-equipped industrial PCs (iPCs).
Cada vez es más necesario calcular más datos con el mínimo tiempo de retardo para alcanzar el siguiente nivel en la automatización
Computational tasks are offloaded to external, GPU-equipped industrial PCs (iPCs).
Cada vez es más necesario calcular más datos con el mínimo tiempo de retardo para alcanzar el siguiente nivel en la automatización

Conocimientos especializados de un proveedor líder de inteligencia artificial

Aquí entran en juego los conocimientos especiales del experto Hailo, un fabricante líder de procesadores de IA de alta potencia que desarrolla soluciones para la ejecución de aplicaciones de IA automáticas avanzadas en terminales. Esta colaboración refuerza las capacidades en IA de SICK en sus dispositivos. La computación IA de Hailo es de bajo consumo de energía y se integra a la perfección en la arquitectura “on device” de la gama de productos de procesamiento industrial de imágenes de SICK. 

The energy-efficient AI computing from Hailo integrates seamlessly into the on-device architecture of SICK’s Vision portfolio.
Visionary-B Two con opciones de programación en el dispositivo
The energy-efficient AI computing from Hailo integrates seamlessly into the on-device architecture of SICK’s Vision portfolio.
Visionary-B Two con opciones de programación en el dispositivo

Programación en el propio dispositivo con cámara de visión 3D y acelerador de IA

The 3D camera Visionary-B Two with Hailo-8 AI Accelerator enables native programming and the use of Hailo software tools.

En octubre de 2024 llegó al mercado el primer producto nacido de esta colaboración: la cámara de visión 3D Visionary-B Two con el acelerador de IA Hailo-8. El objetivo de esta variante es dar a los usuarios la posibilidad de una programación nativa en el dispositivo utilizando el acelerador de IA Hailo y sus herramientas de software. Entre sus aplicaciones más importantes están la logística y automatización en exteriores. Los empresas de software asociadas a SICK y Hailo ya están beneficiándose de las ventajas de esta tecnología en distintos proyectos piloto y desarrollando aplicaciones de IA. Tanto SICK como también HAILO aportan sus innovadores socios de software desde sus respectivas áreas de negocio.

La nueva solución se presenta en directo en la VISION 2024, la feria mundial para el procesamiento industrial de imágenes. Estaremos encantados de presentarle nuestra innovación en el puesto de HAILO en el pabellón 8, stand 8B25.

 

Artículos adicionales

Farming 4.0: supervisión del entorno en 3D para máquinas agrícolas móviles

Seguir leyendo

Sistema de cámara reduce el riesgo de colisiones en carretillas elevadoras

Seguir leyendo