En equilibrio: carga y transporte óptimos con AMR

16-mar-2022

Los vehículos de guiado automático y los robots móviles autónomos (AMR) de Steering Machines permiten un aumento significativo de la productividad en la industria, y utilizan soluciones de sensores de SICK en el proceso. La asociación entre las dos empresas proporcionó una solución estable y segura en la producción de Comexi, una empresa multinacional activa en la producción y comercialización de bienes de equipo para la industria de impresión y transformación en el campo de los embalajes flexibles.

El uso de vehículos de guiado automático y AMR para realizar operaciones y movimientos en entornos industriales no es una moda, sino que ya forma parte integrante de la cadena de producción. Sin embargo, se necesitan elementos externos para garantizar que estos vehículos funcionen con seguridad al tiempo que aumentan la productividad.

 

Vehículos de guiado automático y AMR para carga y transporte en plantas de producción y centros logísticos.

Aquí, SICK ofrece un funcionamiento óptimo y seguro de vehículos de guiado automáticos y AMR en entornos industriales. Así lo acaba de demostrar la start-up barcelonesa Steering Machines, que desarrolla vehículos de guiado automáticos y AMR omnidireccionales para carga y transporte en plantas de producción y centros logísticos.

Steering Machines necesita sensores para obtener datos precisos y seguros sobre el movimiento de su vehículo de guiado automático y AMR omnidireccional de la serie Moby en términos de velocidad y dirección. Para ello se utiliza un encoder de seguridad de SICK, que proporciona rápidamente datos fiables con los parámetros importantes.

This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)
This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)
Controladores de seguridad
Controlador de seguridad programable mediante software
Flexi Soft
Encoders absolutos
Encoder de seguridad para un posicionamiento seguro, opcionalmente programable
AFS/AFM60S Pro
Encoders incrementales
Encoder de seguridad para la supervisión segura del movimiento
DFS60S Pro
Escáner láser de seguridad
Un escáner láser de seguridad que destaca por su robustez e inteligencia
microScan3

 

Esta solución es tan especial porque solo requiere un encoder en lugar de los dos habituales y es compatible con los reguladores de velocidad seguros de las gamas de productos Flexi Soft MOC0 y MOC1. La solución integrada de SICK para máquinas de dirección se completa con el escáner láser de seguridad microScan3, que ofrece una gran resistencia a la suciedad, el polvo y la luz solar gracias a la innovadora tecnología de escaneado safeHDDM® (High Density Distance Measurement). El controlador de seguridad Flexi Soft permite una escalabilidad óptima para cada aplicación, en función de su complejidad.

The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.
The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.

 

Éxito de la implantación en Comexi

La combinación de las soluciones de SICK y Steering Machines ha demostrado inmediatamente su eficacia en la cadena de producción de Comexi. Comexi es una multinacional que fabrica y distribuye bienes de equipo para las industrias del envase flexible, la impresión y la conversión. El objetivo de la empresa era aumentar la productividad de sus clientes con vehículos de guiado automático/AMR reduciendo los tiempos de parada en las transferencias entre máquinas y los movimientos en zonas de producción pequeñas o con escasez de material.

The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.
The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.

Gracias al vehículo de guiado automático/AMR de Moby y al apoyo de SICK, se logró este objetivo. “SICK y Steering Machines nos han proporcionado una solución global robusta y segura, que minimiza los errores en la cadena de producción para nuestros clientes. Con el vehículo de guiado automático/AMR se pueden mover grandes cargas en un espacio reducido, garantizando funcionamientos más eficientes”, explica Pedro Jiménez, Digital Brand Manager de Comexi.

“Nuestra alianza con Steering Machines nos permitió ofrecer exactamente la solución adecuada para Comexi. Hemos conseguido crear una solución segura a la vez que aumentamos la productividad”, confirma Mikel Saez de Buruaga, Jefe de Producto de SICK España.

“Los sensores y soluciones de SICK son el complemento natural de nuestros productos. También pudimos alcanzar el nivel de rendimiento (PL) d en términos de movimiento, velocidad y rotación. Esto se ajusta exactamente a la normativa vigente para estas aplicaciones”, afirma Carles Domènech, CTO de Steering Machines.

 

Más artículos

Los robots móviles ultracompactos optimizan la cadena de procesos

Seguir leyendo

El tamaño perfecto del campo de protección para vehículos industriales autónomos

Seguir leyendo

 

Los sensores controlan el futuro de los robots colaborativos

Seguir leyendo

Modular y móvil: hacia la máxima flexibilidad con vehículos de guiado automático

Seguir leyendo

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte a nuestros expertos

Robots móviles:
hacia nuevas dimensiones

La robótica se abre paso, ya sea en la producción, la logística o los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Más información