El robot “mayordomo” que se pasea solo por el edificio

19-dic-2016

Con el MiR100 , la joven empresa danesa Mobile Industrial Robots (MiR) ha lanzado al mercado alemán en 2015 un robot de transporte móvil que funciona como la seda en todos los sentidos. El escáner láser de seguridad S300, las Sensores Visión 3D y los ultrasonidos se encargan de que el robot se haga a un lado automáticamente en cuanto detecte personas o algún obstáculo estático.        

docking_stationMiR100: pequeño vehículo de transporte sobre cuatro ruedas en una estación de acoplamiento       

 

El MiR100 es un robot móvil eficiente y de fácil manejo para la automatización de soluciones internas de transporte y logística. Optimiza los procesos de trabajo, libera recursos de personal y contribuye así al aumento de la productividad y, con ello, a la reducción de costes. Su tecnología permite la exploración automática del área de desplazamiento y del entorno, así como la importación de planos tridimensionales del edificio.    

 

tablet1

El MiR100 puede dirigirse desde una tableta, un teléfono móvil o un PC.

 

Este pequeño vehículo de transporte sobre cuatro ruedas puede cargar 100 kg o arrastrar 300 kg y transportarlos por el edificio. Puede programarse rápidamente desde el servidor web integrado. Dirigido a distancia desde un smartphone puede explorar un nuevo terreno, con un solo clic permite crear un mapa en el smartphone. El MiR100 tiene un fácil manejo y puede dirigirse desde una tableta, un teléfono móvil o un PC. Un ordenador integrado genera un mapa del entorno y los sensores exploran constantemente la ubicación del MiR100. En cuanto detecta un obstáculo, lo evita automáticamente o se para. Esto es posible gracias a dos escáneres y una Sensores Visión 3D.    

 

S300 compacto escáner láser de seguridad S300

 

Los compactos escáneres láser de seguridad S300 de SICK, gracias a su ángulo de exploración de 270°, garantizan una supervisión omnidireccional completa del entorno. Especialmente para los robots móviles pequeños se necesitan varios campos de protección que puedan configurarse de manera flexible. Los 16 campos de protección libremente configurables del S300 permiten una adaptación flexible a diferentes situaciones de marcha y del entorno. Otra exigencia más de la robótica móvil es que sus sensores estén diseñados de la forma más compacta y robusta posible. Al mismo tiempo, el consumo de energía de los componentes también es importante. En este sentido, gracias a su diseño eficiente con un consumo de potencia típico de solo 6 vatios, el S300 reúne también los requisitos técnicos necesarios y es, por tanto, un componente importante para satisfacer esa exigencia. Su interfaz EFI permite la integración de escáneres láser de seguridad S300 a través de pasarelas en distintas redes, para una comunicación segura entre los dispositivos de SICK. Esto incluye tanto la comunicación entre los robots como también entre robots y otros componentes dentro de un sistema de producción interconectado.   El robot móvil MiR100 de Mobile Industrial Robots se ha desarrollado para aplicaciones de los sectores de logística y producción, así como para el área de la salud. En hospitales, laboratorios y puntos de distribución postal se ha convertido en un apreciado compañero de trabajo que arrastra y tira de cargas, recorre largos trayectos y actúa siempre con educación, ya que percibe a las personas y los obstáculos y actúa de forma natural: o bien frena o bien da un rodeo para evitarlos.