Movilidad integral: robots móviles en el comercio minorista, entornos higiénicos y la logística

15-feb-2022

Los robots autónomos determinan cada vez nuestro día a día. Siegan el césped, aspiran el salón y limpian ventanas, si se desea, también sin pausa. Pero los productos que integran el programa de MetraLabs van mucho más allá de estas aplicaciones populares: los especialistas en robótica de servicio móvil con una dilatada experiencia práctica disponen de robots móviles para los más diversos ámbitos y funciones. Desde robots de inventario en el comercio minorista, pasando por la robótica de desinfección, hasta carretillas elevadoras mini automatizadas para la logística interna. Todos los modelos tienen una cosa en común: todos ellos pueden desplazarse con seguridad gracias a los escáneres láser de seguridad y a los sensores 2D-LiDAR de SICK, un requisito para unas prestaciones de servicio de éxito y flujos de materiales eficientes.

The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions
The specialists in mobile service robotics have mobile robots for a wide range of areas and functions

 

Dos veces y media la vuelta al mundo

Desde 2007, la empresa de Ilmenau MetraLabs ha lanzado al mercado y puesto en movimiento más de 300 robots. En total, estos robots han recorrido ya más de 100.000 km, lo equivalente a dos veces y media la vuelta al mundo. El hecho de que confiaran desde el principio en SICK tiene, según cuenta Sabrina Greul-Nothnagel, responsable del ámbito de Industria y Productos sanitarios, un buen motivo: “Nuestra experiencia con SICK es extraordinaria. La calidad y la tecnología no dejan lugar a dudas, y en lo que respecta a la técnica de seguridad, no existe en el mercado nada comparable”. El mejor requisito por tanto para recorrer juntos los siguientes kilómetros.

 

La versatilidad de la robótica móvil – más que una moda

Un ejemplo del mundo de la moda: el robot autónomo TORY busca por sí solo su camino entre percheros. Una vez instalado y provisto del mapeado correspondiente, lleva a cabo inventarios automatizados con ayuda de la detección RFID. Además puede conectarse al sistema de gestión de mercancías correspondiente para iniciar automáticamente pedidos, por ejemplo. Tan solo esto es por sí mismo fascinante, pero es que, además, el TORY trabaja tanto de día como de noche. Los clientes, niños jugando u objetos como bolsas o cajas no afectan realmente a su capacidad infatigable. Todo esto es posible gracias a los escáneres láser de seguridad de las series S300 y TiM7xx. Estos sensores combinan una evaluación de campo inteligente con la salida de datos de medición en un mismo dispositivo. De este modo son capaces de registrar datos sobre la presencia de un objeto en una zona definida y, al mismo tiempo, emitir datos de medición exactos de la superficie escaneada. Un aspecto importante: de este modo, los escáneres láser de seguridad satisfacen a la vez dos de los requisitos fundamentales, a saber, la seguridad del movimiento de desplazamiento para la protección de las personas y la detección simultánea del entorno mediante datos de medición no seguros para la localización de vehículos. Además, el Tim7xx, gracias a su diseño compacto, es especialmente apto para plataformas móviles, vehículos de transporte sin conductor y robots de servicio móviles.

Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.
Ilmenau-based MetraLabs has launched more than 300 robots since 2007.

 

Con la energía del sol artificial – desinfección sin pausa

Otras aplicaciones también ponen de manifiesto la versatilidad de la robótica móvil. Esto ha centrado la atención en los robots de desinfección. Pero a pesar de lo apremiante de la situación actual, continuarán ocupando un lugar destacado. La higiene y la desinfección exceden el ámbito sanitario. Los robots móviles como el STERYBOT de MetraLabs adoptan el principio de la radiación solar. La radiación UV-C de onda corta elimina hasta el 99,99% de los virus y bacterias, a la vez que las superficies sensibles y los equipos médicos no sufren daño alguno. El robot de desinfección se desplaza de forma totalmente autónoma por el entorno donde se utiliza, funcionando aquí también solo con la ayuda de los escáneres láser de seguridad. La seguridad funcional integrada y un software de navegación optimizado a lo largo de miles de kilómetros garantizan una orientación fiable y la elusión de personas y obstáculos. Esta navegación libre permite un indice de desinfección elevado y, con ello, la eficiencia del sistema integral en contraposición a robots que recorren una ruta predeterminada. Además de la desinfección de superficies de estancias en hospitales y consultorios médicos, la desinfección UV también puede emplearse para la esterilización en supermercados, centros comerciales, hoteles, oficinas, colegios o en la fabricación. Unas perspectivas espléndidas.

Disinfection robots have recently come into focus.
Disinfection robots have recently come into focus.

 

Carretilla elevadora mini – totalmente segura

Hablando de fabricación: para los requisitos variados de la producción, esta empresa de Ilmenau ofrece con el CARY otro robot móvil equipado con escáneres láser de seguridad de SICK. Como carretilla elevadora mini autónoma, cubre con éxito un nicho de mercado a la hora de transportar carros cargados, especialmente cuando transportan piezas muy delicadas. Los robots de esta serie pueden integrarse sin problema en la logística interna de la empresa de forma individual o en grupo.

CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.
CARY is another mobile robot with safety laser scanners from SICK.

 

Espíritu inquieto al servicio de la movilidad

El ejemplo de MetraLabs deja claro una cosa: la gran diversidad de los ámbitos de aplicación en los que se emplea ya la robótica móvil exige que este sector en expansión cuente con mentes brillantes. “Colaboramos desde hace años, entre otros, con la Universidad de Ilmenau en Alemania en proyectos de investigación, y el interés que muestran los estudiantes es enorme”, comenta Sabrina Greul-Nothnagel. Una colaboración que SICK respalda plenamente para preservar la curiosidad y el espíritu inquieto día tras día.

 

Otros artículos

Robots móviles ultracompactos optimizan la cadena de procesos.

Leer más

Primer robot cortacésped para grandes superficies en exteriores con sensores inteligentes

Leer más

Un robot móvil de SUitee Cobotics revoluciona el trabajo en el supermercado

Leer más

¿Tiene alguna pregunta?

Consulte a nuestros expertos

Robots móviles:
hacia nuevas dimensiones

La robótica se abre paso, ya sea en la producción, la logística o los servicios. Soluciones de sensores para todas las variantes de robots móviles

Más información