Los escáneres láser de seguridad permiten una navegación segura de los robots móviles en el entorno laboral

30-ago-2022

Hoy en día, ya no es suficiente automatizar procesos concretos y pasos de producción individuales ya ha dejado de ser suficiente. Los entornos modernos de producción y logística necesitan la eficiencia que se obtiene de soluciones holísticas -que toman en cuenta el entorno completo. Una solución holística requiere más proyectos cooperativos, como el de HIKROBOT y SICK. Como fabricante mundial, HIKROBOT dispone de una amplia cartera de productos que incluyen una gran variedad de modelos de robots y plataformas de software de desarrollo propio. Sus robots se pueden encontrar en los más diversos sectores de la industria, desde alimentos hasta electrónica, llegando también a la industria del automóvil y farmacéutica. Gracias al escáner láser de seguridad nanoScan3 de SICK, estos robots son capaces de navegar a través de estos numerosos entornos, mientras garantiza una operación segura para las trabajadoras y trabajadores.

 

Los robots navegan con seguridad por el entorno de trabajo gracias a un software de cartografiado de alta precisión

La adaptación a entornos nuevos se apoya en un concepto básico sencillo. Al igual que cada nuevo empleado, el robot debe, en primer lugar, familiarizarse con el área en que trabaja. Usando el método SLAM (Simultaneous Localization and Mapping: Localización y Cartografiado Simultáneos), el robot se desplaza por su zona de trabajo y carga la información suministrada por el escáner láser de seguridad nanoScan3 de SICK en un software para su cartografiado. Una vez finalizado el mapa, este se descarga en la placa de control del robot y es utilizado por éste para establecer las rutas virtuales que le guían por su área de trabajo. Para asegurar una operación óptima, el robot realiza comprobaciones para garantizar que la zona ha sido cartografiada correctamente y se puede recorrer sin problemas.

The robot drives through the work area and uploads the information provided by the SICK safety laser scanner nanoScan3 to a mapping software.
The robot drives through the work area and uploads the information provided by the SICK safety laser scanner nanoScan3 to a mapping software.

 

Unos datos de medición precisos permiten un funcionamiento sin interrupciones y unos bajos costes de implementación

El nanoScan3 actúa como los ojos del robot, guiándolo a cada uno de sus destinos. Gracias a la tecnología de escaneo safeHDDM®, el nanoScan3 es increíblemente resistente a la luz artificial, al polvo o a la suciedad y proporciona consistentemente datos de medición confiables y de alta precisión. Esto significa que en el curso de un día de trabajo ajetreado, cuando el robot se expone a finas partículas emanadas de la producción o a luces cegadoras de alta frecuencia, el robot continúa su operación sin interrupciones. Esto es un gran impulso para la productividad y además permite reducir los costos de implementación al disminuir la necesidad de invertir para tener entornos de trabajo muy limpios o libres de polvo.

Las capacidades del nanoScan3 para la detección del entorno permiten que los robots móviles se mueven sin problemas en ambientes complicados. Adicionalmente, la exploración en tiempo real protege tanto al robot como también al entorno en que se encuentra. El robot es inmediatamente capaz de reconocer y manejar situaciones inesperadas como objetos caídos al suelo o personas que se cruzan en el camino.

Escáner láser de seguridad
El escáner láser de seguridad más pequeño de SICK, extremadamente robusto y de alta precisión
nanoScan3
The nanoScan3’s environmental perception capabilities enable the robot to deal with complicated surroundings.
The nanoScan3’s environmental perception capabilities enable the robot to deal with complicated surroundings.

 

La colaboración en una moderna tecnología de seguridad abre el camino al futuro

La cooperación entre HIKROBOT y SICK es una verdadera historia de éxito. Las reducidas dimensiones del nanoScan3, permiten que el dispositivo se integre con facilidad en los robots compactos; y gracias a la moderna tecnología de este escáner láser de seguridad, HIKROBOT puede fabricar soluciones de uso intuitivo y de bajo costo. Con los técnicos y el servicio de posventa dedicado del equipo técnico de SICK, se ha desarrollado una relación muy confiable entre ambas compañías loque es un buen augurio para futuros esfuerzos.

The advanced technology of this safety laser scanner enables HIKROBOT to produce easy to use, cost-effective solutions.
The advanced technology of this safety laser scanner enables HIKROBOT to produce easy to use, cost-effective solutions.

Al día de hoy, HIKROBOT ya ha suministrado soluciones robóticas y productos a más de 1.000 clientes en todo el mundo. Entre ellos se encuentran empresas como DHL, FAW-Volkswagen, Superdry y A. Perry. Gracias a los esfuerzos en conjunto con SICK, la compañía desean continuar con su carrera de éxitos y ofrecer aún más utilidades y posibilidades al mercado.

Otros artículos

Robots móviles ultracompactos optimizan la cadena de procesos

Más información

El tamaño perfecto del campo de protección para los vehículos industriales autónomos

Más información

Luz al final del túnel: desinfección con ayuda de la luz ultravioleta y nanoScan3

Más información