Son tiempos interesantes para la intralogística: el uso de vehículos de guiado automático (AVG en sus siglas en inglés) en exteriores aumenta y el objetivo de garantizar un flujo de materiales y mercancías independiente del clima y automatizado durante las 24 horas está cada vez más cerca. Y SICK está bien posicionado para dar respuesta a las muchas preguntas sobre la seguridad funcional en exteriores con su enfoque global, sus profundos conocimientos en el tema y su exhaustiva gama de sensores.
Observación global de la seguridad funcional para una logística integral
"Las aplicaciones de los clientes en exteriores son muy distintas y exigentes, requieren siempre un análisis preciso de los parámetros de aplicación relevantes. Pero también muestran muchas similitudes y, al final, las preguntas y las formulaciones de los clientes tienden a ser increíblemente parecidas", según Michael Badeja, Strategic Product Manager en SICK y experto en aplicaciones en exteriores. Michael sabe por propia experiencia que es imprescindible conocer exactamente las circunstancias locales para poder ofrecer la mejor solución posible entre la oferta global de SICK, que incluye componentes de sensores, software, controladores o servicios y asesoramiento de por vida, todo ello de un solo proveedor.
No solo el paquete completo, también el paquete correcto
"Se trata de ofrecer el paquete completo adecuado. Para ello, en un primer paso debemos conocer todas las cosas que influyen en la solución técnica de seguridad del AVG durante su funcionamiento en exteriores, lo cual facilitará en gran medida la implementación de la solución de automatización". Por eso, Badeja analiza en primer lugar junto con el cliente los requisitos elementales de la aplicación, como el tipo de vehículo, el material transportado, la ubicacióny la ruta. Importa el tamaño, importan los pesos e importa, sobre todo, el diseño del AVG: si se trata de un vehículo bajo, un vehículo de carga o un tren logístico. Las dimensiones del producto transportado y las de la carga y su soporte, sus propiedades y su estabilidad, todo eso debe tenerse en cuenta y definirse con exactitud, sobre todo el comportamiento ante condiciones climatológicas adversas. Un sistema de sensores en una ubicación específica debe considerar con la mayor precisión cuál es la climatología exacta de la región y de la zona, porque los clientes de las distintas partes del mundo se enfrentan a retos meteorológicos muy distintos: desde clima continental con nieblas y precipitaciones hasta escenarios tropicales y subtropicales con episodios de fuertes lluvias. También influyen los fenómenos climáticos locales, como por ejemplo, los pasillos de viento que se forman entre edificios de una fábrica.
Escuchar bien y estar presente in situ
"Escuchamos al cliente con atención y nos formamos una imagen de la situación in situ, preferiblemente sentados en una mesa con el integrador y el cliente final. Precisamente cuando se trata de analizar una ruta y las funciones de seguridad necesarias, las particularidades locales en intralogística plantean distintos requisitos para seleccionar la solución de seguridad correcta y su configuración", resalta Badeja. ¿El robot se desplaza de forma fija sobre cintas magnéticas o mediante un sistema de navegación vía GPS? ¿Existen curvas, rampas, escalones u otros obstáculos críticos, como por ejemplo, raíles? ¿Cuáles son las propiedades del suelo? ¿Qué riesgos de colisión pueden surgir con personas, con otros vehículos o con obstáculos fijos? Si se producen cambios entre interior y exterior, las diferencias de temperatura pueden producir condensación en las superficies ópticas, lo cual deberá solucionarse con medidas técnicas y perfiles de funcionamiento. También cuentan los obstáculos locales que puedan afectar a la aplicación: ¿existen tejados, los caminos podrían inundarse o podría salir vapor en determinados puntos a través de tapas de sumideros? Solo un conocimiento en profundidad del lugar habilita a los expertos en seguridad de SICK a seleccionar la oferta adecuada de hardware, software, accesorios o servicios digitales entre su amplia cartera de productos.
Tecnologías complementarias y accesorios inteligentes de un único proveedor
Por ejemplo, el escáner láser de seguridad outdoorScan3 no solo proporciona un alto nivel de integridad de seguridad de acuerdo con la normativa exigida, sino también una alta disponibilidad en condiciones meteorológicas adversas, logrando así una alta productividad en exteriores. En caso de lluvia intensa, por ejemplo de 10 a 30 mm por hora, el agua de la lluvia o las salpicaduras pueden incidir sobre los sensores y afectarlos negativamente en una función crítica para la seguridad, lo cual sería un importante problema que resolver. Para ello, SICK acaba de lanzar un accesorio inteligente: el airWiper utiliza aire comprimido para eliminar las gotas de agua sobre la cubierta óptica y funciona como un "limpiaparabrisas" de aire. Podemos beneficiarnos del airWiper no solo en instalaciones nuevas, sino también adquirirlo como actualización para los outdoorScan3 ya instalados. Si el volumen de precipitaciones supera los 30 mm, como ocurre a veces con algunas tormentas de corta duración, se producen limitaciones de la disponibilidad: "Nos hacemos entonces la pregunta de si el vehículo deberá quedarse parado, si es necesario que reanude la marcha de forma automatizada o si, en casos excepcionales, deberá seguir funcionando mediante control manual para poder mantener la cadena logística", explica Badeja.
En entornos más difíciles que no requieren una alta precisión dentro del rango de milímetros para la detección del entorno, el experto de seguridad recomienda el cambio del mundo 2D al de 3D con la implementación de sistemas de radar seguros, como el SafeRS3: "Los sensores de radar aumentan el campo visual considerablemente y constituyen la solución de seguridad ideal, por ejemplo, en zonas de tránsito entre estaciones de carga con poco tráfico de personas o tráfico mixto; o con unas condiciones del entorno más fáciles. En estas circunstancias, los sensores de radar pueden proporcionar mayores velocidades y los vehículos pueden eludir obstáculos incluso con tiempo muy adverso. Con una combinación inteligente de distintas tecnologías de sensores evitamos no solo cortes en la productividad sino también promovemos un aumento global de esta". Gracias a su gama de productos tecnológicos que se complementan, los clientes de SICK encuentran siempre la mejor solución para su aplicación específica.
Los componentes de software aumentan la disponibilidad
Además del hardware, SICK suministra componentes de software que influyen positivamente en la disponibilidad de los AVG en exteriores. Así, el sistema de seguridad FTF Dynamic Weather Assist cuenta con una conmutación dinámica del campo de protección para un funcionamiento continuado incluso con lluvias o nevadas intensas. En lugar de parar, los sistemas AGV pueden adaptar su velocidad y sus parámetros de protección automáticamente a la situación actual de precipitación y evitar así paradas imprevistas o cortes del flujo de materiales debidos al tiempo, además de proteger los frenos y la mecánica del vehículo. Otra herramienta con la que SICK y sus clientes pueden trabajar juntos para encontrar una solución efectiva es la Monitoring Box. Esta solución digital para la supervisión continua del estado de los dispositivos y de la instalación, así como de la propia aplicación, aumenta la productividad de forma selectiva. A partir de los datos analizados se generan diagnósticos, estadísticas y pronósticos que hacen posible un mantenimiento acorde a las necesidades. Además es posible el funcionamiento de dispositivos e instalaciones con alto rendimiento y un uso eficiente de los recursos. Una herramienta muy útil, precisamente en exteriores, para poder mantener un control sistemático de la productividad y optimizarla.
Servicios para soluciones eficientes y seguras
Los servicios de SICK ayudan al usuario con soluciones integrales para implantar aplicaciones con eficiencia y seguridad. En estrecha asociación con sus clientes, los expertos de SICK desarrollan soluciones innovadoras en las que la optimización de las aplicaciones existentes de cara a la productividad y a la seguridad tienen la máxima prioridad. La cartera de ofertas se extiende desde propuestas de soluciones sencillas hasta la implementación completa de aplicaciones complejas. De esta forma, los clientes pueden centrarse en sus ocupaciones principales y confiar en los muchos años de experiencia de SICK fabricando sensores seguros y eficientes para hacer frente a las siempre cambiantes exigencias de la logística de exteriores.