El socio idóneo para la seguridad de los robots móviles en la producción y la logística

2 sept 2024

Los muchos años de colaboración entre SICK y el especialista italiano de automatización TecnoFerrari se basa en una piedra angular común: ser pioneros en el área de la seguridad y, al mismo tiempo, ser capaz de dominar escenarios complejos.

Gruppo TecnoFerrari offers solutions in the field of industrial automation.
Gruppo TecnoFerrari offers solutions in the field of industrial automation.

El Gruppo TecnoFerrari S.p.A. desarrolla sistemas completos para la automatización industrial. La empresa se fundó en 1966 y hoy día es conocida especialmente en la industria de la cerámica en los sectores de almacenamiento, logística y soluciones de automatización para aplicaciones de procesamiento industrial de imágenes y End-of-Line.

 

Total seguridad para el personal de producción

“Nos hemos dirigido a SICK para ofrecer robots móviles innovadores a nuestros clientes. De esta forma, nuestros empleados de producción pueden realizar sus tareas compartiendo el espacio con el robot móvil, trabajando sin barreras físicas ni controles de acceso pero con total seguridad”, asegura Marco Fontana, jefe del departamento de electrónica de TecnoFerrari.

 

Aumento de la productividad y la flexibilidad

El uso de robots móviles en las áreas de producción y logística ha solucionado muchos problemas. Permite a la empresa aumentar la productividad y la flexibilidad de sus procesos al tiempo que aumenta la seguridad, puesto que libera a las personas de tareas pesadas y repetitivas.

The use of mobile robots enables an increase in productivity and process flexibility.
The use of mobile robots enables an increase in productivity and process flexibility.

Sin embargo, la elevada complejidad en estos entornos plantea un desafío serio para la seguridad. Por eso, en colaboración con nuestros socios debemos contemplar este aspecto desde las primeras fases de la planificación del sistema.

 

Soluciones que ahorran espacio con el escáner láser de seguridad

“Desde hace algunos años desarrollamos también soluciones completas para clientes que operan en otros sectores distintos al de la cerámica, por ejemplo, en la industria del automóvil o en la de los alimentos y bebidas. En estos escenarios, las tecnologías utilizadas deben ser capaces de garantizar absoluta precisión y fiabilidad durante un largo periodo de tiempo, incluso en condiciones difíciles como altas temperaturas, reflejos o humedad”, explica Fontana de TecnoFerrari, y añade: “El tamaño compacto del escáner láser de seguridad de SICK nos ofrece una gran libertad para seleccionar la posición correcta de nuestro robot móvil. La interfaz Ethernet permite ahorrar espacio con un solo cable. El valor añadido para el cliente es aquí el espacio ganado en almacenamiento, lo que repercute positivamente en el TCO (Total Cost of Ownership).”

The mobile robots must be very precise and reliable, for which SICK's safety laser scanners are well suited.
The mobile robots must be very precise and reliable, for which SICK's safety laser scanners are well suited.

Cada dispositivo ofrece hasta 128 campos de libre configuración y hasta 8 campos de protección simultáneos. Además, el uso del controlador de seguridad Flexi Soft, en combinación con la funcionalidad Safe Motion Control, permite una adaptación dinámica a cada campo. Por último, la herramienta Safety Designer facilita una configuración y puesta en servicio en cuestión de segundos.

Una asociación con mucho futuro

Gracias a los profundos conocimientos técnicos y a la experiencia acumulada en numerosos proyectos afrontados en común, ahora pueden acometerse instalaciones de mayor envergadura. Un ejemplo de ello es un pedido para la industria del automóvil, para el que TecnoFerrari utilizará 65 escáneres láser de seguridad microScan3 en combinación con un paquete del controlador de seguridad Flexi Soft con Safe EFI-pro.

La sociedad constituida entre SICK y TecnoFerrari desde hace 22 años se sigue desarrollando con sinergias cada vez mayores. De esta forma ofrecemos soluciones de automatización comunes orientadas hacia la seguridad, la precisión y la fiabilidad.

TeknoFerrari is a trusted partner for SICK because the company shares the same values.

“Creemos firmemente en TecnoFerrari, precisamente porque prioriza la seguridad, y esta prioridad junto con el espíritu de innovación de la empresa han crecido enormemente en los últimos años”, nos cuenta Gabriele Diana, Strategic Industry Manager en el área de automatización móvil en exteriores de SICK, y añade: “Con TecnoFerrari tenemos muchos temas en común, entre otros el papel central de las personas en la automatización. Ambas compañías son empresas familiares. Estos valores comunes han hecho de TecnoFerrari un socio de toda confianza para nosotros”.

 

Otros artículos

Jungheinrich automatiza sus carretillas elevadoras: agilidad en las curvas y seguridad para un mayor rendimiento de carga

Seguir leyendo

Mayor autonomía gracias a la flota modular de vehículos: servicio intralogístico integral en interiores y exteriores

 Seguir leyendo