Protección del medio ambiente
El proceso de convertir materias primas en productos acabados exige de muchas etapas. En cada una de ellas hay premisas que sirven a SICK para diseñar su producción de manera sostenible.

Para ello, nuestro enfoque se centra en cuatro ámbitos: las emisiones de CO2, los residuos y las aguas residuales, la utilización de materiales y el uso de productos SICK por parte de los clientes.
Siguiendo la tradición de Erwin Sick, fundador de la empresa y convencido defensor de la preservación del medio ambiente durante más de 60 años, SICK está sensibilizada con el desarrollo sostenible de la compañía. A fin de minimizar todo lo posible el impacto medioambiental durante el proceso de producción, SICK sigue una estrategia de protección medioambiental y mitigación del cambio climático en tres niveles:
- Evitar los efectos negativos en la medida de lo posible.
- Reducir los efectos negativos en caso de que no puedan
- Optimizar dichos efectos en caso de no poder reducirlos.
En la implantación de esta estrategia, SICK se basa en un sistema de gestión energética y mediaambiental anclado sólidamente en la empresa desde hace mucho tiempo. SICK publica anualmente una declaración medioambiental de conformidad con el estándar EMAS que, a partir de indicadores, proporciona información sobre todos los impactos relevantes para el medio ambiente y sobre los objetivos medioambientales que se derivan de dichos impactos. SICK cumple estos objetivos medioambientales a través de proyectos en diferentes áreas corporativas dentro de la estrategia de los tres niveles de protección del medio ambiente y mitigación del cambio climático. Para ello, nuestro enfoque se centra en cuatro ámbitos
- Emisiones de CO²
- Residuos y aguas residuales
- Utilización de materiales y sustancias peligrosas
- Uso de productos SICK
Todas las delegaciones alemanas y los centros de producción ubicados en Hungría, EE. UU, y Malasia cuentan con un sistema de gestión medioambiental certificado conforme a ISO 14001. Además de esta certificación, la sede central de Waldkirch y las delegaciones de Reute y SICK Vertriebs-GmbH en Düsseldorf cuentan con un sistema de gestión medioambiental certificado conforme a EMAS (Eco Management and Audit Scheme) y un sistema de gestión energética certificado según ISO 50001.
Algunos ejemplos prácticos

En 2011, SICK instaló y puso en funcionamiento un total de 975 m² de paneles fotovoltaicos entre sus plantas de Reute y Waldkirch por mediación de inversores externos. Con esta aportación, SICK AG dispone ya de una superficie total de 1375 m² cubierta por estos paneles, que generan anualmente unos 160.000 kW/h, con una potencia instalada de casi 170 kWp.

Empresas de numerosos sectores llevan largo tiempo utilizando los sensores de SICK para obtener una producción eficiente y preservar así los recursos. Al mismo tiempo, SICK también promueve la máxima protección del medio ambiente en sus propios procesos. Por ejemplo, la conversión gradual a sistemas de pintura con base acuosa permite reducir las emisiones de disolventes en hasta 3,5 toneladas cada año.

La base de los sensores SICK consiste en un sistema electrónico potente y fiable. También en este exigente proceso de fabricación se utilizan métodos respetuosos con el medio ambiente. El proceso de soldadura sin plomo se ha implantado en SICK desde 2006 y se encuentra disponible para su uso en nuevos productos.
Kerstin Kohler
Gestión medioambiental
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
+49 7681 202 - 5282
kerstin.kohler@sick.de