Gli Smart Motor Sensors offrono l’accesso a informazioni interne. Più insider di così, non si può! Con gli Smart Motor Sensors, SICK mette a disposizione informazioni direttamente dal cuore della produzione. Queste informazioni sullo stato delle macchine e dei servomotori aiutano a riconoscere per tempo anomalie di funzionamento e ad eliminarle rapidamente o ad evitarle completamente. Per offrire ai clienti l’accesso a queste informazioni e consentire così una manutenzione preventiva, SICK ha sfruttato di nuovo tutto il suo know-how.
I fatti diventano informazioni trasparenti
Il servomotore aziona il processo. I sistemi Motorfeedback forniscono i dati per la regolazione e il funzionamento dei motori e assicurano così un processo fluido ed efficiente. Ma i sistemi Motorfeedback non forniscono solo dati. Durante il funzionamento, i sensori intelligenti non controllano solo parametri come velocità, posizione sicura, accelerazione, temperatura e numero di giri. La manutenzione preventiva e il condition monitoring permanente del processo diventano sono resi possibili soprattutto grazie a funzioni supplementari come la targhetta identificativa elettronica, istogrammi e avvertimenti definiti dall’utente.
Questo trasforma i sistemi Motorfeedback di SICK in Smart Motor Sensors.
Cosa viene misurato?

Velocità

Accelerazione

Angolo

Temperatura

Numero di giri
Interfaccia a cavo singolo intelligente: l’evoluzione digitale HIPERFACE DSL®
Con HIPERFACE DSL®, SICK ha introdotto sul mercato la prima interfaccia a cavo singolo per servomotori. Da allora, l’azienda si è affermata in tutto il mondo tra i costruttori di motori e azionamenti. L’interfaccia completamente digitale rappresenta il collegamento diretto con il futuro. Tramite il protocollo HIPERFACE DSL®, innovativo ed esente da disturbi, la comunicazione avviene attraverso due soli fili, integrati nel cavo motore.
Maggiori informazioni su HIPERFACE DSL®
I vostri vantaggi: gli Smart Motor Sensors tengono sotto controllo la produzione
Gli Smart Motor Sensors di SICK nascono dall’unione di sensori intelligenti con un’interfaccia diffusa in tutto il mondo.
Gli Smart Motor Sensors sono molto più di una fonte di dati dal cuore dell’azionamento. Laddove vi siano dei movimenti all’interno di un processo, gli Smart Motor Sensors assicurano un monitoraggio efficiente. Per questo gli Smart Motor Sensors sono per molti aspetti la soluzione del futuro. E il futuro è già iniziato. Grazie a HIPERFACE DSL®, gli Smart Motor Sensors permettono già oggi il condition monitoring e la manutenzione preventiva. Inoltre, questi trasmettono valori di velocità e posizione sicuri, per eseguire modalità operative di sicurezza intelligenti nella macchina (Safe Motion). L’eliminazione di un secondo connettore motore e di un cavo encoder separato consente un design della macchina più compatto.
Dati dei sensori
su velocità, posizione, accelerazione, temperatura, giri
Comando
Le informazioni sulla velocità e sulla posizione consentono il comando sicuro delle macchine.
Interfaccia a cavo singolo
HIPERFACE DSL® riduce al minimo il fabbisogno di cablaggi, poiché la trasmissione dei dati dei sensori avviene tramite il cavo del motore.
Settori – Un impulso di energia per la costruzione di macchine
Gli Smart Motor Sensors sono impiegati in tutti i settori. Spesso, questo non è affatto visibile a prima vista. Eppure, i sensori intelligenti e le interfacce innovative di SICK sono impiegati in innumerevoli servomotori di diversi costruttori. Questo dà ai più svariati settori impulsi importanti per il successo della produzione.
Tecnica di manipolazione e di montaggio
Il futuro inizia ora
Smart Motor Sensors nell’Industria 4.0
Gli Smart Motor Sensors offrono tutti i requisiti necessari per un impiego di successo in applicazioni dell’Industria 4.0. L’elemento più importante è l’interfaccia digitale HIPERFACE DSL®, la quale invia dati di misura direttamente al cloud o all’Ethernet tramite il servoregolatore. Basandosi su di essa, in futuro sarà possibile collegare in rete processi produttivi, così che funzionino anche in modo autarchico.
sHub® - Hub dei sensori per servomotori intelligenti che “segnalano” quando è necessaria la manutenzione
- Dati aggiuntivi su vibrazioni e temperatura di sHub® consentono un monitoraggio estremamente preciso delle condizioni e aumentano la disponibilità dei servomotori
- sHub® ed EDS/EDM35 formano una squadra forte e garantiscono l’integrazione di funzioni di sicurezza rilevanti e quindi servoazionamenti estremamente precisi e sicuri
- Con l’interfaccia di comunicazione digitale HIPERFACE DSL® è possibile realizzare il monitoraggio delle condizioni dei servomotori in tempo reale, al massimo livello di sicurezza
sHub® – sempre più avanti unendo le forze
Lo sviluppo prosegue. L’hub dei sensori di SICK si chiama sHub® e rappresenta lo stadio di sviluppo degli Smart Motor Sensors. Questa raccoglie i dati degli Smart Motor Sensors e di altri sensori integrati nel motore. In questo modo, consente una vera e propria fusione di sensori. A tal fine, sHub® “raccoglie” i dati degli Smart Motor Sensors, ad es. su posizione sicura e velocità, ma anche informazioni di altri sensori, come ad es. temperatura, urti, vibrazioni e umidità. Il volume di dati così raccolto viene trasmesso da sHub® in modo sincronizzato al regolatore dell’azionamento tramite la linea dati esistente di HIPERFACE DSL®. Gli Smart Motor Sensors e sHub® diventano pertanto elementi chiave sulla strada verso la Smart Factory dell’Industria 4.0.
Hai domande?
Gli Smart Motor Sensors di SICK rendono i robot HIWIN più sicuri e pronti per il futuro
Una collaborazione alla pari
Che si tratti di Robot Vision, Safe Robotics, strumenti per estremità del braccio o feedback di posizione, i sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni
Robot mobili:
Move into new dimensions
La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili