Lavorare le balle durante lunghe giornate di lavoro può essere un'attività noiosa e faticosa per gli agricoltori. New Holland, uno dei principali produttori di macchine agricole, vede l'opportunità di automatizzare i processi di pressatura. L'obiettivo è semplificare il lavoro degli agricoltori e aumentare la produttività e la qualità delle balle. A tale scopo, si affida al sensore LiDAR 3D SICK MRS1000 per formare il cuore del suo nuovo sistema di automazione delle presse per balle New Holland IntelliSenseTM.
Semplificare la guida delle andane per aumentare le rese: l'automazione in New Holland con il LiDAR 3D
10 feb 2025
New Holland affianca gli agricoltori nel loro lavoro quotidiano
New Holland, marchio di CNH, da oltre 125 anni affianca gli agricoltori fornendo loro la tecnologia, le soluzioni e i servizi di cui hanno bisogno per un'agricoltura produttiva. Vanta una lunga storia di innovazione e risponde alle esigenze dei clienti con un'ampia gamma di attrezzature agricole e per l'edilizia leggera. La competenza e le innovazioni sono sostenute da servizi connessi di precisione e da una rete di concessionari dedicata e globale, con una forte presenza sul territorio.
Potenziale di ottimizzazione del processo di pressatura
Una delle attività per cui vengono utilizzate le macchine New Holland è la lavorazione delle balle prismatiche. Il periodo dedicato alla raccolta è breve e impone agli agricoltori giornate lunghe e faticose dedicate alla pressatura. Questa attività richiede che l'agricoltore percorra continuamente avanti e indietro le andane (o file) con un trattore dotato di pressa. Il processo è ripetitivo e richiede una concentrazione costante da parte dell'operatore, perché le andane non sono mai uniformi e diritte. L'operatore deve mantenere la pressa costantemente sopra il centro dell'andana, controllando al contempo l'indicatore di riempimento per garantire un riempimento uniforme della camera di pressatura e ottenere balle diritte. Inoltre, la resa e le dimensioni dell'andana variano lungo il suo percorso, per cui l'operatore deve adeguare di conseguenza la velocità di avanzamento. Tutto ciò richiede una concentrazione costante per regolare manualmente velocità e sterzata. Procedere troppo lentamente è inefficiente. Procedere troppo velocemente, invece, può causare un intasamento, costringendo il conducente a fermarsi, scendere dal trattore e rimuovere l'ostruzione. New Holland è consapevole che questa complessa attività può trarre vantaggio dall'automazione. Per aumentare le prestazioni e la produttività, ha quindi scelto di affidarsi a SICK e alle sue avanzate soluzioni di sensoristica.
Automazione con i sensori ambientali SICK
Il prodotto all'altezza di questo compito è il sensore LiDAR 3D MRS1000. Esegue la scansione della posizione e delle dimensioni dell'andana, permettendone la misurazione del volume. Con queste informazioni, il sistema prevede la velocità e il percorso ottimali per il trattore e la pressa. L'intero processo di pressatura può quindi essere ottimizzato grazie al controllo automatico della velocità e alla sterzata automatica.
Questa automazione si traduce in un maggiore comfort per il conducente del trattore, che ora può utilizzare la macchina a mani libere. Allo stesso tempo, la velocità e la traiettoria ottimizzate migliorano la produttività, aumentando il numero e la qualità delle balle prodotte e riducendo i tempi di fermo causati dagli intasamenti. Questi incrementi di efficienza si traducono in una maggiore produttività e in un minore consumo di carburante. Grazie a questi vantaggi, il sistema di automazione delle presse per balle New Holland IntelliSenseTM ha ottenuto il suo primo riconoscimento: una medaglia d'argento all'Agritechnica Innovation Award 2022.
Prestazioni affidabili e dati di alta qualità
L'MRS1000 stesso è in grado di funzionare e di fornire dati affidabili in quasi tutte le condizioni atmosferiche. I suoi filtri integrati e le prestazioni di misura precise garantiscono una nuvola di punti stabile e di alta qualità.
Finora era stato difficile trovare manodopera per questo tipo di lavoro semplice ma faticoso nelle aziende agricole. Nel processo manuale, il conducente doveva intervenire costantemente per sterzare, accelerare e rallentare. Con l'automazione basata sui sensori, il conducente può ora concentrarsi sull'applicazione e sui risultati anziché sulla guida del trattore.
Un futuro promettente per New Holland e SICK
Questa collaborazione rappresenta una solida partnership per entrambe le aziende. New Holland è alla ricerca di sensori per automatizzare diverse operazioni, così da semplificare la vita degli agricoltori e aumentare la produttività. SICK dispone di una presenza globale che le consente di adottare un approccio incentrato sul cliente in tutto il mondo. Queste soluzioni permetteranno agli agricoltori di migliorare la qualità del proprio lavoro e la produttività.
Il sistema su cui New Holland basa la propria automazione, IntelliSenseTM Bale Automation, è stato lanciato all'inizio del 2024. I primi kit di automazione delle presse per balle sono stati installati con successo presso clienti di tutto il mondo.
Leggi anche
Movimenti precisi della benna dell'escavatore con soluzione di encoder assoluto per rotatori inclinabili
Una nuova tecnica di sarchiatura del terreno: come ottenete il diserbo automatico tramite encoder Inox
An unusual combination: renewable power from solar energy and automated agriculture