Veicoli autonomi (AGV) con sensori intelligenti SICK: l'esempio di Asseco CEIT

5 lug 2022

Produzione e intralogistica: quelle che un tempo venivano considerate due aree completamente separate, stanno ora vivendo una fase di crescita congiunta grazie ai progressi dell'automazione e della digitalizzazione. I veicoli autonomi (AGV) giocano un ruolo determinante in questo ambito. Per questo motivo Asseco CEIT si avvale delle soluzioni di sensori SICK, affidandosi ancora una volta all'esperienza di SICK in materia di sicurezza per i suoi nuovi AGV. 

Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro
Fast and secure data exchange with Safe EFI-pro

Asseco CEIT, a.s. è un'azienda tecnologica innovativa che offre soluzioni complete nei settori dell'innovazione tecnologica e di processo, dell'automazione industriale, della digitalizzazione e dell'ottimizzazione, così come della logistica intelligente all’interno degli impianti. L'azienda dispone di un proprio centro di ricerca e sviluppo e si dedica a sostenere la produttività, l'efficienza e l'aumento della competitività delle industrie. Asseco CEIT ha sede in Slovacchia e opera con successo a livello europeo. Tra i suoi clienti figurano grandi aziende industriali, soprattutto nel settore automobilistico, meccanico, chimico ed elettronico. Dal 2017 Asseco CEIT fa parte del Gruppo internazionale Asseco. 

“I nostri primi dispositivi AGV automatici con componenti SICK sono stati i trattori FTS500 e FTS1300, che abbiamo utilizzato presso la più grande casa automobilistica della Slovacchia", afferma Rastislav Tribula, responsabile della ricerca e dello sviluppo concettuale di Asseco CEIT. E aggiunge: "Da allora sono state prodotte nuove e più moderne generazioni di veicoli autonomi (AGV) con navigazione laser o a riconoscimento dei contorni. L'eccellente collaborazione con SICK e la qualità dei suoi componenti sono le ragioni principali per cui i componenti SICK sono presenti in ogni dispositivo AGV automatico-intelligente di Asseco CEIT". 

The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.
The range of solutions from SICK for mobile platforms enables Asseco CEIT to easily implement line guidance, navigation, positioning and environment perception as well as safety or load handling.

Soluzioni per veicoli autonomi (AGV) di SICK: affidabili, efficienti e modulari

La gamma di soluzioni SICK per veicoli autonomi (AGV) consente ad Asseco CEIT di implementare facilmente il tracciamento, la navigazione, il posizionamento e il rilevamento ambientale, nonché la sicurezza o la movimentazione dei carichi. Dai piccoli sistemi di trasporto autonomo ai sistemi AGC (carrelli a guida automatica) e AGV specializzati, le soluzioni di sensori SICK coprono l'intera gamma di veicoli a controllo automatico. L’offerta spazia da soluzioni economiche come la guida in corsia magnetica e la semplice prevenzione delle collisioni a soluzioni di sicurezza completamente certificate e alla localizzazione integrata a riconoscimento dei contorni. 

Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.
Asseco CEIT has decided to prepare its portfolio for a new unique solution from SICK: The Safe EFI-pro System safety system combined with the DFS60 incremental encoder and the IME2S non-contact safety switch.

Un sistema di sicurezza intelligente per veicoli autonomi (AGV) 

I laser scanner di sicurezza della serie S300 e S300 mini vengono utilizzati già da molti anni presso Asseco CEIT, in combinazione con i moduli relè, per proteggere i veicoli. In questo caso, sono stati integrati i segnali dinamici degli encoder incrementali DFS60, utilizzati per regolare le zone di monitoraggio degli scanner. Nel corso degli anni, a questi sistemi sono state aggiunte altre soluzioni anticollisione utilizzando i sensori LiDAR 2D o la visione artificiale 3D. Con le crescenti esigenze del mercato in termini di sicurezza e localizzazione, Asseco CEIT ha deciso di preparare il suo portafoglio per una nuova soluzione unica ideata da SICK: il sistema di sicurezza Safe EFI-pro System combinato con l'encoder incrementale DFS60 e l'interruttore di sicurezza senza contatto IME2S.

Encoder incrementale
Encoder incrementale programmabile ad alta risoluzione per applicazioni esigenti
DFS60

Collegamento facile e veloce dei componenti del sistema in rete 

Il sistema di sicurezza Safe EFI-pro garantisce una protezione intelligente per carrelli elevatori a controllo automatico, robot e altre applicazioni complesse. La tecnologia di rete basata su EFI-pro Industrial Ethernet  consente lo scambio e la trasmissione rapida di dati sicuri e non sicuri a tutti i livelli di comunicazione. Il sistema Safe EFI-pro combina la centralina di sicurezza modulare Flexi Soft con lo scanner laser di sicurezza microScan3 - EFI-pro. La comunicazione sicura tramite il gateway di comunicazione EFI-pro permette di collegare in modo semplice e veloce i componenti del sistema alla rete. 
The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.
The Safe EFI-pro safety system enables intelligent protection of automatically controlled stackers, robots and other demanding applications.

L'innovativa tecnologia di scansione safeHDDM conferisce al laser scanner di sicurezza microScan3 un'eccezionale robustezza, anche in presenza di polvere o luce diffusa, e fornisce precisi dati di misura. Per ottenere questi dati di misurazione è necessario un solo dispositivo, che verrà usato non solo per motivi di sicurezza, ma anche per la localizzazione e la successiva navigazione. 

È possibile collegare in rete fino a sei laser scanner di sicurezza microScan3 per un rilevamento ambientale adattivo e sicuro. Ogni dispositivo offre fino a otto campi di sicurezza da monitorare contemporaneamente e fino a 128 casi di monitoraggio. Insieme alla funzione di Safe Motion Control del controllore di sicurezza Flexi Soft, è possibile un adattamento dinamico dei casi di monitoraggio alle rispettive aree controllate, a seconda della velocità e dell'angolo di rotazione del veicolo controllato automaticamente. 

 

Altri nuovi sviluppi e rafforzamento della forza innovativa per i veicoli autonomi (AGV)

SICK sta lavorando a una serie d'innovazioni rivoluzionarie nel campo dei veicoli autonomi (AGV) ed è certa di poter continuare a essere un partner affidabile per Asseco CEIT., in cui è coinvolta anche Asseco CEIT. La consulenza e la formazione sono parte integrante della collaborazione di lunga data tra le due aziende. In questo modo SICK e Asseco CEIT potranno continuare a lavorare insieme anche in futuro per lo sviluppo di nuove soluzioni. 

 

Leggi anche:

Robot mobili autonomi, come ottimizzano le procedure di carico e spostamento

Continua a leggere

 

I nuovi mobile robot per la produzione industriale di SICK e SOTO

Continua a leggere

 

No half-measures – Fabmatics and SICK are making mobile robots safe

Read more

Ultracompact mobile robots optimize the process chain

Read more

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Robot mobili:
Move into new dimensions

La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili

Maggiori informazioni