Tenere sotto controllo i dati logistici e prendere rapidamente le giuste decisioni

2-lug-2019

Nei centri di distribuzione con portata elevata, i sensori rilevano e comunicano quotidianamente elevate quantità di dati logistici. La vera sfida sta tuttavia nel rilevare e interpretare tutti questi dati. Il software Package Analytics di SICK riunisce questi dati al fine di facilitare loro la visualizzazione di tutti i dati di sensori SICK, affinché possano prendere decisioni rapide e consolidate per la loro logistica.

 

Non importa se si tratta di singoli pacchetti su un nastro trasportatore o di un impianto che ogni giorno elabora milioni di pacchetti: il software Package Analytics fornisce aiuto ai centri di distribuzione con portata elevata, grazie alla sorveglianza globale con prestazione in tempo reale, consentendo di prendere le giuste decisioni anche in tempi rapidi. Contrariamente a valutazioni semplici, basate su classificazioni, che forniscono solamente le frequenze di lettura, Package Analytics registra in modo velocissimo ampi dati di pacchetti basati su caratteristiche rilevanti. Il software migliora la tracciabilità, la precisione di misura e l’efficienza del processo di classificazione.

Con il software Package Analytics, potete richiamare e analizzare in modo semplice informazioni sulla prestazione di sistema nonché lo stato di tutti i dati tracciati - da un singolo pacchetto sul nastro trasportatore fino all’intera panoramica sui milioni di pacchetti trasportati quotidianamente. Ciò consente ai gestori un accesso diretto alle variabili più importanti del flusso di materiale, affinché esse possano essere meglio comprese e gestite. Questa soluzione dinamica di database semplifica i processi di sorveglianza, analisi e creazione di report, mentre le immagini o i video prefiltrati dei pacchetti e in base a criteri di selezione predefiniti possano essere analizzati senza problemi.

 

Elevata scalabilità e acceso remoto

Il software Package Analytics è in grado di rilevare e visualizzare la qualità del codice a barre e la frequenza di lettura di ciascun singolo sistema. Inoltre, questa potente piattaforma client/server può essere utilizzata in modo trasversale al sistema presso una sede o persino essere collegata tra più sedi. Il team di assistenza e supporto offre una straordinaria disponibilità impianto senza doversi recare in locale, quindi senza oneri - il Meeting Point Router (MPR) di SICK consente un accesso remoto sicuro e affidabile ai sistemi indicati nel Package Analytics e agli impianti di tutto il mondo.

Caratteristiche e vantaggi importanti

  • Capacità di monitoraggio, analisi e ottimizzazione di tutti i processi, dal singolo sistema di identificazione fino all’impresa con più sedi
  • Maggiore disponibilità grazie alle notifiche rapide e all’analisi delle cause
  • Scambio di dati e immagini semplice, per soddisfare senza problemi i requisiti posti dal committente
  • Tempi di risposta più brevi grazie al sistema di avviso automatico in caso di “No Reads” o altre situazioni impreviste
  • Verifica dello stato del pacchetto per la riduzione dei requisiti di responsabilità e supporto durante l’analisi delle cause in caso di errori di elaborazione
  • Maggiore prestazione di sistema grazie alla straordinaria visualizzazione del funzionamento del sistema
 
I dati raccolti dai sensori intelligenti contengono informazioni assolutamente preziose per la vostra attività - tuttavia, i dati possono essere sfruttati in modo ottimale esclusivamente mediante un’analisi di alta qualità. Package Analytics struttura questi preziosi dati, affinché possiate prendere decisioni che aumentano produttività ed efficienza.
 
Bernd von Rosenberger
Bernd von Rosenberger

Bernd von Rosenberger

Vice Presidente Senior Global Industry Center Logistics Automation

Dal 2001, Bernd von Rosenberger si dedica al tema soluzioni di logistica presso SICK e nel settore è un esperto e stimato professionista che si occupa del tema “Logistics gets smart”. In qualità di Director Marketing & Sales nel 2014 e 2015 è stato responsabile dell’intralogistica presso SICK Inc. per il mercato americano e, dal 2015, dirige presso SICK AG la Global Industry Center Logistics Automation.

 

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti