Sistemi di guida assistita: meno rischi sui carrelli elevatori

18-mag-2021

 

Tra i sistemi di guida assistita, 3D Visionary-B CV di SICK, grazie all'efficacia e alla funzionalità dell’avviso di collisione, ha convinto i clienti dell'azienda Imerys Fused Minerals Laufenburg GmbH, leader mondiale nel campo di soluzioni personalizzate basate sull’utilizzo di minerali. Su un carrello elevatore Linde della società Schöler Fördertechnik AG l’azienda ha deciso di montare un sistema di telecamere sviluppato da SICK con tecnologia Snapshot 3D. Le immagini in diretta sul monitor evitano al conducente del muletto il pericolo di collisioni grazie all’emissione di avvisi acustici e visivi, anche negli ambienti di lavoro più difficili. 

 

Imerys ha seriamente a cuore la salute e la sicurezza sul lavoro del proprio personale. In genere, nei carrelli elevatori la visuale della parte posteriore è molto ridotta, il che comporta una grande responsabilità per i conducenti, in particolare in spazi di difficile manovrabilità, stretti e in condizioni meteo avverse. Dovendosi concentrare sullo spostamento dei carichi, chi è alla guida non sempre può fare affidamento esclusivamente sulla percezione personale. Quando, ad esempio, si trasportano pesanti sacchi di granulati ceramici attraversando i magazzini verso i camion in attesa, guidare in modo sicuro, all'interno di tutta l’area, può rivelarsi piuttosto difficoltoso. In particolare, durante le operazioni di retromarcia, i conducenti devono prestare molta attenzione alla zona tutt’intorno per evitare collisioni lungo il tragitto con oggetti fermi o in movimento. 

È ciò che ha spinto Imerys ad adottare il sistema di guida assistita sviluppato da SICK. La telecamera, montata sul carrello elevatore come soluzione stand-alone, emette avvisi di collisione puntuali e affidabili, anche in condizioni difficili. Adrian Winkelmann, Project Manager di Schöler e responsabile dell’Intralogistica, è convinto che la scelta di dotare i carrelli elevatori di un sistema di guida assistita 3D riduca significativamente il numero di incidenti, migliorando allo stesso tempo le condizioni di lavoro: "Al conducente è chiaro che Visionary-B CV lo supporta nel lavoro di ogni giorno garantendo un livello di affidabilità decisamente maggiore. Il Visionary-B CV si integra quindi con i prodotti Schöler con eccellenti risultati.”

The rugged and powerful Visionary-B 3D vision sensor from SICK is unaffected by temperature fluctuations, rain or unevenness in the floor or ground.
The rugged and powerful Visionary-B 3D vision sensor from SICK is unaffected by temperature fluctuations, rain or unevenness in the floor or ground.

Sistemi di guida assistita: zero collisioni con le telecamere di SICK

Il sensore di visione 3D Visionary-B di SICK, robusto e potente, non risente delle variazioni di temperatura, né di pioggia o irregolarità delle superfici e del terreno. Il sistema di guida assistita funziona in base al principio della visione stereoscopica: l'elaborazione intelligente delle immagini messa a punto dal sistema di telecamere individua con estrema precisione gli oggetti in zone con scarsa visibilità e li classifica. 

L'avviso di collisione 3D mediante il monitor del conducente non solo è di semplice utilizzo, ma si può anche configurare fin nei minimi dettagli, consentendo a chi è alla guida di concentrarsi al meglio sulle mansioni specifiche nello svolgimento del lavoro quotidiano. I dipendenti di Imerys ne sono entusiasti: la telecamera solleva il conducente da gravi responsabilità, provvede a proteggerlo da collisioni e incidenti e allo stesso tempo incrementa la produttività nelle aree di utilizzo.

The camera takes the load off the driver and increases the collision protection and productivity in the areas of use.
The camera takes the load off the driver and increases the collision protection and productivity in the areas of use.

Visione ottimale e configurazione personalizzata

Il sistema di assistenza al conducente Visionary-B CV localizza gli oggetti nella parte posteriore del carrello elevatore e li suddivide in classi. Questo evita inutili falsi allarmi, provvedendo all’emissione di avvertimenti sia acustici che visivi – come un riquadro rosso lampeggiante sul monitor – estremamente efficaci e affidabili. Il conducente può anche, a sua scelta, specificare determinati ostacoli come pareti o oggetti di piccole dimensioni che devono essere ignorati. 

In virtù della tecnologia Snapshot 3D, si analizza non solo la classe, ma anche la posizione precisa degli oggetti rispetto al veicolo. Inoltre, algoritmi intelligenti filtrano le informazioni ambientali irrilevanti, la nebbia o i riflessi sul suolo, per citare solo alcuni esempi. Grazie alla telecamera il conducente gode quindi di una visuale ottimale, indipendentemente dall'ambiente di lavoro.

Il Dr. Fabian Zimmer, ingegnere applicativo di SICK e responsabile delle telecamere Snapshot 3D, illustra nel dettaglio le opzioni di configurazione: "È possibile modificare la larghezza e la lunghezza del campo di rilevamento a seconda delle dimensioni e della velocità del veicolo. Per poi procedere, all'interno delle singole zone di rilevamento, anche ad un’ulteriore distinzione: ci sono degli oggetti specifici per i quali voglio che si attivi un segnale di alert?". 

Whether it be in tight passages, over uneven ground, or in strong sunlight: the camera ensures optimal vision.
Whether it be in tight passages, over uneven ground, or in strong sunlight: the camera ensures optimal vision.

Accessori per ogni applicazione dei sistemi di guida assistita

In collaborazione con Schöler, SICK offre una soluzione plug-and-play per una vasta gamma di applicazioni, dagli ambienti di produzione fino allo smaltimento dei rifiuti. Si rivela indispensabile per risolvere diverse criticità: che si tratti di passaggi stretti, superfici irregolari, o luoghi esposti a una luce solare particolarmente intensa, in ogni situazione la telecamera assicura una visione ottimale. 

Per chi non lo ordina al momento dell'acquisto del carrello elevatore, si tratta comunque di un sistema facile da implementare anche successivamente, dopo di che carrello elevatore sarà subito pronto per tornare al lavoro. 

Grazie all’estrema versatilità di assemblaggio degli accessori, il sistema di telecamere intelligente favorisce un maggior controllo e una migliore sorveglianza anche nel caso di veicoli speciali di grandi dimensioni e per infrastrutture più complesse, e può essere utilizzato per evitare collisioni e incidenti. Qualora si renda necessaria una visuale a tutto campo sia frontale che posteriore al veicolo, il sistema di assistenza è un supporto efficace e affidabile per il conducente. Questo è possibile anche grazie a una versione del sistema che comprende due camere a una centralina di controllo in grado di valutare le informazioni provenienti dalla singola camera a seconda del senso di marcia del veicolo.

 

Thanks to the versatile mountable accessories, the intelligent camera system provides a better oversight even for larger special-purpose vehicles and complicated infrastructures.
Thanks to the versatile mountable accessories, the intelligent camera system provides a better oversight even for larger special-purpose vehicles and complicated infrastructures.

Customers worldwide are putting their trust in the driver assistance system from SICK

This application of the camera system has not only impressed Imerys. Schöler’s customer Samvardhana Motherson Peguform (SMP), one of the largest automotive suppliers in Germany, also plans to employ the driver assistance system from SICK at all its manufacturing sites after a successful field test.

 

Leggi anche:

Precise detection of pallet pockets using a 3D snapshot camera

 

Read more

Il sistema di assistenza 3D Visionary-B evita incidenti durante i tragitti in retromarcia

Continua a leggere