The fast and the glorious: come DB Schenker ha ottimizzato le consegne dei pacchi grazie al sistema Track & Trace

10 mar 2025

Le aziende di logistica devono far fronte a una costante richiesta di consegne rapide e accurate. Per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e offrire al contempo le migliori prestazioni, DB Schenker aveva bisogno di modernizzare cinque delle sue sedi in Norvegia. Ciò comportava l'implementazione di un nuovo sistema di dimensionamento-pesatura-scansione (DWS) che riducesse le mancate letture, aumentando così la produttività e riducendo le lunghe lavorazioni manuali. La sfida consisteva nel trovare una soluzione di sensori che fosse affidabile, economica e rispondente ai diversi requisiti di ciascun sito. Insieme a Hanter Ingenjörsteknik, SICK è stata in grado di fornire la soluzione.

A dimensioning-weighing-scanning (DWS) system reduces no-reads and increases throughput.
A dimensioning-weighing-scanning (DWS) system reduces no-reads and increases throughput.

DB Schenker spedisce pacchi e merci esattamente dove devono andare

Con circa 72.700 dipendenti collocati in più di 1.850 sedi in oltre 130 Paesi, DB Schenker è uno dei principali fornitori di servizi logistici al mondo. L'azienda gestisce servizi di trasporto terrestre, aereo e marittimo. Offre soluzioni complete per la logistica e la gestione della catena di fornitura globale, il tutto sempre con un unico fornitore. 

Hanter Ingenjörsteknik AB (sede a Gånghester, Svezia), invece, è un fornitore mondiale di sistemi di tubi pneumatici e di soluzioni per la movimentazione dei materiali. Per molti anni ha soddisfatto il ruolo di integratore per DB Schenker, fornendo sistemi di trasporto e altre soluzioni che del partner di lunga data SICK.

 

Ottimizzazione della scansione dei pacchi 

DB Schenker utilizes a DWS system for their conveyable shipments

DB Schenker utilizza un sistema DWS per le spedizioni trasportabili in ognuno dei suoi terminal logistici. Oltre al peso e alle dimensioni dei pacchi, il sistema fornisce informazioni sullo smistamento e sulla destinazione, oltre a dati importanti per il recupero delle entrate. DB Schenker voleva rendere il proprio sistema DWS più coerente, preciso e affidabile, e per questo Hanter ha consigliato loro le soluzioni SICK per ottimizzare i processi di identificazione e dimensionamento.

Alti tassi di lettura, costi contenuti

Durante il rinnovamento dei sistemi DWS in cinque siti norvegesi dell'azienda, ogni sistema ha ricevuto l'ultima generazione di sistemi di identificazione Lector di SICK per la lettura superiore, frontale e laterale dei codici a barre. Ogni sistema è stato, inoltre, aggiornato con due teste di dimensionamento laser e una bilancia dinamica, entrambe certificate legal-for-trade e quindi utilizzabili per la fatturazione.

La nuova telecamera a matrice Lector85x, che costituisce la “S” del nuovo sistema DWS, consente elevate velocità di lettura di tutti i tipi e dimensioni di codici a barre 1D e 2D per l'identificazione delle spedizioni. L'ampio campo visivo delle telecamere ha permesso di risolvere l'applicazione con un minor numero di telecamere, proponendo così un'offerta economicamente vantaggiosa. DB Schenker e Hanter sono rimasti colpiti dalle prestazioni e dal ridotto ingombro del sistema.

 

Un servizio di alta qualità

Per DB Schenker, gli alti tassi di lettura forniti dalle nuove telecamere garantiscono una bassa necessità di lavorazione manuale, mentre il dimensionamento e la pesatura LFT consentono di recuperare i ricavi. Inoltre, l'affidabile assistenza post-vendita da parte di tecnici esperti di SICK offre loro una maggiore sensazione di tranquillità e sicurezza. Hanter, intanto, ha lodato l'alto livello di flessibilità di SICK rispetto ad altre alternative.

Nonostante le diverse esigenze dei siti in termini di capacità e tensione di alimentazione, SICK è stata in grado di sviluppare una soluzione capace di soddisfare tutte le loro richieste. L'approccio di SICK di fornire layout di sistema simili per tutti e cinque i siti in Norvegia garantisce la disponibilità di parti di ricambio e aiuta il cliente a formare il proprio personale di manutenzione sula manutenzione dei sistemi DWS in funzione.

The Lector85x matrix camera allows for high read rates of all sizes and types of 1D and 2D barcodes for shipment identification
The Lector85x matrix camera allows for high read rates of all sizes and types of 1D and 2D barcodes for shipment identification

Continuare a mantenere solide relazioni con i clienti

Questo progetto nasce dal rapporto di lunga data tra SICK e Hanter. Per molti anni, le due aziende hanno lavorato insieme per sviluppare le offerte di Hanter, includendo sistemi di smistamento più avanzati con soluzioni di sensori di fascia alta.

DB Schenker sta beneficiando della competenza di SICK in ambito di assistenza, della risposta rapida e affidabile sia in fase di prevendita che di postvendita e dell'approccio “one-system-fits-all”.

“Ci auguriamo che questo sia il primo di molti progetti simili intrapresi insieme, con partner forti come Hanter e DB Schenker”, afferma Sebastian Lang, Project Management e Service Factory & Logistic Automation di SICK in Svezia.

 

 

Leggi anche

Identification at high speeds: 30,500 parcels per hour at Austrian Post

Read more

Fast and dependable classification and assignment of pallet types at Rossmann

Read more