Robot mobili autonomi, come ottimizzano le procedure di carico e spostamento

16 mar 2022

I robot mobili autonomi (AMR) e i veicoli a guida automatica (AGV) di Steering Machines, grazie all'integrazione con sensori SICK, aumentano notevolmente la produttività negli ambienti industriali. La collaborazione tra le due società ha dato vita a una soluzione sicura e affidabile, in grado di ottimizzare l’intera filiera produttiva di Comexi, multinazionale che si occupa di produzione e commercializzazione di beni strumentali per l'industria di trasformazione e stampa di imballaggi flessibili.

L'utilizzo di robot mobili autonomi (AMR), insieme ai veicoli a guida automatica (AGV) rappresenta ormai una parte fondamentale della filiera produttiva per attività e spostamenti all’interno di ambienti industriali. Tuttavia, il margine di miglioramento di queste tecnologie è ancora ampio e potrà garantire prestazioni sempre più sicure e un’elevata produttività. 

 

Robot mobili autonomi e veicoli a guida autonoma negli ambienti industriali 

SICK garantisce efficacia e sicurezza nell'utilizzo degli AGV/AMR negli ambienti industriali. Ne è un chiaro esempio la start-up di Barcellona, Steering Machines, che sviluppa AGV/AMR omnidirezionali per il carico e il trasporto negli stabilimenti produttivi e nei centri logistici. 

Steering Machines aveva bisogno di sensori per ottenere informazioni accurate e sicure sul movimento dei suoi AGV/AMR Moby omnidirezionali, sia in termini di velocità che di orientamento. Per farlo, ha scelto di utilizzare un encoder di sicurezza SICK, che in tempi rapidi fornisce dati affidabili e parametri importanti. 

This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)
This encoder stands out for being operational, being only one (instead of the usual two)

Questo encoder si contraddistingue per il fatto di essere operativo singolarmente (invece che in coppia) ed è compatibile con i sicuri regolatori di velocità della famiglia Flexi Soft MOC0 e MOC1. A completare la soluzione integrale di SICK per Steering Machines, il laser scanner di sicurezza microScan3. Si tratta di un dispositivo dall'elevata resistenza allo sporco, alla polvere e all'incidenza della luce solare grazie all'innovativa tecnologia di scansione safeHDDM® (High Density Distance Measurement). Il controller di sicurezza Flexi Soft garantisce, a seconda della complessità, una scalabilità per ogni applicazione. 

The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.
The Flexi Soft safety controller offers optimized scalability for each application, depending on the complexity.

Caso Comexi: una collaborazione vincente

La perfetta sinergia tra SICK e Steering Machines ha prodotto ottimi risultati se si considera la filiera produttiva di Comexi, una multinazionale che si occupa di produzione e commercializzazione di beni strumentali per l'industria degli imballaggi flessibili, loro stampa e trasformazione. L’obiettivo di Comexi si è concentrato sull’incrementare la produttività dei propri clienti puntando sugli AGV/AMR, con la conseguente riduzione dei tempi di inattività delle macchine e la risoluzione di altri inconvenienti, tra cui le attività di spostamento in piccoli ambienti o la mancanza di materiale.  

The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.
The combination of SICK and Steering Machines has been successful in the production chain of Comexi.

Grazie agli AGV/AMR Moby e alla metodologia SICK, Comexi ha raggiunto i risultati sperati: “SICK e Steering Machines ci hanno offerto una soluzione definitiva, efficace e sicura capace di ridurre al minimo gli errori nella catena produttiva dei nostri clienti. Con l’utilizzo degli AGV/AMR si spostano grossi carichi senza occupare molto spazio, il che aumenta l'efficienza.", spiega Pedro Jiménez, Digital Brand Manager di Comexi

Queste le parole di Mikel Saez de Buruaga, Product Manager di SICK Spagna: “In virtù della collaborazione con Steering Machines, siamo riusciti a trovare soluzioni su misura per Comexi, con eccellenti risultati: generare sicurezza e, allo stesso tempo, migliorare la produttività grazie all’affidabilità dei nostri prodotti”. 

Carles Domènech, CTO di Steering Machines, aggiunge: “I sensori e le soluzioni SICK rappresentano il completamento naturale dei nostri prodotti, permettendoci, inoltre, di raggiungere un Performance Level "d", in movimento, velocità e rotazione, nel pieno rispetto delle norme vigenti per questo tipo di applicazione”. 

 

Leggi anche:

 Ultracompact mobile robots optimize the process chain

Read more

 

 The perfect size of the protective field on an industrial autonomous vehicle

Read more

I sensori guidano il futuro della robotica collaborativa

Continua a leggere

Modulare e mobile con AGV sulla strada verso la massima flessibilità

Continua a leggere

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Robot mobili:
Move into new dimensions

La robotica si mette in marcia: nella produzione, nella logistica o nell’assistenza. Soluzioni di sensori per tutte le varianti di robot mobili

Maggiori informazioni