Robot collaborativi e cobot: processi di picking più semplici grazie alla guida robotica

10 lug 2023

Utilizzando il sensore di visione PLOC2D scalabile per i dispositivi di picking, i clienti di Kassow Robots possono integrare e configurare le applicazioni con particolare facilità.

Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.
Kassow Robots uses the PLOC2D vision sensor in its 7-axis robots.

Kassow Robots, uno sviluppatore e produttore di cobot con sede a Copenaghen, ha integrato il sensore di visione PLOC2D di SICK nei loro robot leggeri a 7 assi per migliorare i processi di picking. Il sensore di visione semplifica il processo di configurazione e offre scalabilità per una varietà di applicazioni con carichi utili e sbracci diversi. Il sistema PLOC2D è facile da usare, dotato di hardware di elaborazione delle immagini di alta qualità, è in grado di localizzare le parti in modo rapido e affidabile. L'interfaccia utente intuitiva facilita la configurazione e la manutenzione del sistema in ambienti di produzione. Con l'integrazione del sistema di visione, Kassow Robots intende semplificare l'uso dei suoi prodotti e offrire un maggior valore aggiunto ai suoi clienti e partner.

I cobot convenzionali hanno solitamente sei assi. In spazi ristretti, questo limita la loro capacità di eseguire attività lavorative e di muovere il braccio di presa. Con l'introduzione dei cinque modelli di cobot a sette assi, Kassow Robots ha aumentato la flessibilità e la versatilità. I robot leggeri della nuova serie possono persino raggiungere gli angoli e lavorare in spazi ristretti. La loro destrezza si avvicina a quella delle braccia umane. Rispetto ai cobot a sei assi, è possibile coprire una gamma molto più ampia di applicazioni. Negli spazi ristretti, un cobot a sette assi è di solito una scelta migliore di un cobot a sei assi. Kassow Robots offre cinque modelli con sbracci fino a 1.800 mm, carichi utili fino a 18 kg e velocità fino a 225 gradi/secondo.

Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.
Five 7-axis cobots from Kassow Robots – with a reach up to 1,800 mm and payload up to 18 kg.

Robot collaborativi: i cobot guidati apportano un maggior valore 

Il Global Sales Manager Dieter Pletscher, che lavora nella nuova sede vicino all'aeroporto di Copenaghen, ritiene che un sistema di visione per la localizzazione e la guida robotica aumenti significativamente il valore delle applicazioni cobot. È adatto per applicazioni complesse in cui le posizioni degli oggetti non sono sempre completamente prevedibili, oppure (oltre che) per applicazioni con oggetti con forme particolari, con superfici inclinate o curve. Con i sistemi di visione standard, in genere problemi possono sorgere quando si devono localizzare oggetti diversi e variegati (articolati o vari). Tuttavia, con PLOC2D di SICK, l'azienda ha trovato un sistema di guida per robot scalabile, intuitivo e facile da configurare che funziona con un'ampia gamma di dimensioni di cobot e può essere trasferito in ambiente produttivo senza lunghe fasi di apprendimento.

 

Facile configurazione grazie all'interfaccia integrata

Henrik Bostrup, Business Development Manager di SICK Danimarca, afferma che l'integrazione della camera PLOC2D nel sistema di controllo cobot di Kassow Robots ha ridotto drasticamente i tempi di messa in servizio e ora è possibile passare rapidamente da un'attività all'altra. PLOC2D è un sistema di visione artificiale per la localizzazione dei pezzi in 2D con hardware di elaborazione delle immagini di alta qualità e un algoritmo di localizzazione affidabile, che consente una localizzazione delle parti rapida e sicura. É IP65 ed è facile da configurare e mantenere, grazie a un'interfaccia uomo-macchina intuitiva. Il sistema è collegato direttamente al controller del robot ed è subito pronto all'uso. SICK offre soluzioni integrate specifiche per i processi di picking e alcune soluzioni integrate speciali per Kassow Robots.

  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
Henrik Bostrup, Business Development Manager alla SICK (sinistra) e Dieter Pletscher, Global Sales Manager alla Kassow Robots.
  Henrik Bostrup, Business Development Manager at SICK (left) and Dieter Pletscher, Global Sales Manager at Kassow Robots.
Henrik Bostrup, Business Development Manager alla SICK (sinistra) e Dieter Pletscher, Global Sales Manager alla Kassow Robots.

Bosch Rexroth apre le porte ai mercati

Bosch Rexroth, leader nell'automazione di fabbrica, ha acquisito una partecipazione di maggioranza nella Kassow Robots nel 2022. Questa partnership consentirà a Kassow Robots di espandere le proprie attività commerciali e di entrare in nuovi mercati adatti alla loro offerta di robot collaborativi e di aumentare la produzione a Copenaghen. Il fondatore e amministratore delegato di Kassow Robots, Kristian Kassow, è entusiasta di queste nuove opportunità di crescita.

Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Dieter Pletscher (sinistra), Global Sales Manager alla Kassow Robots insieme a Kristian Kassow (destra), fondatore e amministratore delegato.
Dieter Pletscher (left), Global Sales Manager at Kassow Robots together with Kristian Kassow (right), founder and CEO – both passionate about the 7-axis cobot.
Dieter Pletscher (sinistra), Global Sales Manager alla Kassow Robots insieme a Kristian Kassow (destra), fondatore e amministratore delegato.

Piano di crescita 

Per supportare gli ambiziosi piani di crescita, Kassow Robots sta cercando di semplificare tutte le funzioni relative all'applicazione di picking. PLOC2D è il sistema scelto per questo scopo perché ha un'interfaccia utente intuitiva ed è facile da configurare e utilizzare.

SICK è considerata un partner prezioso che comprende la visione e l'approccio dell'azienda e la gamma di sistemi di picking PLOC2D di SICK è l’ideale per permette ai clienti e ai partner dell'azienda di fare un grande passo avanti nell'utilizzo delle tecnologie di visione artificiale nelle loro applicazioni. 

 

Presenza mondiale 

La rete di vendita di Kassow Robots si sta espandendo in tutto il mondo. Per poter supportare i clienti a livello locale, Kassow Robots ha unito le forze con la rete di filiali e i team applicativi competenti di SICK. Questa collaborazione semplifica il processo di risoluzione delle applicazioni e riduce al minimo lo sforzo necessario per configurare il sistema di localizzazione e presa. Pletscher ha sottolineato la possibilità di offrire ai clienti un servizio di assistenza in loco con il supporto dei team applicativi di SICK. 

 

Leggi anche

The "sighted" cobot: 2D position determination with robot guidance system

Read more

Cobot, più sicurezza, velocità e efficienza dei processi con nanoScan3

Continua a leggere

I sensori guidano il futuro della robotica collaborativa

Continua a leggere

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image
Soluzioni per la robotica basate su sensori
Robotics image

Una collaborazione alla pari

Che si tratti di Robot Vision, Safe Robotics, strumenti per estremità del braccio o feedback di posizione, i sensori SICK consentono ai robot di percepire la realtà con maggiore precisione.
Maggiori informazioni