Gli AGV di CEIT utilizzano il Visionary-T di SICK per evitare collisioni

20 mag 2020

Il futuro è qui: le applicazioni di Industry 4.0 sono concrete e già realtà. Le piattaforme mobili e il loro controllo affidabile rappresentano una parte importante di questo sviluppo. Gli Automated Guided Vehicles (AGV), conquistano sempre più spazio in produzione e in magazzino. Per evitare le collisioni, i veicoli automatizzati devono imparare a “vedere”. CEIT, società slovacca partner di SICK, utilizza Visionary-T DT a questo scopo. Questo sensore di visione 3D rileva, anche in condizioni di luce sfavorevoli, i rischi di collisione dei veicoli a guida automatica in uno spazio tridimensionale predefinito. In questo modo, ad esempio, vengono rilevati anche gli ostacoli scuri che sporgono sul percorso ad altezze differenti.

With the intelligent Visionary-T DT 3D vision camera from SICK, CEIT has found a mobile 3D vision system which optimally fulfills these requirements.
With the intelligent Visionary-T DT 3D vision camera from SICK, CEIT has found a mobile 3D vision system which optimally fulfills these requirements.

Per garantire un funzionamento 24/7 ad elevata produttività, i veicoli a guida automatica devono essere in grado di riconoscere prontamente gli ostacoli e operare anche in condizioni di luce difficili. Per questo motivo sono indispensabili sensori versatili e resistenti. Con il sensore di visione 3D Visionary-T DT di SICK, CEIT ha trovato la soluzione adatta alle sue esigenze e che soddisfa questi requisiti in modo ottimale.

Un connubio perfetto per queste due aziende che, nei rispettivi settori, sono considerate estremamente innovative: SICK per l’intelligenza dei sensori in applicazioni industriali e CEIT nell’automazione della logistica interna. Questo ha portato ad una vera e propria cooperazione alla pari tra le due aziende.

 

The snapshot camera uses the 3D time-of-flight technology to detect information in real time and create a complete 3D image of the area in the direction of travel of the vehicle.
The snapshot camera uses the 3D time-of-flight technology to detect information in real time and create a complete 3D image of the area in the direction of travel of the vehicle.

 

Grazie alle “immagini istantanee” è possibile riconoscere gli ostacoli anche negli angoli più bui

Visionary-T DT funziona secondo il principio della misurazione del tempo di volo, detto anche time of flight. Il sensore di visione 3D montato sul veicolo rileva un’ampia area tridimensionale davanti all’AGV. Per catturare un'immagine, Visionary-T DT invia un segnale luminoso nella direzione dell’oggetto misurato.

“La telecamera snapshot utilizza la tecnologia 3D a tempo di volo per rilevare informazioni in tempo reale e produrre un’immagine completa 3D dell’area, nella direzione di marcia del veicolo. In questo modo gli AGV possono vedere gli ostacoli presenti e reagire di conseguenza”, spiega Jan Donoval, Product Manager di SICK Repubblica Ceca. Il sensore, riceve la luce riflessa per ogni pixel dell’immagine e, con l’aiuto della differenza di fase, calcola la distanza tra se e l'oggetto misurato. Sfasamenti diversi corrispondono a distanze diverse. Le migliaia di pixel così rilevati, una nuvola di punti 3D, forniscono in un’unica registrazione, un quadro dettagliato dell’intero campo visivo. Questa immagine tridimensionale delle distanze viene anche chiamata snapshot 3D. In questo modo si riconoscono pressoché tutte le superfici degli oggetti. Queste “immagini istantanee”, così create, prevengono in modo affidabile le collisioni con differenti ostacoli quali scaffali, altre macchine o persone. Gli elementi d’illuminazione ad alta prestazione, assicurano al veicolo di non entrare in collisione con oggetti sporgenti o sospesi, anche in condizioni di luce estremamente complicate e al buio.

 

The Visionary-T DT operates on the principle of time-of-flight measurement. The 3D vision camera mounted on the vehicle detects a large area in front of the AGV with its three-dimensional detection volume.
The Visionary-T DT operates on the principle of time-of-flight measurement. The 3D vision camera mounted on the vehicle detects a large area in front of the AGV with its three-dimensional detection volume.

 

Configurazione per un utilizzo affidabile

La telecamera snapshot di SICK può essere configurata in base alle esigenze del cliente grazie al software fornito. È possibile utilizzare segnali di ingresso discreti per passare da una configurazione all’altra. Il sensore si può così adattare molto rapidamente alle differenti condizioni ambientali. Michal Lorencovič, Electric Designer di CEIT, spiega tutto nel modo seguente: “Per coprire il volume 3D rilevante davanti al veicolo, l’area tridimensionale da rilevare è stata suddivisa in più gruppi di rilevamento, il che si traduce in un rallentamento graduale. Grazie agli ingressi discreti possiamo, ad esempio, passare rapidamente da una configurazione per percorso longitudinale a una per percorso a curve.” L’attenzione, per l’applicazione su AGV di CEIT, si è concentrata sul riconoscimento di oggetti senza errori. Per evitare falsi allarmi e arresti del veicolo, sono stati sviluppati differenti e speciali filtri di pre-elaborazione delle immagini 3D, al fine di migliorarne la qualità dei dati e affinare gli algoritmi di riconoscimento. In questo modo, la posizione nello spazio di oggetti scuri, trasparenti o riflettenti può essere rilevata in modo affidabile anche a grandi distanze, registrando fino a 30 immagini al secondo. Collisioni e arresti inutili sono cosi evitati consentendo l’operatività senza interruzioni del veicolo a guida automatica. Questo comporta efficienza ed un incremento della produttività.

 

The snapshot camera from SICK can be configured according to the customer requirements using the delivered software
The snapshot camera from SICK can be configured according to the customer requirements using the delivered software

 

Il Visionary-T DT può dare ancora di più. Oltre al risultato finale dei dati, elaborati direttamente sulla camera per trasmettere possibili collisioni e il rilevamento, i dati 3D completi sono disponibili anche tramite TCP/IP, insieme alle risposte del sensore. Mentre le segnalazioni per anticollisione possono essere emesse come semplici risposte del sensore tramite uscite discrete, i dati grezzi 3D possono essere usati parallelamente per altre soluzioni, garantendo informazioni su misura per ogni applicazione.

 

The AGVs from CEIT, now equipped with the Visionary-T DT, are impressing many new clients.
The AGVs from CEIT, now equipped with the Visionary-T DT, are impressing many new clients.

 

Eccellenti performance

SICK, con le diverse varianti di Visionary-T, ha lanciato sul mercato una soluzione di camere estremamente competitiva per piattaforme mobili. Un mercato di big player che, nei prossimi anni, crescerà sicuramente in modo significativo. Tra questi ci sono CEIT e SICK con le loro soluzioni industriali. "Per CEIT rappresenta un successo importante poter collaborare come cliente con il gruppo VW, poiché questo dimostra che queste innovazioni non sono solamente accettate dalle grandi società, ma effettivamente richieste", sintetizza il Dr. Fabian Zimmer, Application Engineer di SICK. "Lavoriamo costantemente allo sviluppo di nuove soluzioni, come le camere 3D ad alta risoluzione. Quanto più le aziende innovative come CEIT vi partecipano, tanto sarà più facile soddisfare le esigenze dei clienti”.

Gli AGV di CEIT, equipaggiati del Visionary-T DT, stanno impressionando molti nuovi clienti. La funzione anticollisione nei veicoli a guida automatica rappresenta una riduzione dei tempi di fermo della produzione nelle loro fabbriche. Oltre a Škoda, un altro cliente soddisfatto di CEIT è per esempio VELUX, il famoso produttore di lucernari.

Sono la prova tangibile di eccellenti performance.

 

 

Ulteriori informazioni:

Intralogistica innovativa: AutoBox con sensori di navigazione e sicurezza di SICK nel test pilota presso BMW

Il sistema di assistenza 3D Visionary-B evita incidenti durante i tragitti in retromarcia

Soluzioni di sensori complete per sistemi AGC in centri di distribuzione corriere, espresso, pacco e posta

Sistemi di trasporto senza conducente automatizzano la produzione

 

Volker Glöckle 

Vice President e Head of Global Industry Center Technical Industry Management 

Volker Glöckle ha, dal suo arrivo alla SICK nel 2001, occupato numerose posizioni dirigenziali nel settore della logistica operativa. Attualmente si occupa, tra l’altro, di progetti di riferimento nel settore delle piattaforme mobili e, insieme ai clienti, lavora allo sviluppo di un “gemello digitale” per impianti logistici. 

 

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti

Industry 4.0 avanza a gran velocità: soluzioni basate su sensori per piattaforme mobili

Il nostro assortimento di soluzioni modulari per piattaforme mobili consente di implementare facilmente le funzioni di guida su tracciato, navigazione, posizionamento, rilevamento ambientale, sicurezza e movimentazione dei carichi.

Maggiori informazioni