Encoder - L'aiutante invisibile per l'automazione

20 mag 2025

Per far muovere le cose con l'automazione, qualcosa deve muoversi - automaticamente - nelle macchine e nei sistemi. Tuttavia, Il movimento da solo non è sufficiente. Robot, macchine utensili e di imballaggio, carrelli industriali e sistemi di trasporto, per esempio, funzionano come desiderato solo se i loro movimenti sono eseguiti in modo controllato, monitorato e riproducibile. Gli encoder - spesso invisibili nei sistemi di azionamento elettrico - si occupano precisamente di questo compito. Essi assicurano che i movimenti della macchina nei sistemi automatizzati possano essere controllati in modo affidabile.

Controllo del movimento - questo è ciò per cui vengono utilizzati gli encoder.
Controllo del movimento - questo è ciò per cui vengono utilizzati gli encoder.

Controllo del movimento - questo è ciò per cui vengono utilizzati gli encoder. Essi misurano - come sistemi lineari o rotativi - posizioni, spostamenti, velocità e direzioni di rotazione. Utilizzando questi parametri, è possibile definire in modo univoco - e quindi anche controllare - le sequenze di movimento nella maggior parte dei casi nell'automazione industriale. Solo così i robot possono afferrare e depositare accuratamente gli oggetti, gli utensili e i dispositivi di fissaggio possono essere posizionati con precisione nelle macchine, e i sistemi di trasporto e i veicoli possono eseguire in modo affidabile i loro compiti. 

 

I requisiti degli encoder stanno crescendo

La sola funzione di misurazione non è più sufficiente. Con l'aumento delle prestazioni dell'automazione, con le macchine che diventano sempre più compatte ed i requisiti di qualità sui processi e sui prodotti che diventano più rigorosi, con la continua spinta verso la digitalizzazione e la messa in rete, gli encoder devono offrire di più. Il loro design salvaspazio e la variabilità meccanica per quanto riguarda le tecnologie di accoppiamento meccanico e di connessione sono richiesti tanto quanto il loro supporto per cicli macchina più brevi e precisi, per aumentare i tassi di produzione riducendo al contempo gli errori e garantendo la qualità. Ciò, a sua volta, richiede una trasmissione dati altrettanto veloce tra encoder e sistemi di automazione - in tempo reale e in modo sincrono tramite PROFINET IRT. L'integrazione relativa al controllo tramite strumenti collaudati dovrebbe essere facile tanto quanto la fornitura di dati diagnostici per la manutenzione di macchine e sistemi basata sulle reali condizioni. Tutto ciò significa: controllo preciso del movimento durante la trasmissione dei dati in modo sincrono via bus di campo in tempo reale e in modo orientato al futuro.

La gamma di encoder di SICK offre un gran numero di soluzioni di misurazione lineare, rotativa e senza contatto per il controllo del movimento.
La gamma di encoder di SICK offre un gran numero di soluzioni di misurazione lineare, rotativa e senza contatto per il controllo del movimento.
La gamma di encoder di SICK offre un gran numero di soluzioni di misurazione lineare, rotativa e senza contatto per il controllo del movimento.
La gamma di encoder di SICK offre un gran numero di soluzioni di misurazione lineare, rotativa e senza contatto per il controllo del movimento.

I tuttofare sono rari - ma ne esiste uno

L'automazione di fascia alta, come richiesto in particolare da costruttori di macchine e utenti finali innovativi, richiede encoder in grado di eccellere in tutte le discipline. Questi tipi di tuttofare sono attualmente ancora rari e di conseguenza molto richiesti. Sono però già disponibili nella gamma di encoder di SICK grazie alla nuova generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 PROFINET, che è stata completamente progettata per un'elevata produttività di macchine e sistemi. Il sistema di misurazione ottica migliorato che SICK ha sviluppato e produce internamente consente un controllo del movimento ad alta precisione, mentre la trasmissione in tempo reale dei dati di movimento e posizione consente tempi di ciclo brevi e processi sincroni grazie a PROFINET IRT.

La compattezza è la migliore della categoria: con soli 39 mm, la variante del sensore con connessione radiale ha la profondità di installazione più piccola tra tutti gli encoder di questo tipo sul mercato. Un ulteriore vantaggio è la presenza di molte varianti meccaniche del prodotto, con un design piatto e stretto, tre diverse opzioni di albero, e varianti con connettore assiale o radiale tra cui scegliere. Queste caratteristiche insieme offrono vantaggi significativi quando si integra meccanicamente il dispositivo in situazioni di installazione difficili e con spazi ristretti. L'integrazione relativa al controllo è semplice tramite Siemens TIA-Portal, mentre la configurazione dei parametri dell'encoder può essere effettuata anche tramite l’engineering tool SOPAS di SICK.

Encoder assoluto
Encoder assoluto ad alta risoluzione con interfaccia PROFINET e funzione IRT
ANS/ANM58
La nuova generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 PROFINET è stata completamente progettata per una maggiore produttività di macchine e sistemi.
La nuova generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 PROFINET è stata completamente progettata per una maggiore produttività di macchine e sistemi.
La nuova generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 PROFINET è stata completamente progettata per una maggiore produttività di macchine e sistemi.
La nuova generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 PROFINET è stata completamente progettata per una maggiore produttività di macchine e sistemi.

Monitoraggio integrato

Oltre ai dati di misurazione ad alta precisione per il controllo del movimento, gli encoder assoluti ANS/ANM58 forniscono anche dati diagnostici sul processo della macchina. Con dati su temperatura, velocità, cicli, contatori e timestamp, supportano la manutenzione predittiva del sistema. Questi dati diagnostici possono essere utilizzati anche per configurare valori limite specifici dell'applicazione, utilizzando i quali è possibile impostare soglie di avviso per misure mirate di manutenzione e assistenza. Ciò rende possibile monitorare le prestazioni del processo, evitare tempi di inattività della macchina non pianificati e aumentare la produttività dei sistemi. In questo modo, i sensori rotativi mono giro e multi girò coprono completamente l'ampia gamma di requisiti industriali degli encoder all'avanguardia. 

La disponibilità di molte varianti meccaniche dell'ANS/ANM58 PROFINET offre vantaggi sostanziali quando si integra il dispositivo in situazioni di installazione difficili.
La disponibilità di molte varianti meccaniche dell'ANS/ANM58 PROFINET offre vantaggi sostanziali quando si integra il dispositivo in situazioni di installazione difficili.
La disponibilità di molte varianti meccaniche dell'ANS/ANM58 PROFINET offre vantaggi sostanziali quando si integra il dispositivo in situazioni di installazione difficili.
La disponibilità di molte varianti meccaniche dell'ANS/ANM58 PROFINET offre vantaggi sostanziali quando si integra il dispositivo in situazioni di installazione difficili.

Un focus particolare su: Tecnologia di imballaggio, costruzione di macchne e tecnologia di stoccaggio e trasporto

Dati esatti di posizione, spostamento, velocità o accelerazione e la loro trasmissione in tempo reale sono essenziali per movimenti di precisione affidabili e riproducibili, processi sicuri e maggiore efficienza e produttività per azionamenti e assi. Ecco perché la generazione di encoder assoluti ANS/ANM58 è utilizzata, ad esempio, nella tecnologia di imballaggio di processi che richiedono un elevato sincronismo. Nella costruzione di macchine, la nuova generazione di encoder si sta dimostrando ottimale per registrare in modo riproducibile le posizioni e misurare i movimenti per un preciso controllo di macchine e sistemi. Nella logistica, viene utilizzata per l'efficiente automazione dei processi di trasporto e movimentazione. 

 

Leggi anche

When an encoder becomes the safety standard

Read more

Constant monitoring of film webs so that nothing goes wrong

Read more

Continuous monitoring of the foil webs: so nothing goes wrong

Read more