Come trovare il giusto sensore fotoelettrico?

10 giu 2024

Mettersi alla ricerca di un sensore fotoelettrico può risultare piuttosto complicato. Ci sono così tante opzioni, quindi come sapere qual è la migliore per la tua applicazione? Diciamo che per trovare quella giusta è necessario prendere in considerazione numerosi fattori.

Photoelectric sensors are designed for object detection, presence sensing and similar applications.
Photoelectric sensors are designed for object detection, presence sensing and similar applications.

Innanzitutto, i sensori fotoelettrici sono progettati per la rilevazione di oggetti, la rilevazione di eventuali presenze e applicazioni simili nei sistemi di automazione e controllo industriale. Si basano sull'interruzione o sulla riflessione della luce per rilevare la presenza o l'assenza di oggetti. 

Ecco quali sono i passaggi per selezionare il giusto sensore fotoelettrico per la tua applicazione: 

1. Comprendere i requisiti della tua applicazione 

  • Determina il tipo di oggetto da rilevare, ad esempio trasparente, opaco o riflettente. 
  • Definisci la distanza di rilevazione necessaria per la tua applicazione. 
  • Considera le condizioni ambientali in cui il sensore sarà collocato, come temperatura, umidità e potenziali interferenze.
To find the perfect photoelectric sensor, it is important to choose the right functional principle and output type.
To find the perfect photoelectric sensor, it is important to choose the right functional principle and output type.

2. Scegli il principio di funzionamento e il tipo di uscita corretti

  • I sensori fotoelettrici hanno diversi principi di funzionamento, che includono a barriera, a catarifrangente e a riflessione diretta. I sensori a barriera hanno un emettitore e un ricevitore separati, i sensori a catarifrangente usano un riflettore, e i sensori di prossimità con rimozione dello sfondo rilevano gli oggetti direttamente. 
  • I sensori fotoelettrici possono avere diversi tipi di uscite, come PNP o NPN. Scegli il tipo compatibile con il tuo sistema di controllo. 
  • Considera il tempo di risposta del sensore, soprattutto se la tua applicazione necessita un rilevamento rapido. 

3. Controlla le opzioni di montaggio e la compatibilità dell'alimentazione elettrica

The mounting options of the sensor must be suitable for the possibilities of the manufacturing setup.
  • Assicurati che le opzioni di montaggio del sensore siano adatte alle tue impostazioni di produzione. 
  • Controlla i requisiti di alimentazione elettrica del sensore e assicurati che siano compatibili con l'alimentazione elettrica della tua struttura.

Un sensore fotoelettrico per ogni applicazione 

Ora che sai come trovare il giusto sensore fotoelettrico, vorremmo presentarti un sensore nuovo e innovativo che può essere utilizzato per molte applicazioni di produzione e logistica. Questa nuova soluzione per sensore fotoelettrico è progettata pensando al l'esperienza dell'utente. 

Il nuovo sensore W10 vanta il titolo del primo sensore fotoelettrico al mondo con un'interfaccia utente touch screen per la configurazione del sensore. Dì addio alla seccatura di configurazioni complesse: questo dispositivo offre un'esperienza di configurazione semplice, intuitiva e sicura.

The W10 sensor is the first sensor with a touchscreen configuration interface and offers simple configuration.
The W10 sensor is the first sensor with a touchscreen configuration interface and offers simple configuration.

L'interfaccia touch screen fornisce agli utenti un controllo e una facilità d'uso senza precedenti, rendendo il processo d'installazione un gioco da ragazzi. Il display touch screen fornisce una guida all'utente e sono disponibili set point preconfigurati per l'opzione di accensione e avvio. Non sono ammessi potenziometri regolabili o pulsanti esterni.

 

 

Altri articoli

Affrontare le sfide nella configurazione dei sensori fotoelettrici

Continua a leggere

 

New sensor technology is helping to solve long standing labeling issues

Read more

Light off, spot on: laser sensors for any application

Read more