Avvolgitore per cavi elettrici: eliminare il rischio e aumentare la sicurezza

2 ago 2022

Quali sono i fattori di rischio quando si utilizza un avvolgitore per cavi elettrici? L'azienda finlandese a conduzione familiare Reka Kaapeli Oy si è rivolta a SICK per rispondere a questa domanda. 

What are the risk factors when operating a winding machine?
What are the risk factors when operating a winding machine?

Reka Kaapeli Oy è un'azienda finlandese a conduzione familiare con una storia lunga più di sessant’anni. L'azienda è la più grande produttrice di cavi di proprietà finlandese. La sua gamma di prodotti spazia dai cavi per installazione e strumentazione fino alle linee di media e alta tensione.

Consulenza e progettazione

Individual risk assessments for efficient safety solutions

Risk assessment

Teemu Koskelin, Anne Tillgren, and Matti Kleemola from SICK (from right to left) in front of the production rolls with various cables and aluminum wires
Teemu Koskelin, Anne Tillgren e Matti Kleemola di SICK (da destra a sinistra) davanti ai rulli di produzione con cavi e fili di alluminio.
Teemu Koskelin, Anne Tillgren, and Matti Kleemola from SICK (from right to left) in front of the production rolls with various cables and aluminum wires
Teemu Koskelin, Anne Tillgren e Matti Kleemola di SICK (da destra a sinistra) davanti ai rulli di produzione con cavi e fili di alluminio.

Sicurezza e responsabilità per l’avvolgitore per cavi elettrici e non solo

Reka Kaapeli è consapevole di quanto sia importante la sicurezza dei prodotti che escono dall’azienda. Grazie a un sistema di gestione della qualità certificato, a una strumentazione di testing interna e a un laboratorio di analisi, l’azienda è in grado di soddisfare i più elevati standard di qualità. Inoltre, un sistema certificato di gestione della salute e della sicurezza sul lavoro garantisce un ambiente di lavoro sicuro.  Un'ulteriore sicurezza è data anche dal regolare svolgimento delle valutazioni dei rischi in tutti gli stabilimenti e i reparti di produzione dell'azienda.

“La sicurezza è un requisito fondamentale per noi ed è sempre uno dei primi argomenti discussi nei nostri meeting del mattino, insieme al continuo sviluppo e miglioramento di tutte le iniziative di sicurezza, perennemente presenti nel nostro ordine del giorno. La redazione di rapporti sulle situazioni di pericolo è una prassi consolidata ogni qualvolta si presentano dei rischi". Un aspetto basilare delle nostre misure di sicurezza è costituito dalla discussione, dall’esame e dall’identificazione dei possibili fattori di rischio", ha dichiarato l'azienda. 

 

Valutazione della sicurezza dell'avvolgitore per cavi elettrici da parte di SICK 

La formazione e la valutazione della sicurezza delle macchine fanno parte dei servizi di consulenza forniti da SICK. I dati raccolti da un fornitore di servizi esterno integrano le informazioni ottenute dal cliente nel corso di un audit interno. Gli esperti SICK offrono la loro assistenza non solo mettendo a disposizione la loro vasta esperienza, ma anche con conoscenze tecniche aggiornate sui dispositivi e sulle tecnologie di sicurezza disponibili.
 
 
The safety devices with the new technology make it easier to move around in the vicinity of the machine, simplify the loading and unloading processes, and increase the speed of the overall production facility.
The safety devices with the new technology make it easier to move around in the vicinity of the machine, simplify the loading and unloading processes, and increase the speed of the overall production facility.

Valutazione dei rischi per soluzioni di sicurezza efficienti

Il progetto di sicurezza di Reka Kaapeli è stato avviato da PJ Control Oy, un importante partner commerciale e fornitore di soluzioni tecniche. PJC, per conto di Reka Kaapeli, ha realizzato una serie di progetti di automazione, compreso l'approvvigionamento dei rispettivi componenti. SICK è il partner principale di PJC per quanto riguarda il settore della sicurezza.

"Nella primavera dell'anno scorso, abbiamo condotto una sessione informativa di mezza giornata per Reka Kaapeli sul tema della sicurezza", afferma Ville Kolehmainen, Responsabile Vendite di PJ Control Oy, e aggiunge: "Abbiamo valutato le aree più critiche della produzione per quanto riguarda la sicurezza, e suggerito una valutazione da parte di SICK." 

"Per questa ragione abbiamo poi commissionato a SICK una valutazione sulla sicurezza delle nostre macchine", dichiara Teemu Koskelin, tecnico specializzato di Reka Kaapeli. “L'indagine è stata basata sulle nostre esigenze e lo specialista di SICK ha capito esattamente come operano le nostre macchine e i rischi associati al loro funzionamento. Questi rischi, a cui l'operatore può essere esposto mentre utilizza le macchine, sono principalmente di schiacciamento, impigliamento e taglio causati dalle parti in movimento. Abbiamo ricevuto da SICK un esauriente report, un'analisi completa e delle raccomandazioni per l’installazione dei dispositivi necessari a implementare la sicurezza. Il metodo SCRAM (Scalable Risk Analysis and evaluation Method) di SICK identifica in modo univoco i vari fattori secondari relativi alla sicurezza, ad esempio la probabilità che si verifichi un evento pericoloso, la gravità del danno potenziale derivante dal pericolo e il livello di esposizione a quest’ultimo." 

 

Maggiore sicurezza e produttività nella produzione di cavi 

“Il nostro avvolgitore per cavi elettrici è impiegato su cinque turni, perché la maggior parte delle nostre consegne passa attraverso il processo di avvolgimento", spiega Koskelin. "Le protezioni di sicurezza utilizzate in passato non erano particolarmente funzionali e rendevano l'utilizzo dei macchinari più difficoltoso. I dispositivi di sicurezza di nuova tecnologia facilitano gli spostamenti in prossimità della macchina, semplificano le operazioni di carico e scarico e consentono di aumentare la velocità dell'intero impianto produttivo. Un'operazione di avvolgimento dura normalmente 10-30 minuti, con 20-30 bobine avvolte per turno. I cambi di bobina sono quindi numerosi ed è essenziale per la produttività che avvengano senza intoppi. Grazie alla nuova tecnologia, la macchina è ora molto più sicura e la produttività è notevolmente aumentata. I costi totali per questo investimento nella sicurezza sono stati elevati, ma si sono ammortizzati in pochi mesi".

 

 

Leggi anche:

Safety as a service: From risk assessment to validation at Eternit

Read more

Playing it safe: Swiss design engineers choose SICK safety solutions

Read more

Sicurezza macchinari, le soluzioni che aumentano anche la produttività

Continua a leggere

Safety-retrofitting: progettazione 3D, implementazione nella realtà

Continua a leggere