Sensori fotoelettrici Inox con funzionalità Smart Task

14 nov 2019

Resistenti all’esterno, intelligenti all’interno: gli Smart Sensor W4 Inox sono la soluzione in tutte quelle situazioni in cui gli oggetti devono essere rilevati nelle condizioni più sfavorevoli, dove il sensore deve essere il più piccolo e robusto possibile e quando per l’utente sono fondamentali contemporaneamente sia l’utilizzo di componenti intelligenti sia in grado di comunicare quindi, un concept di automazione sicuro anche per il futuro. Ne risultano la massima resistenza materiale e un’intelligenza remota del sensore nell’area umida di impianti di lavorazione, linee di riempimento e macchine per l’imballaggio del settore alimentare e farmaceutico.

Grazie alla loro configurazione coerente, che supera di gran lunga i requisiti posti dall’IP69k, i sensori fotoelettrici miniaturizzati di questa famiglia di prodotti si caratterizzano grazie alle intelligenti funzioni logiche e di comando, con cui i sensori sono in grado di risolvere autonomamente incarichi di automazione orientati al processo: il conteggio di pezzi, il controllo dei tappi di chiusura e della grandezza delle confezione, oppure l’attivazione di attuatori. In tale ambito, lo Smart Sensor W4 Inox con LED rosso, grazie al suo comportamento di rilevamento “best in class” comprovabile, offre massima affidabilità anche in ambienti difficili - soprattutto per la sua straordinaria immunità alla luce ambiente, la sua idoneità a oggetti brillanti, trasparenti o neri e - per quanto riguarda i sensori fotoelettrici energetici - mediante la schermatura tridimensionale dei segnali di disturbo provenienti dallo sfondo di rilevamento. 

 

 

Smart Task: caratteristiche dal valore aggiunto garantiscono soluzioni di sensori sicure per il futuro

 

I sensori della gamma Smart Sensor di SICK – nei quali rientra anche il W4 Inox - non solo rilevano gli oggetti, ma raccolgono ed elaborano dati relativi ad oggetti e processi, nonché dati relativi allo stato, processo e diagnostica della macchina. Questi dati vengono trasformati in informazioni e trasmessi in sistemi di automazione o controllo tramite IO-Link nonché livelli di comando e applicazioni sovrapposti. Allo stesso tempo, i sensori intelligenti SICK sono in grado di utilizzare la loro intelligenza remota direttamente per le funzioni Smart aggiuntive. Le funzioni logiche integrate nei sensori consentono di eseguire compiti definiti in modo autonomo e remoto; il che significa alleviare il carico di sistemi e reti di automazione di impianti, linee di riempimento e macchine per l’imballaggio del settore alimentare e farmaceutico, nel rispetto del principio di Edge Computing. 

La capacità di elaborazione remota degli Smart Sensor, abbinata alla loro programmazione flessibile costituiscono le basi per gli Smart Task. In questo modo, lo Smart Sensor W4 Inox, con il “ controllo oggetto e spazio vuoto” è in grado di registrare e misurare oggetti e spazi vuoti , ad esempio in un flusso di bottiglie oppure su una linea di imballaggio, direttamente nel sensore. In caso di differenze rispetto ai valori nominali impostati, lo Smart Sensor invia corrispondenti segnali al controllo - poiché altrimenti, tra il sensore e il sistema di automazione, vigerebbe un “silenzio radio” a protezione della rete. C’è addirittura la possibilità che il sensore, grazie al suo ritardo di segnale e alle sue funzioni di memoria del segnale, controlli direttamente un attuatore e così regoli lo scarto di prodotti difettosi in modo efficiente e autonomo. Nell’ambito della misurazione della velocità e della lunghezza, i sensori della famiglia di prodotti Smart Sensor W4 Inox sono in grado di determinare e classificare autonomamente le velocità degli oggetti e i loro formati, di smistarli e di escluderli mediante l’azionamento di un attuatore. La Smart Task “Conteggio e debouncing” consente un controllo completo, semplice e rapido - senza conteggi errati, come potrebbe accadere nei sistemi di trasporto delle bottiglie e altri processi ad alta velocità causato dal tempo di ciclo dell’azionamento.

 

 

 

Equipaggiati per le sfide più estreme

 

Con la sua elevata resistenza materiale, assoluta impermeabilità e design strutturale, lo Smart Sensor W4 Inox soddisfa perfettamente i requisiti posti dalle condizioni di utilizzo più difficoltose. La custodia è realizzata in acciaio inox 14435 / AISI 316L ed è estremamente resistente mentre la sua struttura miniaturizzata consente l’integrazione sensore in spazi macchina davvero ridotti.. Il materiale è omologato per il contatto con gli alimenti ed è molto resistente, anche ai fluidi. L’involucro è prodotto con un processo di stampaggio ad iniezione metallurgica in polvere, che consente di realizzare una struttura continua, in un unico pezzo con connettori a spina integrati. Inoltre, viene utilizzata una tecnologia di tenuta per consentire il funzionamento nelle aree umide adatto per il settore alimentare, delle bevande e , farmaceutico. Il LED, l’elemento operativo - una membrana in acciaio inox flessibile e integrata nell’involucro - e il frontalino con rivestimento speciale sono integrati a livello, completamente senza fughe e in modo da consentire la tenuta stagna nell’involucro. In questo modo, si superano di gran lunga i requisiti di tenuta posti dai gradi di protezione IP 67, IP68 e persino dall’IP69k.
 

 

Sensori fotoelettrici resistenti ai lavaggi

 

I sensori fotoelettrici, nonché gli accessori della famiglia di prodotti Smart Sensor W4 Inox, sono realizzati nel design adatto ai lavaggi. La superficie liscia a tutto tondo dello Smart Sensor W4 Inox è infatti priva di angoli, spigoli e aree in poi potrebbero accumulare sporco o batteri- e quindi è facile da pulire, senza il pericolo che restino tracce. Al contempo, i detergenti scorrono solo lentamente, in modo da poter esplicare sulla superficie dei sensori il loro effetto completo.

Che si tratti di un processo CIP (Cleaning-in-Place) oppure di una pulizia manuale esterna, magari di una linea di riempimento, che debbano essere sterilizzate confezioni asettiche di farmaceutici con perossido di idrogeno H2O2 oppure che nei processi di chimica umida per la produzione di celle solari debbano essere usati nebulizzazioni e vapori irritanti: ovunque i sensori della famiglia di prodotti Smart Sensor W4 Inox garantiscono una funzione affidabile nel corso di numerosi anni.