Tecnologia radar per un'automazione sicura in ambienti difficili
safeRS3
Non-stop alla produzione: la robustezza elevata del sensore radar sicuro safeRS rispetto a sporco, polvere, trucioli di legno, particelle di plastica e scintille nonché la sua immunità alla luce ambiente consentono un funzionamento affidabile del sensore anche in condizioni ambientali molto rigide. Con safeRs influssi esterni disturbano il processo di produzione senza interromperlo. Questo significa efficacia costante del sensore.
Vuoi vedere il video più tardi oppure sei già curioso di conoscerne i contenuti? Ecco qui una breve panoramica:
Dai disturbi minimi causati ad esempio da trucioli di legno …
… ai disturbi dovuti a oggetti grandi – safeRS riduce al minimo le disattivazioni errate delle macchine.