Elevata disponibilità di AGV grazie all’adattamento della velocità in base al clima
AGV Dynamic Weather Assist
Aumenta la produttività delle tue applicazioni di automazione negli ambienti esterni con campi protetti ottimizzati per qualsiasi condizione meteo. Il sistema di sicurezza AGV Dynamic Weather Assist consente un funzionamento continuo dei veicoli a guida automatica (AGV), persino in caso di pioggia forte o neve. Invece di arrestarsi, gli AGV si limitano a procedere più lentamente. Quando il tempo migliora, i veicoli aumentano nuovamente la velocità.
Vuoi vedere il video più tardi oppure sei già curioso di conoscerne i contenuti? Ecco qui una breve panoramica:
Commutazione dinamica campo protetto in base alle condizioni meteorologiche.
Il modulo funzioni software consente un adeguamento automatico della velocità dell’AGV, che viene ridotta in caso di condizioni meteo avverse.
Quando il tempo migliora, la velocità viene nuovamente aumentata e, con essa, anche la produttività.