Rilevamento del movimento su tutte le superfici - preciso e delicato

SICK Surface Motion Keyvisual
SICK Surface Motion Keyvisual

Questo è il movimento di superficie 

In numerose applicazioni industriali, le informazioni sulla velocità o sulla lunghezza sono necessarie per la lavorazione, ad esempio, di nastri tessili, fogli di carta, imballaggi o materiali continui. Con i sensori di movimento di superficie, SICK offre una gamma diversificata di soluzioni che rilevano accuratamente i movimenti delle superfici degli oggetti senza una misura materializzata. Non è rilevante se queste superfici sono dure, morbide o porose. Gli encoder a ruota metrica tattile e il sensore di movimento senza contatto SPEETEC forniscono dati affidabili su velocità, lunghezza, posizione o direzione del movimento per la produzione. Un’ampia gamma di encoder con ruota metrica regolabili in modo flessibile registra i movimenti senza slittamento e in modo particolarmente delicato sul materiale. SPEETEC lavora senza contatto ed è quindi particolarmente adatto per materiali altamente sensibili e molto morbidi che prima erano difficili da misurare. A tal fine non è necessario nessun punto di riferimento. Come azienda focalizzata sul cliente, SICK porta molti anni di sviluppo e di esperienza pratica, sia nel campo dei sistemi di ruote metriche che nella tecnologia dei sensori basati sul laser, combinando così la tecnologia di misurazione tradizionale con le tecnologie più moderne. Il vantaggio: l’ampio portafoglio di prodotti offre la soluzione giusta per ogni Performance Level e quasi ogni applicazione. Un’ampia varietà di sensori può essere fornita da un’unica fonte e gestita in modo economico a lungo termine. Questo facilita la modernizzazione dei processi di produzione, aiuta ad aumentare l’efficienza e rende gli impianti sostenibili a prova di futuro.

 

Lo spettro delle prestazioni: dalla misurazione della velocità alla determinazione della posizione

Le soluzioni di movimento di superficie di SICK catturano i dati di movimento in un’ampia varietà di applicazioni. La gamma di sensori di movimento di superficie può risolvere i seguenti task in modo efficiente e affidabile.

Il campo di applicazione: dalla materia prima al prodotto finito

I materiali ferroviari di solito passano attraverso un processo di produzione a più fasi. I requisiti per la soluzione di misurazione possono variare considerevolmente da una fase all’altra. Una panoramica.

Fase 1: Quando si produce materiale continuo, i sensori di movimento della superficie controllano la velocità e la posizione con cui il materiale lascia la macchina. Monitorando l’avanzamento del materiale, qui si possono prevenire efficacemente cricche e danni dovuti al carico irregolare. Inoltre, le informazioni sulla velocità possono essere utilizzate per i processi nell’elaborazione delle immagini.

Fase 2: quando il materiale continuo viene stampato, laminato, etichettato o elaborato in altro modo, le soluzioni di movimento superficiale delicate sul materiale forniscono informazioni precise sulla velocità e la posizione del nastro. I processi possono essere sincronizzati in modo ottimale e gli scarti dovuti a processi di lavorazione difettosi sono ridotti al minimo, migliorando così la sostenibilità e la produttività dell’impianto.
 
Fase 3: Quando si taglia materiale continuo, sono necessari dati accurati su posizione, lunghezza e velocità per realizzare bordi di taglio esatti o fustelle. I sistemi di ruote metriche antislittamento e tattili e i sensori senza contatto forniscono qui l’accuratezza necessaria e permettono cicli di macchina efficienti ad alta velocità.
 
Fase 4: Il trattamento finale del carico generale è multiforme. Sia che si tratti di etichettare, incollare o riempire, con o senza un successivo controllo di qualità, i dati accurati di velocità, lunghezza e posizione consentono un’elaborazione successiva e senza errori fino al prodotto finale.
 

Automatizzare sequenze complete di processi: competenza della soluzione da un’unica fonte

I sensori di movimento di superficie costituiscono la base per compiti di automazione impegnativi, come il controllo dei nastri di pellicola lungo le singole sezioni del processo. Oltre al monitoraggio della velocità, la produzione e la lavorazione di merci continue possono essere migliorate con sensori per il rilevamento dei bordi del nastro e oggetti, ad esempio sensori array come l’AS30. Anche la misurazione della velocità o della lunghezza del collettame è facile da implementare combinando le informazioni di trigger (ad esempio da sensori fotoelettrici) con i dati di movimento dei sensori di movimento di superficie. In combinazione con il sensore di visione 2D Bulkscan® o il sensore di visione 3D TriSpectorP1000, possono essere eseguiti senza problemi measuring task complessi come la misura esatta di portata volumetrica o la misurazione volumetrica. Le soluzioni di movimento di superficie forniscono anche una base dati affidabile del profilo di movimento per il controllo ottico della qualità, la scansione di codici a barre o sistemi di ispezione specifici. Questo significa che molte applicazioni che si basano su diversi sensori e dati di movimento affidabili possono essere risolte interamente con i prodotti SICK, il che semplifica pianificazione, integrazione e manutenzione e quindi riduce i costi. 

Più sostenibilità con le soluzioni di movimento di superficie

Una produzione efficiente, dove tutto funziona come dovrebbe, è sostenibile in molti modi. Questo perché i dati di posizione e movimento precisi permettono, per esempio, di ridurre le distanze tra i singoli oggetti e di ridurre gli scarti nei processi di stampa o di taglio, con conseguente minor spreco complessivo e maggiore produttività. Le soluzioni di movimento di superficie di SICK sono anche di valore particolarmente elevato, durevoli e a bassa manutenzione. Questo riduce i costi di acquisizione e manutenzione a lungo termine. La protezione dell’ambiente e la sicurezza sul lavoro vengono rafforzate automaticamente e in modo intelligente con le innovazioni di SICK. Questi aspetti supportano la tua azienda nella realizzazione di concetti di impianti intelligenti e di automazione di processo sostenibile.

 
 
SICK Surface Motion SPEETEC Image

Scoprire nuovi campi di applicazione nell’ambito del monitoraggio dei movimenti

SPEETEC mostra cosa è possibile. Con l’ausilio del procedimento laser doppler, il sensore misura lunghezza, velocità e posizione del collettame nonché della merce in continuo in modo rapido e preciso. Poiché funziona senza contatto durante la misurazione, permette nuove applicazioni nell’automazione: dove prima si evitavano le misurazioni dirette su superfici sensibili o morbide perché i sensori tattili le danneggiavano, SPEETEC ora permette di rilevare dati di movimento senza contatto.

Scopri le nostre soluzioni! 

SICK Surface Motion MWS Image

Portafoglio SICK dei sistemi di ruote metriche 

I sistemi a ruota metrica rilevano i movimenti lineari tattili con una ruota e li convertono in valori di velocità o posizione. 

Il sistema non necessita di alcun punto di riferimento sulla superficie da misurare. La molla integrata garantisce una pressione costante della ruota sulla superficie e quindi una misurazione senza slittamento. Che si tratti di Smart Task tramite AHS/AHM36 IO-Link, di parametrizzazione mobile tramite interfaccia CANopen o di funzioni diagnostiche complete tramite EtherCAT® o PROFINET - il portafoglio di encoder con ruota metrica sfrutta appieno le possibilità del rispettivo ambiente industriale e può quindi essere facilmente integrato nei processi di Industry 4.0. 

Scopri le nostre soluzioni! 

La soluzione giusta per ogni esigenza

Soluzioni di sensori intelligenti, “smart” per l’automazione di fabbrica: ti mostreremo come possono essere realizzate applicazioni per il monitoraggio e la misurazione di movimenti lineari senza fine, nonché measuring task di collettame. Con l’ausilio di applicazioni tipiche, ti mostreremo quali opzioni ci sono per trovare una soluzione.

"Sensor intelligence" per il movimento di superficie

Per più di 75 anni, SICK ha affrontato le sfide dell’automazione industriale e sofisticate soluzioni di sensori. Nel campo del movimento di superficie, i sensori e i concetti di impianto beneficiano di questo vasto patrimonio di esperienza. Lavorare a stretto contatto con i clienti per progettare soluzioni ad alte prestazioni per l’automazione rende SICK un partner affidabile. Insieme a te, gli esperti SICK troveranno la soluzione ideale - e progetteranno un pacchetto di sensori perfettamente abbinato, indipendentemente dalla tecnologia utilizzata. L’obiettivo è quello di sperimentare Industry 4.0, renderla un’esperienza tangibile e applicarla nel maggior numero possibile di impianti di produzione. A questo scopo, SICK offre un portafoglio di prodotti particolarmente ampio per quasi tutti i campi di applicazione. Oltre a fornire soluzioni standard, questo ha sempre incluso lo sviluppo congiunto di soluzioni personalizzate per problemi specifici del cliente.

Per il tuo problema, rivolgi agli esperti SICK che ti forniranno una consulenza personalizzata e completa.
 

Hai ancora delle domande?

Rivolgiti ai nostri esperti