Il sistema di localizzazione senza contatto Body Positioning System riceve il riconoscimento AEE Innovation Award 2019

7 giu 2019

Fin dalla prima partecipazione a Automotive Engineering Exposition AEE di Norimberga a luglio 2019, con il BPS5400, un sistema di localizzazione supportato da telecamera per carrozzerie di veicoli, a SICK AG viene assegnato il primo posto per l’AEE Innovation Award 2019. 

 

Con il nuovo Body Positioning System BPS-5400, in collaborazione con un proprio cliente operante nell'industria automobilistica, SICK ha sviluppato un sistema innovativo che consente di offrire una nuova dimensione di libertà nella costruzione della carrozzeria. Rispetto ai tradizionali sistemi di posizionamento basati sulla tecnica meccanica di bloccaggio del sottoscocca, questa soluzione completa di SICK opera senza contatto e, di conseguenza, con maggiore flessibilità di produzione, tempi ciclo più brevi, minima usura ed elevata efficienza energetica. Il sistema BPS5400 presenta inoltre tutte le funzionalità per l'integrazione nelle strutture produttive dell'Industry 4.0 e offre pertanto un'elevata sicurezza per investimenti e sviluppi futuri.

“Con il nostro BPS-5400 intendiamo rivoluzionare la costruzione della carrozzeria e allo stesso tempo compiere un ulteriore passo in avanti sulla strada dell'Industry 4.0. Questo premio conferma i nostri obiettivi e sforzi in tale direzione”, dichiara André Hack, responsabile Industry Cluster Automotive presso SICK AG. “Soprattutto in considerazione della transizione verso veicoli elettrici, che necessitano di altre piattaforme sebbene siano realizzati sulla stessa linea di produzione, il nostro sistema BPS garantisce la necessaria flessibilità produttiva.”

La soluzione di SICK ha ottenuto il contributo di nove prestigiose “Innovation Stars” con consenso unanime del pubblico specialistico e del comitato internazionale OEM. Il Prof. Christoph Wagener, presidente del comitato OEM di AEE, nel suo discorso di elogio ha evidenziato in particolare la proficua collaborazione tra i partner che hanno partecipato allo sviluppo del sistema: “Il premio è stato assegnato quest'anno a un'azienda che è un eccellente esempio degli ideali fondamentali di AEE, quale piattaforma di innovazione che si adopera per mettere in stretto contatto i costruttori di veicoli e i fornitori.” 
 

BPS5400: localizzazione senza contatto invece di centraggio meccanico

Il sistema di localizzazione BPS5400 per carrozzerie di veicoli garantisce misurazioni robuste e accurate della posizione della carrozzeria. Le coordinate di posizione 3D calcolate consentono una gestione dei robot adattativa e sicura internamente ai processi. Il sistema BPS5400 è integrabile in tutti gli ambienti di comando ed è disponibile chiavi in mano per diverse distanze di lavoro; inoltre può essere adattato sotto molti aspetti alle esigenze applicative specifiche dei clienti. 
I dati sulle prestazioni convincono con tassi di localizzazione oltre il 99,996 percento e possibilità di risparmio dei tempi ciclo pari al cinque percento o superiori. Inoltre sono pressoché eliminate l'usura meccanica e la manutenzione rispetto a soluzioni meccaniche con perni di centraggio. Poiché nella localizzazione con il sistema BPS5400 non è più necessario abbassare lo skid diversamente dal sistema RPS, è possibile anche ottenere un significativo risparmio dei costi di energia ed esercizio nonché un miglioramento del bilancio di CO2. L'innovativo sistema di localizzazione di SICK convince anche in relazione all'ingombro e al peso e apre a una nuova dimensione di libertà nella configurazione delle celle robot o dell'installazione su piani di trasporto elevati.