Il collega e maggiordomo robot si sposta autonomamente nell’edificio

19 dic 2016

Nel 2015, con il MiR100 la giovane azienda danese Mobile Industrial Robots (MiR) ha immesso sul mercato un robot mobile davvero impeccabile sotto tutti i punti di vista. I laser scanner di sicurezza S300, le telecamere 3D e gli ultrasuoni integrati fanno sì che il robot eviti automaticamente le persone o gli ostacoli statici che incontra.        

docking_stationMiR100: il piccolo trasportatore su quattro ruote presso una stazione di aggancio       

 

MiR100 è un robot user-friendly, efficiente, mobile per l’automazione delle soluzioni di trasporto e di logistica interna. Ottimizza i processi lavorativi, libera risorse in termini di collaboratori e contribuisce all’aumento di produttività e quindi a una riduzione dei costi. La sua tecnologia consente una scansione automatica dell’aera di spostamento e dell’ambiente nonché un’importazione di piani 3D degli edifici.    

 

tablet1

MiR100 può funzionare con un computer tablet, un telefono cellulare o un PC.

 

Il piccolo trasportatore su quattro ruote è in grado di trascinare 100 kg o 300 kg attraverso gli edifici. Può essere programmato facilmente tramite il server web integrato. Comandato a distanza tramite smartphone esplora i territori nuovi ambiti; con un clic tramite smartphone è possibile creare una mappa. Il MiR100, estremamente semplice da utilizzare, può essere azionato con un computer tablet, un telefono cellulare o un PC. Un computer integrato crea una mappa dell’ambiente e i sensori leggono in modo continuativo la posizione di MiR100. Non appena riconosce un ostacolo, lo evita oppure si arresta. Questo viene reso possibile da due scanner e da una telecamera 3D.    

 

S300 Laser scanner di sicurezza S300 compatto

 

Grazie all’angolo di scansione di 270°, i compatti laser scanner di sicurezza S300 garantiscono un monitoraggio completo dell’ambiente tutt’intorno. Proprio nel caso di robot mobilipiccoli, occorrono diversi campi protetti configurabili in modo flessibile. I 16 campi protetti liberamente configurabili dell’S300 consentono un adattamento flessibile a diverse situazioni di marcia e ambientali. Un ulteriore requisito della robotica mobile è rappresentato dal fatto che i sensori sono realizzati in modo quanto più compatto e robusto possibile. Inoltre il consumo di energia dei componenti è importante. Anche a questo riguardo, grazie al suo design efficiente con un assorbimento di potenza tipico di 6 Watt, l’S300 crea i presupposti tecnici corrispondenti ed è pertanto un elemento importante per conformarsi a tale requisito. Attraverso l’interfaccia EFI, i laser scanner di sicurezza S300 possono essere integrati tramite gateway in reti diverse per comunicazione sicura tra dispositivi SICK. Ciò include la comunicazione sia dei robot tra loro, che anche tra robot e altri componenti all’interno di sistemi di produzione interconnessi.   Il robot mobile MiR100 di Mobile Industrial Robots è stato sviluppato per applicazioni nei settori di logistica e produzione, nonché in ambito sanitario. In ospedali, laboratori e uffici di smistamento è già diventato un apprezzato collega che trasporta e trascina carichi, compie tragitti lunghi, mantenendo sempre la sua cordialità, in quanto rileva persone e ostacoli ai quali reagisce in modo naturale. Infatti frena o evita persone e ostacoli.