Perché SICK ha deciso di agire
Da sempre l’ambiente è stato a cuore al fondatore dell’azienda, Erwin Sick, che nel 1956 ha sviluppato il primo misuratore di densità dei fumi al fine di ridurre l’inquinamento dell’aria. Di pari passo allo sviluppo tecnologico, negli ultimi decenni sono aumentate anche le richieste poste alle aziende di tutto il mondo di contribuire a ridurre l’inquinamento ambientale e climatico. Dalla produzione e logistica fino alla produzione e al consumo di energia nonché al monitoraggio delle emissioni, la necessità di uno sfruttamento più efficiente delle risorse è elevata in tutti i settori industriali. I sensori possono essere d’aiuto in quanto raccolgono grandi quantità di dati rilevanti, consentendo così di ottenere la trasparenza necessaria all’ottimizzazione del processo.
Sensori intelligenti a servizio di ambiente e clima
Attraverso l’iniziativa “Green Products” SICK supporta i propri clienti nell’uso efficiente delle risorse e nel minimizzare gli effetti negativi sull’ambiente.
I dispositivi di misura di CO2, tra l’altro per impianti di combustione, di processo ed essiccamento, aiutano i clienti di SICK a ridurre le emissioni di gas serra. Con i sensori per impianti di incenerimento, centrali elettriche, acciaierie e cementifici, per l’industria petrolifera e del gas nonché per impianti del settore chimico e petrolchimico, SICK fornisce un contributo importante al mantenimento di un ambiente sostenibile.
Nell’ambito della tecnica di misurazione della polvere, SICK è in grado di rilevare con precisione le concentrazioni di polvere con diversi principi di misura, potendo così rispettare i valori limite di emissione o riconoscere tempestivamente errori di processo.
Nell’ambito della misurazione di portata volumetrica, invece, i sistemi di sensori SICK svolgono svariati compiti quali ad esempio la determinazione di portate volumetriche degli impianti e misurazione delle quantità di gas naturale per la rispettiva industria o monitoraggio delle emissioni nei processi industriali.
Questi e altri esempi mostrano come l’intelligenza dei sensori di SICK possa rivelarsi estremamente utile per conseguire gli obiettivi di tutela ambientale. Per maggiori informazioni sulle applicazioni nel vostro settore specifico, cliccate qui.

Esempio: industria marittima
In tutto il mondo, le emissioni delle imbarcazioni sono nocive sia per l’uomo, che per l’ambiente. Più del 10% delle emissioni di CO2 totali viene ascritto al trasporto marittimo internazionale. L’Organizzazione Marittima Internazionale IMO ha pertanto emanato norme più rigide che, dal 2020, prevedono valori limite notevolmente più bassi per le emissioni di gas di scarico delle imbarcazioni di tutto il mondo. Le soluzioni di SICK per l’industria marittima consentono di monitorare in modo affidabile queste emissioni. I dispositivi di misura monitorano i depuratori degli inquinanti o cosiddetti scrubber che filtrano gli ossidi di zolfo, nocivi per la salute, dai gas di scarico dei motori delle navi, assicurando così un’aria sui mari più pulita.

Esempio: industria siderurgica
Per migliorare la tutela ambientale, l’industria siderurgica non deve limitarsi a ridurre le emissioni. Anche l’utilizzo efficiente di energia, materiali e sostanze, il consumo di acqua o la formazione di rifiuti e acque reflue rappresentano infatti aspetti fondamentali. I sensori di SICK consentono per esempio di ridurre il taglio di barre, cavi o supporti nei laminatoi. La combinazione tra misurazione della portata e del numero di giri per monitoraggio e regolazione dei ventilatori principali consente ai sensori SICK di ottimizzare anche il consumo di energia elettrica dei sistemi di gas di scarico.

Esempio: ingegneria meccanica
In particolare grazie alla maggiore efficienza energetica, l’impiego di azionamenti elettronici e regolati nelle macchine aumenterà in modo considerevole. Questo sviluppo positivo viene sostenuto attivamente da SICK tramite i sistemi Motorfeedback, appositamente concepiti per motori sincroni.

Esempio: settore energetico
L’energia eolica riveste un ruolo importante per un’economia energetica sostenibile. Tramite sensori è possibile regolare componenti dell’impianto come le pale del rotore in modo da poter produrre la massima quantità di energia possibile. Per questa impostazione, SICK propone l’encoder assoluto con scansione magnetica.