Perché SICK ha deciso di agire
La gran parte dei rifiuti solidi è causata dagli imballaggi. Si stima ad esempio che negli USA, la percentuale dei rifiuti da imballaggi ammonti al 30% del totale. Ridurre questo valore è pertanto importante anche perché rispetto alla durata del prodotto, gli imballaggi vengono utilizzati soltanto brevemente. Per minimizzare i rifiuti di plastica, SICK lavora per ottenere imballaggi innovativi ed ecologici con materiali riciclabili. La gestione responsabile delle risorse determina la strategia di sostenibilità di SICK.
Idee innovative per imballaggi sostenibili
Lavoriamo in modo costante a imballaggi ecologici, per ridurre l’impiego di plastiche derivate dal petrolio. Sostituiamo infatti la plastica con il cartone o la carta oppure utilizziamo plastiche riciclate. Inoltre desideriamo ridurre ulteriormente il volume degli imballaggi nonché il peso di quelli di plastica e carta.
Con queste misure SICK affronta il problema dell’inquinamento ambientale tramite microplastica, riducendo il consumo energetico durante il trasporto. Ovunque sarà possibile e opportuno, in futuro non utilizzeremo plastica nuova, ma solo riciclata. Sostituiremo le risorse non rinnovabili con risorse rinnovabili, utilizzando progressivamente sempre più carta riciclata, plastica riciclata e legno da silvicoltura sostenibile.
Abbiamo già implementato i primi progetti: al posto di una convenzionale schiuma bicomponente, per i fissaggi per il trasporto SICK utilizza ormai solo carta solida. Ad un trasporto sicuro provvede la pellicola a bolle d’aria con una percentuale di plastica riciclata non inferiore al 50%. Al posto degli imballaggi standard in plastica, adesso si utilizzano sacchetti di plastica di tre dimensioni diverse, per ridurre così gli imballaggi secondari. Dimensioni di imballaggi più ridotte e adatte consentono inoltre di ridurre il consumo di plastica, nonché il volume complessivo degli imballaggi stessi. In tal modo si riduce la carbon footprint dall’imballaggio fino al trasporto.
Con il “Green Packaging” SICK si assume la responsabilità di preservare un ambiente intatto e, insieme con i suoi fornitori, sviluppa soluzioni d’imballaggi sempre più innovative ed ecologiche.