Distanza a bordo - soluzioni da installare sulle navi ai tempi del distanziamento sociale

9 nov 2020

Stati di bandiera, autorità portuali e società di classificazione richiedono nuove disposizioni igieniche e certificazioni per la prevenzione delle infezioni nell’industria marittima. Per poter preservare la salute dei passeggeri sulle navi da crociera, gli armatori utilizzano i sensori intelligenti LiDAR di SICK abbinati alle SensorApp PeopleCounter e DistanceGuard. I sensori effettuano il conteggio delle persone in determinati locali sia aperti sia chiusi e controllano il rispetto della distanza minima consentita. Questi sensori non elaborano informazioni personali, in conformità con le disposizioni giuridiche vigenti in materia del trattamento dei dati.

Due to the complexity on a ship, increased hygiene standards can hardly be met without technical support.
Due to the complexity on a ship, increased hygiene standards can hardly be met without technical support.

Data la complessità delle navi, rispettare i massimi standard igienici senza il supporto della tecnologia non è un'impresa facile. Per questa sfida, SICK ha sviluppato una soluzione con cui gli armatori possono controllare l’occupazione massima delle diverse aree e la distanza minima tra le persone.

 

PeopleCounter – conteggio delle persone: anonimo e affidabile

Il numero di persone presenti viene rilevato in qualsiasi momento e ovunque. Vi chiedete quante persone si trovano presso la piscina, al ristorante, in ascensore o in un parco divertimenti? La zona da scansionare è definibile a piacere. Il sensore 3D LiDAR MRS1000 genera i dati di misura. La SensorApp PeopelCounter identifica in sicurezza le persone sulla base del loro profilo. In questo modo vengono conteggiate solo le persone, e gli oggetti vengono trascurati. La App elabora i dati in modo anonimo; i dati personali non vengono registrati. Grazie ai quattro piani di scansione del sensore, è possibile definire chiaramente anche le direzioni di movimento delle persone e l’occupazione delle diverse zone, anche in aree molto estese, grazie al monitoraggio dei diversi ingressi ed uscite. I dati rilevati vengono emessi tramite comunicazione via Ethernet e uscite digitali.

 

DistanceGuard – per evitare assembramenti

Per gli armatori è importante poter garantire il rispetto delle distanze minime tra le persone soprattutto nelle zone del check-in o nei ristoranti ed è proprio lì che opera la SensorApp DistanceGuard insieme al sensore 2D LiDAR della serie TiM. Questa soluzione è in grado di rilevare con sicurezza la distanza tra due persone. Non appena tale distanza scende al di sotto di quella minima configurata, viene emesso un segnale ottico o acustico che segnala alle persone la necessità di rispettare il distanziamento minimo richiesto.

 

Sicurezza dell'equipaggio, dei passeggeri e della nave

Con le sue soluzioni di sensori complete, SICK fornisce anche una gamma di prodotti che consente di proteggere le zone da accessi indesiderati. Profili dei movimenti di singole o più persone possono essere rilevati e visualizzati in tempo reale. Insieme al software, il sensore 2D LiDAR LMS1xx visualizza e analizza a tal fine numero, direzione e velocità delle persone. Ciò consente ad esempio di individuare tempestivamente il possibile sovraffollamento delle vie di fuga e di guidare i passeggeri verso altre zone.

 

Leggi anche:

Conteggio delle persone: misura dello spazio occupato e delle distanze

Continua a leggere

MARSIC, misurare le emissioni per una maggiore trasparenza in mare

Continua a leggere