Conteggio delle persone senza contatto e rispetto delle distanze. Si tratta della semplice formula di successo delle nuove soluzioni che SICK immette sul mercato per controllare la situazione corrente. PeopleCounter e DistanceGuard si basano su sensori 3D e 2D-LiDAR già esistenti e sono stati sviluppati nell’ecosistema SICK AppSpace unicamente per i compiti menzionati sopra. Un modo estremamente elegante ed efficace per reagire alle nuove sfide dei tempi moderni. Ancora una volta SICK dimostra quale straordinaria importanza abbiano i sensori utilizzati in modo intelligente soprattutto in ambito civile e nel settore sanitario. Proteggere gli uomini con la tecnica: ecco cosa conta davvero!
Conteggio delle persone: misura dello spazio occupato e delle distanze
Le soluzioni basate su questi sensori non registrano dati personali, per cui le aziende non devono garantire soltanto il rispetto di norme igieniche, ma anche in materia di dati. Così i gestori di strutture per la vita pubblica, dei settori di turismo, gastronomia, commercio e molti altri apprezzeranno una soluzione semplice per tenere facilmente sotto controllo l’occupazione massima di superfici e la distanza minima tra le persone.
PeopleCounter – conteggio delle persone senza contatto
Il contatore di persone PeopleCounter distingue con sicurezza tra oggetti e persone. Funziona molto bene anche a distanza e, con l’ausilio dell’app, il sensore identifica le persone sulla base del loro profilo. In questo modo vengono quindi conteggiate esclusivamente le silhouette di persone e oscurati altri oggetti, senza però mai rilevare dati personali.
Tecnicamente tutto questo è molto impegnativo: basandosi sull'hardware del sensore 3D LiDAR MRS1000, l’applicazione genera dati di misura in forma di una nuvola di punti. Grazie ai quattro piani di scansione del sensore, viene determinata in modo univoco la direzione di movimento di una persona e in tal modo monitorata l’occupazione attuale di una zona definita. Per controllare il numero massimo di persone, i dati rilevati vengono emessi tramite comunicazione via Ethernet e uscite digitali. La gamma di applicazioni va da piccole superfici di accesso fino a quelle molto grandi con numero di visitatori elevato. La combinazione di diversi sensori consente di gestire anche zone più estese con diversi ingressi e uscite come, ad esempio, centri commerciali, aeroporti o fiere.
DistanceGuard – misurazione affidabile e anonima della distanza
Le strisce bianche e rosse presenti sul terreno sono soluzioni dallo spirito inventivo ma dal carattere temporaneo. Con DistanceGuard SICK prende le distanze da questo tipo di misure provvisorie, ma non dal tanto elogiato spirito d’inventiva personale. La soluzione di SICK offre il vantaggio per cui il sistema funziona naturalmente anche quando le regole della distanza si modificano. Insieme a un sensore 2D LiDAR, la SensorApp DistanceGuard rileva in modo affidabile la distanza tra due persone. Si tratta di uno strumento che può risultare molto utile durante le riunioni, quando si è in coda o nel caso di altri assembramenti dinamici di persone.
A seconda di quale debba o possa essere la distanza ammessa nelle zone d’attesa, le persone vengono avvisate di un’eventuale mancato rispetto della distanza. Non appena la distanza minima tra due persone scende al di sotto di quella minima configurata, viene emesso un segnale. Grazie al collegamento di un’uscita di commutazione digitale, il cliente ha, per esempio, la possibilità di scegliere tra un segnale luminoso, sonoro o visivo. Inoltre, DistanceGuard rileva il numero di persone nella zona di rilevamento selezionata e può avvisare in caso di superamento del numero massimo definito. In tal modo è possibile evitare assembramenti consistenti di persone e assicurare meglio le limitazioni in termini di metri quadrati.
Con SICK AppSpace è possibile!
PeopleCounter e DistanceGuard sono esempi emblematici delle funzionalità di SICK AppSpace. Consentono di configurare rapidamente sensori programmabili tramite SensorApp per nuovi compiti. Anche le nuove applicazioni descritte dei sensori LiDAR MRS1000P e TiM8xxP sono state sviluppate tramite SICK AppSpace e possono essere configurate per ambienti diversi direttamente con l’App fornita. Qui è possibile definire in modo estremamente pratico e individuale le nuvole di punti 2D e 3D da configurare.
Il SICK AppPool rende inoltre disponibile molte altre SensorApp da scaricare. Per applicazioni specifiche, le SensorApp possono anche essere sviluppate autonomamente dal cliente o con il supporto di una Developer-Community insieme agli esperti di SICK. E, come puoi vedere, tutto ciò che abbiamo spiegato in merito alla mutevolezza dei campi d’impiego, vale anche per i processi di produzione che, grazie alle nostre soluzioni, rendiamo più efficienti con l’ausilio dell’elaborazione industriale dei dati, dalla nuvola di punti fino all’immagine digitale.
Ulteriori informazioni:
Il sensore 3D LiDAR rileva il pinguino anche quando ha il frac nero
Gli scanner laser 2D controllano le porte dei vagoni della metropolitana di Seul
Localizzazione 3D con Belt Picking SensorApp per ordini pick and place
Martin Klingele
Senior Vice President Product Management
Dal 2009, Martin Klingele è a capo del settore Distance & Camp Ranging ed è un vero esperto nel suo campo. Con il suo team, crea soluzioni orientate al futuro per misurazione, rilevamento, ispezione e controllo qualità. Laureato in elettrotecnica, aveva già lavorato come ingegnere applicativo e Product Manager presso SICK, ed è attivo in azienda da oltre 20 anni.