SICK Sensor Blog

SICK Sensor Blog
SICK Sensor Blog

Esplorate le nostre ultime innovazioni e scoprite le storie di successo di SICK, uno dei principali fornitori di soluzioni per applicazioni basate su sensori. Il SICK Sensor Blog aiuta i lettori a rimanere aggiornati sugli ultimi progressi nel campo dell'automazione, dagli impianti di produzione ai processi e ai sistemi logistici. È tempo di sollevare il velo sul mondo della trasformazione digitale.

Limitare ricerca

150 risultato/i:

Risultato 1 - 24 di 150

Serializzazione tramite QR code per catene di fornitura trasparenti e sostenibili Continuare a leggere
Lo stabilimento di Suomen Sokeri Oy a Kirkkonummi sta utilizzando i suoi primi sensori W10 su una macchina per il riempimento di sacchi di zucchero, al fine di garantire il corretto posizionamento ... Continuare a leggere
Quando l’imprevedibile indica la stradaIl 2025 è stato un anno pieno di sfide e turbolenze. Non tutto è stato prevedibile. Alcune situazioni ci hanno messo alla prova. Abbiamo ... Continuare a leggere
L’Emergency Brake Assist riduce attivamente il carico di lavoro anche nelle condizioni operative più complesse.Il produttore di macchine edili BOMAG sta equipaggiando i suoi pesanti ... Continuare a leggere
I robot agricoli autonomi, come ROBOTTI di Agrointelli, stanno aprendo la strada a un'agricoltura più intelligente, sostenibile ed efficiente. Ma per operare in modo sicuro e affidabile in ... Continuare a leggere
Il caso di successo della partnership con AgricobotsLe applicazioni di automazione mobile outdoor (o Mobile Outdoor Automation) si stanno diffondendo sempre maggiormente anche nel settore agricolo. ... Continuare a leggere
La tecnologia LiDAR multi-layer consente un rilevamento affidabile degli oggetti anche nelle condizioni più difficili Nelle condizioni estreme delle gallerie sotterranee, evitare le ... Continuare a leggere
Visionary AI-Assist riduce al minimo i rischi di collisione per le macchine mobili che operano in ambienti outdoor sfidantiOvunque il materiale venga trasportato o spostato, esiste un grave ... Continuare a leggere
Precisione millimetricaNei sistemi di impilamento delle celle (processo che fa parte della produzione di celle per batterie), è particolarmente importante rendere la manipolazione degli ... Continuare a leggere
Nel dinamico campo dell'automazione industriale, l'integrazione del riconoscimento ottico dei caratteri (OCR) con soluzioni di visione artificiale sta migliorando i processi di controllo ... Continuare a leggere
Per far muovere le cose con l'automazione, qualcosa deve muoversi - automaticamente - nelle macchine e nei sistemi. Tuttavia, Il movimento da solo non è sufficiente. Robot, macchine utensili ... Continuare a leggere
Le aziende si trovano sempre più di fronte alla sfida di rendere i processi più efficienti, progettare macchine più modulari e ridurre i costi di manutenzione. L'uso ... Continuare a leggere
Continental e SICK hanno unito le forze per portare maggiore trasparenza nella tracciabilità della logistica in entrata nello stabilimento del fornitore automotive a Ratisbona. Partendo da ... Continuare a leggere
Trasporto autonomo sicuro dei pallet, massimo sfruttamento dello spazio ed elevata efficienza dei processi: la startup di robotica Filics ha sviluppato un sistema a doppio pattino per applicazioni ... Continuare a leggere
Le aziende di logistica devono far fronte a una costante richiesta di consegne rapide e accurate. Per soddisfare le esigenze dei suoi clienti e offrire al contempo le migliori prestazioni, DB ... Continuare a leggere
Processing bales during long working days can be a boring and exhausting task for farmers. New Holland, a leading manufacturer of agriculture machinery, sees the opportunity to automate the baling ... Continuare a leggere
I moderni robot collaborativi stanno trasformando i processi produttivi, permettendo di automatizzare attività che fino a poco tempo fa erano considerate impossibili. Grazie alla stretta ... Continuare a leggere
Le idee migliori nascono quando si riuniscono persone di larghe vedute e intraprendenti. In quei momenti si hanno veri e propri colpi di genio, momenti che si creano dalla collaborazione con ... Continuare a leggere
Il mondo sta cambiando. La digitalizzazione sta intensificando e accelerando questo cambiamento nella società e nell'industria e sta modificando anche la sicurezza funzionale nel mondo della ... Continuare a leggere
Intervista con Juan Velasco Durán, esperto Responsabile del Settore AGV presso SICK in Spagna La luce solare intensa, la pioggia all'aperto, la polvere e le vibrazioni negli ambienti ... Continuare a leggere
I rotatori inclinabili possono fare una grande differenza nella precisione con cui vengono eseguiti i lavori di scavo. Per misurare e guidare i movimenti minimi resi possibili da questa ... Continuare a leggere
Mettersi alla ricerca di un sensore fotoelettrico può risultare piuttosto complicato. Ci sono così tante opzioni, quindi come sapere qual è la migliore per la tua applicazione? ... Continuare a leggere
Il 20 gennaio 2027 entrerà in vigore il nuovo Regolamento macchine UE. La direttiva macchine (2006/42/CE) decisa nel 2006 e in vigore dal 31/1/2009 appartiene ormai al passato e, ... Continuare a leggere
L'Intelligenza Artificiale è ovunque - ma come può essere utilizzata in modo efficiente nelle attività più complesse di Machine Vision per aiutarti a superare le tue ... Continuare a leggere

Risultato 1 - 24 di 150