Robots AMR : découvrir la révolution logistique

17 avr. 2023

Les robots AMR sont la dernière innovation en matière de logistique industrielle. Découvrez tous les avantages des solutions AMR pour améliorer l'efficacité et la productivité des entrepôts. 

AMRs werden immer beliebter und immer häufiger eingesetzt.
AMRs werden immer beliebter und immer häufiger eingesetzt.

Les Robots AMR (Autonomous Mobile Robots) sont l'avenir de la logistique et deviendront progressivement de véritables collaborateurs, capables d'effectuer leur travail de manière autonome et de la meilleure façon possible. 

Les Robots AMR sont de plus en plus populaires dans ce secteur. Un nombre croissant de centres logistiques dans le monde entier profite de ce type de plateforme mobile, qu'il s'agisse de leaders du marché ou de centres de distribution plus petits. 

Une confirmation de leur intérêt vient aussi des données du marché. En 2021, plus de 100 000 unités ont été vendues, un record qui sera bientôt dépassé.  En effet, on estime qu’en 2025 environ 640 000 Robots AMR seront vendus dans le monde. Cela représente une énorme croissance, également confirmée par la Fédération Internationale de Robotique. 

À la base de cette révolution du secteur de la logistique, il y a une demande croissante d'efficacité et de productivité que seule l'automatisation peut garantir aujourd'hui. La consolidation des pratiques de commerce électronique et les dynamiques du marché de plus en plus centrées sur le consommateur obligent les fabricants à accélérer les performances pour satisfaire une clientèle de plus en plus exigeante. Toutefois, l'automatisation croissante du secteur logistique, en particulier dans le domaine de l'intralogistique, n'est pas seulement le résultat d'une nécessité mais aussi de l'introduction de processus de digitalisation pilotés par les fonds de l'industrie 4.0. La loi de finances 2022 prévoit en effet la prolongation jusqu'en 2025 du crédit d'impôt pour les investissements en biens d'équipement dans le cadre du Plan national de transition 4.0 : une opportunité qui concerne également le secteur de la logistique industrielle. 

Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.
Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.
Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.
Die Roboter können sich dank der intelligenten Sensoren frei und flexibel bewegen.

Que sont les Robots AMR ? 

Parmi les différentes solutions de robotique d'entrepôt, les Robots AMR s'avèrent être les plus révolutionnaires et les plus innovants pour améliorer la capacité de gestion des marchandises et l'efficacité de l'entrepôt. 

Les Robots AMR peuvent se déplacer dans l'environnement sans la supervision d'un opérateur, ou suivre un chemin préétabli, grâce à des capteurs intelligents qui permettent la localisation, la surveillance des mouvements et le tracking. 

La capacité à comprendre leur environnement permet aux Robots AMR d'effectuer leurs tâches de la manière la plus efficace, en choisissant l'itinéraire le plus court et en évitant les obstacles fixes et mobiles dus à la présence d'étagères, de postes de travail, d'opérateurs, de chariots élévateurs, etc. Par rapport à d'autres technologies qui ont des fonctions similaires, telles que les véhicules autonomes (AGV), les Robots AMR offrent une plus grande flexibilité. Cela leur permet non seulement de toujours choisir le meilleur et le plus sûr itinéraire pour accomplir leur tâche, rendant ainsi les processus et les flux de travail plus efficaces et productifs, mais aussi d'aider les opérateurs à prélever et à trier les marchandises et les produits. Ils prennent alors leur place dans des environnements moins salubres et plus dangereux pour leur permettre d'accomplir des fonctions à plus grande valeur ajoutée dans des conditions de plus grande sécurité. 

L'objectif futur est de disposer de Robots AMR de nouvelle génération plus performants et autonomes, capables d'améliorer le bien-être des opérateurs sur le lieu de travail. Ils devront surveiller leur santé et contrôler les environnements pour la prévention des risques, grâce au développement de nouveaux systèmes de smart sensors, de vision et de détection, combinés à des algorithmes d'IA de plus en plus sophistiqués. 

Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.
Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.
Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.
Dank ihrer Fähigkeit, ihre Umgebung zu erfassen, können AMR-Roboter den kürzesten Weg wählen und feststehende und bewegliche Hindernisse umfahren.

Les avantages des Robots AMR en logistique 

Véritable atout stratégique pour l'optimisation de l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement, les Robots AMR sont classés selon la fonction qu'ils remplissent au sein de l'entrepôt : transporter, trier ou déplacer des produits et des marchandises d'un point A à un point B - à l'intérieur comme à l'extérieur d'une installation ou d'un entrepôt. Aux robots s'ajoutent progressivement des véhicules destinés à l'assistance au picking - du type homme vers le produit ("man to goods") comme du type produit vers l'homme ("goods to man") - et aux opérations d'inventaire, qui, intégrées au système de gestion des entrepôts, permettent l'automatisation des processus. 

Dans la gestion de l'inventaire, la combinaison de la technologie RFID avec les Robots AMR permet plus particulièrement de connaître en temps réel la quantité de produits stockés, réapprovisionnés, expédiés et prélevés. Ces informations sont essentielles pour optimiser la productivité et la précision dans l'exécution des commandes. 

Les avantages des Robots AMR dans les centres de distribution ou dans les entrepôts sont donc : 

  • La réduction des coûts de personnel
  • L’amélioration de la productivité du personnel qui, pendant les heures de travail, peut se consacrer à d'autres opérations plus critiques sans avoir à se déplacer de son poste
  • La minimisation des erreurs et des arrêts opérationnels
  • La réduction des coûts
  • L’augmentation de la sécurité pour le personnel

 

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Les véhicules autonomes d'Asseco CEIT sont entièrement équipés de capteurs intelligents

En lire plus

Sécurité sans compromis : une cellule robotisée flexible pour plus de productivité chez Mills CNC

En lire plus