Dans l’agriculture, la production de balles pendant de longues journées de travail peut s’avérer être une tâche particulièrement ennuyeuse et épuisante pour les exploitants. New Holland, l'un des principaux fabricants de machines agricoles, voit dans l'automatisation des processus de pressage l'opportunité de faciliter la tâche des agriculteurs et d'augmenter la productivité et la qualité des balles. Pour ce faire, ils se tournent vers le capteur LiDAR 3D SICK MRS1000 pour former le cœur de leur nouveau système d'automatisation de presse à balles New Holland IntelliSenseTM.
Guidage des andains : New Holland mise sur le LiDAR 3D
New Holland accompagne les agriculteurs dans leur travail quotidien
New Holland , une marque de CNH, accompagne depuis plus de 125 ans les agriculteurs en leur fournissant la technologie, les solutions et les services dont ils ont besoin pour une agriculture rentable. Le fabricant a toujours été à l'avant-garde de l'innovation, en apportant des réponses aux besoins des clients avec une large gamme d'équipements agricoles et de construction légère. L'expertise et les innovations sont soutenues par des services connectés de précision et par un réseau mondial de concessionnaires dédiés avec une forte présence territoriale.
Potentiel d'optimisation du processus de mise en balles
L'une des tâches pour lesquelles les équipements New Holland sont utilisés est le traitement des balles cubiques. La durée de récolte est restreinte, ce qui oblige les agriculteurs à travailler durement pendant de longues journées pour la fabrication des balles. Cette tâche implique que l'agriculteur monte et descende constamment les andains dans un tracteur équipé d’une presse à balles. Le processus est répétitif et nécessite une concentration continue de l'opérateur, car les andains ne sont jamais égaux et droits. L'opérateur doit diriger la presse à balles en permanence au-dessus du centre de l'andain, tout en surveillant l'indicateur de remplissage des balles pour assurer un remplissage uniforme du réservoir de pressage pour obtenir des balles droites. De plus, le rendement et la taille de l'andain varient le long de l'andain, de sorte que l'opérateur doit ajuster la vitesse d'avance en conséquence. Tout cela nécessite une concentration permanente pour réguler manuellement la vitesse et la direction. Conduire trop lentement est inefficace. En même temps, conduire trop vite peut provoquer un bouchon, obligeant le conducteur à s'arrêter et sortir du tracteur pour retirer le bouchon. New Holland reconnaît que cette tâche difficile pourrait être automatisée. Pour augmenter les performances et la productivité de la machine, ils se sont tournés vers SICK pour son expertise en matière de capteurs.
Automatisation avec les capteurs environnementaux SICK
Le capteur LiDAR 3D MRS1000 est le produit qui répond à cette tâche. Il scanne la position et la taille de l'andain, ce qui permet de mesurer son volume. Grâce à ces informations, le système détermine la vitesse et le trajet optimal du tracteur et de la presse à balles. L'ensemble du processus de pressage peut ensuite être optimisé grâce au contrôle automatique de la vitesse et à la direction automatique.
Cette automatisation se traduit par un confort accru pour le conducteur du tracteur, qui peut désormais utiliser la machine en mode mains libres. Parallèlement, la vitesse et la trajectoire optimisées améliorent la productivité en augmentant le nombre et la qualité des balles produites et en réduisant les temps d'arrêt dus aux bouchons. Ces gains d'efficacité se traduisent par un rendement plus élevé ainsi qu'une consommation de carburant réduite. Grâce à ces avantages, le système d'automatisation de presse à balles New Holland IntelliSenseTM a remporté sa première récompense : une médaille d'argent au prix de l'innovation Agritechnica 2022.
Des performances fiables et des données de haute qualité
Le MRS1000 lui-même est capable de fonctionner et de fournir des données fiables dans presque toutes les conditions météorologiques. Ses filtres intégrés et ses performances de mesure précises permettent d'obtenir un nuage de points stable et de haute qualité.
Jusqu'à présent, il était difficile de trouver de la main d'œuvre pour ce genre de tâche simple mais fatigante dans les fermes. Dans le processus manuel, le conducteur devait constamment intervenir pour diriger, accélérer et réduire la vitesse.
Un avenir prometteur pour New Holland et SICK
Cette collaboration constitue un partenariat solide pour les deux entreprises. New Holland recherche des capteurs pour automatiser différentes tâches afin de faciliter la vie des agriculteurs et d'augmenter leur productivité. SICK est présent à l'échelle mondiale, ce qui lui permet d'adopter une approche centrée sur le client partout dans le monde. Les solutions communes permettront aux agriculteurs d'améliorer la qualité de leur travail et leur productivité.
Le système sur lequel New Holland base son automatisation, IntelliSenseTM Bale Automation, a été lancé début 2024. Les premiers kits d'automatisation de presses à balles mis en œuvre rencontrent beaucoup de succès chez les clients dans le monde entier.
Ces articles pourraient vous intéresser
Abonnez-vous à notre newsletter !
Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !