Protection de l’environnement
De nombreuses opérations sont nécessaires jusqu’à ce que les matières premières soient transformées en produits finis. Chacune de ces étapes offre des opportunités pour SICK de concevoir sa production de manière durable.

Dans l’esprit du fondateur, le Dr Erwin Sick, déjà soucieux de la protection de l’environnement il y a plus de 60 ans de cela, SICK s’engage consciemment en faveur du développement durable de l’entreprise. Afin de minimiser globalement et autant que possible les effets négatifs de la production sur l’environnement, SICK essaie de suivre une stratégie de lutte contre le réchauffement et de protection de l’environnement en trois volets.
- Nous évitons ce qui peut l’être.
- Nous réduisons ce qui ne peut pas être évité.
- Nous optimisons ce qui ne peut pas être réduit.
Pour ce faire, SICK recourt à un systéme de gestion de l'environnement et de l'énergie fermement ancré dans l’entreprise depuis des années. Chaque année, SICK publie une déclaration environnementale conformément au règlement EMAS qui informe, à l’appui de chiffres, sur l’ensemble des répercussions environnementales pertinentes et les objectifs environnementaux qui en découlent. SICK atteint ces objectifs environnementaux en réalisant des projets dans divers secteurs de l’entreprise en passant par les trois volets de la stratégie de lutte contre le réchauffement et de protection de l’environnement. L’accent est mis sur les quatre domaines:
- les émissions de CO2
- les déchets et les eaux usées
- l'utilisation des matériaux et l'utilisation des substances dangereuses
- par les produits SICK
Tous les sites allemands et les filiales de production en Hongrie, aux USA et en Malaisie sont certifiés ISO 14001, conformément au système de gestion de l’environnement. En outre, le siège de Waldkirch, le site de Reute et la société SICK Vertriebs-GmbH de Düsseldorf disposent d’un système de gestion de l’environnement conformément au règlement EMAS (Eco Management and Audit Scheme) et d’un système de gestion de l’énergie conformément à la norme ISO 50001.
Quelques exemples pratiques

En 2011, 975 m² de panneaux photovoltaïques ont été installés sur les toits de SICK Reute et Waldkirch par des investisseurs externes. SICK met à disposition une surface totale de 1.375 m². Chaque année, la puissance installée de près de 170 kWp permet de produire environ 160.000 kWh d'électricité sur les toits de SICK AG.

Depuis de nombreuses années, des entreprises issues de secteurs variés utilisent les capteurs de SICK pour améliorer l'efficacité de leur production et donc préserver les ressources. Dans ses propres processus, SICK privilégie des moyens de production respectueux de l'environnement. La transition progressive vers des peintures à base d'eau a permis de se passer de 3,5 tonnes de solvant chaque année.

Les capteurs de SICK exigent des composants électroniques fiables et performants. Leur fabrication, bien que complexe, englobe des procédés respectueux de l'environnement. Dès 2006, SICK certifie le procédé de brasage sans plomb, pouvant être employé dans le développement de nouveaux produits.
Kerstin Kohler
Gestion de l'environnement
SICK AG
Erwin-Sick-Str. 1
79183 Waldkirch
+49 7681 202 - 5282
kerstin.kohler@sick.de