La limitation du nombre de personnes dans les espaces publics fermés est l’une des mesures prises pour lutter contre la propagation du virus Covid 19. Le People Counter MRS1000 de SICK est utilisé à cet effet dans la salle de vente de la station-service de Josef Gut AG à Stans – le Guetli Shop. Le capteur laser sans contact contrôle de manière fiable les feux d’accès – et ne sera pas « hors service », même après la pandémie.
People Counter contrôle les feux d’accès
Les scanners laser de SICK – plus précisément les capteurs LiDAR (Light Detection And Ranging) 2D et 3D – effectuent un large éventail de tâches dans l’automatisation des bâtiments qui garantissent un fonctionnement et des procédures d’urgence sûrs, par exemple dans les centres commerciaux ou les aéroports. En période de pandémie de Covid 19, ils permettent d’éloigner physiquement les personnes en les comptant et en détectant leur direction, minimisant ainsi le risque d’infection et répondant aux exigences officielles concernant le nombre maximal de personnes autorisées dans les espaces clos. C’est ce qui s’est passé récemment au Guetli Shop de Stans, une station-service deJosef Gut AG.
« Suite à la pandémie de Covid 19, lors du premier confinement au printemps 2020, nous avons reçu l’exigence de veiller à ce que le nombre maximal de visiteurs autorisés ne soit pas dépassé », rapporte Christof Durrer, Développement d’entreprise/fondé de pouvoir chez Josef Gut AG. La situation était nouvelle, personne ne pouvait dire combien de temps elle allait durer – et les flux de visiteurs ont donc d’abord été enregistrés manuellement par un collaborateur pendant les heures de pointe, vers midi. Mais il s’est rapidement avéré que cette approche n’était pas viable : « Elle demande beaucoup de personnel, elle est coûteuse, elle est sujette aux erreurs, elle n’est pas documentable et elle n’est pas appréciée par le personnel », résume M. Durrer en termes d’inconvénients. Il fallait donc trouver une solution différente pour enregistrer la fréquence des visiteurs et contrôler l’accès par un système fiable de feux de circulation.
Contrôle d’accès par capteur laser
En raison des allées typiquement sinueuses et étroites des magasins des stations-service, avec leurs étagères, leurs rayonnages et leurs vitrines réfrigérées, seule une détection sommaire des personnes directement à l’entrée principale était envisageable.SICK – également basé à Stans – a pu fournir la solution de détection parfaite : le People Counter MRS1000.Il s’agit d’un capteur LiDAR 3D compact avec un total de quatre niveaux de balayage.« Cela permet non seulement de détecter les personnes de manière fiable, mais aussi leur sens de marche respectif », explique Sascha Ceccotti, Application Engineer Logistics & Process Automation chez SICK. « D’autres avantages du People Counter sont ses larges zones de détection, les champs de surveillance ajustables individuellement – par exemple aux dimensions de passage des portes ou des allées, la haute fiabilité de détection même sur des vêtements sombres ainsi que son immunité à la lumière directe du soleil et aux éblouissements ciblés. »Christof Durrer apprécie également la facilité d’installation : « Il n’a eu aucun problème d’installation et de mise en service grâce à la notice d’instructions claire.L’intégration dans le réseau informatique de la station-service et la connexion aux feux d’accès se sont également déroulées sans problème – et vous pouvez même configurer un moniteur d’accès mobile sur une tablette ou un smartphone en utilisant la SensorApp correspondante du PeopleCounter de SICK. »
Ainsi, alors qu’une personne était auparavant chargée de compter les clients à l’heure du déjeuner et de leur accorder l’accès, le système de contrôle d’accès basé sur un capteur laser se charge désormais de cette tâche, et ce pendant toute la durée d’ouverture, de 6 heures du matin à 22 heures le soir. Les visiteurs sont détectés et comptés – les personnes qui quittent le magasin sont recomptées. « Il n’y a plus de divergences, comme celles qui provoquaient auparavant le ressentiment du personnel et des clients », rapporte Christof Durrer. « Le système de feux tricolores passe immédiatement au vert lorsque le nombre de personnes repasse sous le nombre maximal autorisé. Le contrôle d’accès fonctionne non seulement pour les clients de manière compréhensible, mais aussi pour les autorités. »
People Counter : solution avec des « perspectives post-Corona»
Initialement introduite à cause de Covid 19, la solution avec le People Counter MRS1000 offre aux opérateurs d’autres avantages pratiques au-delà du contrôle d’accès. Par exemple, le système fournit automatiquement des statistiques quotidiennes contenant des informations intéressantes sur la fréquence des visiteurs, que Guetli Shop peut utiliser pour optimiser son offre. « De plus, afin d’éviter les temps d’attente, le compteur de clients demandera à l’avenir automatiquement du personnel de caisse dès qu’un certain nombre de visiteurs se trouvent dans le magasin », explique Christof Durrer. « La bonne vieille cloche ne sera alors plus nécessaire.»
On peut donc supposer que la solution avec le capteur laser de SICK restera en service au Guetli Shop même après la période Corona – d’autant plus que, du point de vue de la protection des données, le système offre l’avantage de ne pas générer de données individualisables ni de stocker des données à caractère personnel lors de la détection de personnes. Cela rend le MRS1000 – comme les autres solutions du portefeuille de capteurs de surveillance et de détection de SICK pour la gestion des installations – adapté à un large éventail de tâches dans l’automatisation des bâtiments, par exemple lorsque les processus doivent être optimisés ou que les règles de surveillance et de sécurité techniques/organisationnelles doivent être respectées.