Règlement de l'UE sur les machines : encore loin - et pourtant si proche

4 oct. 2024

Le nouveau règlement de l’UE sur les machines entrera en vigueur le 20 janvier 2027. La directive machines 2006/42/CE, adoptée en 2006 et entrée en vigueur depuis le 31 décembre 2009, appartiendra alors au passé – ainsi que, du moins temporairement, à la voie pratique actuelle vers la présomption de conformité. Dirk Heeren, expert certifié en applications de sécurité fonctionnelle – SGS TÜV Saar & Safety Competence Specialist chez SICK à Düsseldorf, explique comment les opérateurs économiques peuvent déjà agir de manière proactive et conforme à la loi.

The EU Machinery Regulation comes into force on 20.01.2027.
The EU Machinery Regulation comes into force on 20.01.2027.

Robotique collaborative, intelligence artificielle, numérisation, cybersécurité : le règlement européen sur les machines s’accompagne à la fois de spécifications et d’exigences sur les défis que les nouvelles technologies posent à la sécurité des machines. « Il ne concerne plus seulement les entreprises et les acteurs économiques « traditionnels » qui fabriquent, mettent à disposition, mettent sur le marché et mettent en service les machines visées par le règlement européen sur les machines, mais aussi les distributeurs « novices en matière de sécurité », les distributeurs en ligne, les importateurs en dehors de l’UE et les représentants autorisés », souligne Dirk Heeren en ce qui concerne le groupe cible du nouveau règlement sur les machines (UE) 2023/1230.

 

La déclaration de conformité au règlement européen sur les machines est déjà possible : l’état actuel des choses révèle la désinformation

Dirk Heeren, Certified Functional Safety Application Expert - SGS TÜV Saar & Safety Competence Specialist bei SICK

Les parties concernées devraient déjà commencer à se familiariser avec le nouveau règlement de l’UE sur les machines et les changements importants qu’il contient : « D’une part, parce que la date d’entrée en vigueur approche plus rapidement qu’on ne le pense, et d’autre part, parce que les déclarations de conformité au nouveau règlement de l’UE sur les machines sont déjà possibles aujourd’hui. » À première vue, il s’agit d’une déclaration surprenante de la part de l’expert en sécurité de SICK, en raison de la désinformation persistante à ce jour selon laquelle ce n’est précisément pas possible. « Ce n’est pas le cas », déclare Dirk Heeren pour décrire l’état actuel des choses : « Le règlement européen sur les machines est une déclaration de l’acteur économique aux États membres de l’UE. Elle ne peut être exigée ou imposée aux opérateurs économiques spécifiés dans la loi avant la date d’entrée en vigueur. Néanmoins, le règlement sur les machines ne leur interdit pas de concevoir volontairement leurs produits et machines – parallèlement à la directive machines toujours en vigueur – d’ici à la date d’entrée en vigueur et de le communiquer également par le biais d’une déclaration de conformité. Toute modification du produit qui intervient jusqu’à la date d’entrée en vigueur du règlement européen sur les machines doit, par exemple, être prise en compte et mise à jour dans le cadre du cycle de vie d’une machine.

 

Abonnez-vous à notre newsletter dédiée au nouveau règlement machines (EU) 2023/1230

 

Présomption de conformité possible – malgré un goulot d’étranglement dans l’harmonisation des normes

L’état actuel des choses comprend également le fait que les présomptions de conformité relatives à la directive Machines actuelle ne seront toutefois pas possibles sous la forme habituelle avec le nouveau Règlement sur les machines de l’UE avant la date d’entrée en vigueur. « En effet, il n’est pas prévu qu’il soit possible d’harmoniser les quelque 780 normes de type A, B et C associées au règlement européen sur les machines au cours de cette période », explique Dirk Heeren. Certes, il s’agit d’un goulot d’étranglement, qui rend les déclarations de conformité selon le règlement Machines de l’UE plus difficiles à l’heure actuelle, mais pas impossibles. Conformément au règlement de l’UE sur les machines, la Commission européenne est habilitée à émettre des spécifications techniques par le biais d’actes juridiques délégués qui peuvent être référencés par les opérateurs économiques concernés à la place de normes harmonisées à des fins de présomption de conformité. Cela soulève toutefois la question légitime de savoir qui devrait les rédiger et les approuver. « Le respect des exigences de santé et de sécurité de l’annexe 3 du règlement européen sur les machines est obligatoire et possible sans norme harmonisée », explique Dirk Heeren. « Tout ce dont vous avez besoin, c’est d’abord d’une compréhension de l’objectif et des exigences du règlement européen sur les machines, deuxièmement, d’un bon sens combiné à une expertise, et troisièmement, d’une documentation technique complète comme preuve de conformité de la conception. »

The health and safety requirements in Annex 3 of the Machinery Regulation must be complied with.
The health and safety requirements in Annex 3 of the Machinery Regulation must be complied with.

Toute médaille a son revers

Il est donc également possible de se conformer au règlement européen sur les machines de cette manière – mais « rien n’est parfait », déclare Dirk Heeren. « En effet, en cas de dommage, la charge de la preuve devant le tribunal sera supportée par l’opérateur économique. » Il doit ensuite prouver que la machine qu’il a mise sur le marché répond à l’état actuel de la technique conformément aux exigences de l’annexe 3 du règlement européen sur les machines. « Faire appel à des entreprises comme SICK qui disposent du savoir-faire nécessaire peut être une aide précieuse à cet égard. »
SICK offers support for interested companies.
SICK offers support for interested companies.

Le « point sensible » du règlement européen sur les machines : l’aide des experts de SICK

En particulier au cours de la phase initiale du règlement européen sur les machines, où il reste encore beaucoup de questions sans réponse et où toutes les normes harmonisées – comme nous l’attendons de la directive sur les machines – ne sont pas disponibles en tant que « filet de sécurité ». SICK peut offrir son aide aux parties intéressées, des startups aux PME en passant par les grandes entreprises, en veillant à ce que les deux ensembles de réglementations soient appliqués de manière conforme à la loi.

Les parties intéressées peuvent trouver plus d’informations sur le thème du règlement européen sur les machines ici.

 

Ces articles pourraient vous intéresser

Une vision holistique de la sécurité fonctionnelle pour une intralogistique sans faille

 Lire l'article

IdentPro fait appel à SICK pour obtenir le marquage CE

Lire l'article

Vous avez des questions?

Adressez-vous à nos experts

Improve machine efficiency and increase plant availability

Learn more

Abonnement newsletter
Abonnement newsletter
Abonnez-vous à notre newsletter !

Pour ne rien manquer de nos actualités (produits, webinars, salons, formations, applications, ...), inscrivez-vous à notre newsletter mensuelle !

Inscrivez-vous