Ein Berg an Arbeit! Viele Industrien managen Schüttgut am laufenden Band. Und das oftmals draußen bei jedem Wetter. Um diese Herausforderung zu meistern, bietet SICK intelligente Lösungen.
Von oben den Überblick haben. Nach diesem Prinzip arbeitet der Bulkscan® LMS511. Der Laser-Volumenstromsensor erkennt zusätzlich die Beladungsposition und berechnet den Schwerpunkt des Schüttguts. Das ist genial – reibungsloses Materialmanagement.
Schieflauf durch falsche Beladung beschädigt auf Dauer das Förderband. Das verhindert der kompakte Distanzsensor Dx35 durch Überwachung der Seitwärtsbewegungen des Bands und automatische Alarmierung. Funktioniert auch bei Fremdlicht und Staub.
Wie schnell läuft das Band tatsächlich? Insbesondere bei der Überwachung der Förderbandenden ohne Antrieb gibt der Inkremental-Encoder DFS60 zuverlässig Rückmeldung über die korrekte Funktion der Förderanlage.
Eine ideale Sicherheitslösung für längere Fördersysteme ist der Seilzugschalter i110RP. Mit seiner Hilfe wird bei Gefahr das Fördersystem gestoppt. Durch Meldekontakte lässt sich schnell die Fehlerquelle finden.
Chemie, Petrochemie und Raffinerien