Messung von Wasserstoff und wasserstoffangereichertem Erdgas mit Ultraschall-Durchflussmessgeräten

25.09.2023

Bei der Dekarbonisierung der Energieversorgung spielen erneuerbare Energien, insbesondere aus Wind, Wasser oder Sonne, eine immer wichtigere Rolle. Für die Aufrechterhaltung einer stabilen und bezahlbaren Energieversorgung wird Erdgas zwar noch viele Jahre lang ein wichtiger Energieträger bleiben - auf der Suche nach Alternativen ist Wasserstoff als zusätzlicher Energieträger schon längst im Fokus. Und auch die Energiespeicherung wird immer wichtiger: Nicht nur um dem Ziel einer CO2-neutralen Energieversorgung näher zu kommen, sondern auch vor dem Hintergrund einer fluktuierenden, insbesondere wetterabhängigen Energieerzeugung einerseits und einem saisonal schwankenden Verbrauch andererseits.

Wasserstoff im Gasnetz

Die Erzeugung von Wasserstoff aus erneuerbaren Energien und seine Einspeisung in bestehende Gasnetze spielen auf dem Weg zu einer CO2-neutralen Energieversorgung eine wichtige Rolle. Wasserstoff kann an Orten mit hoher Verfügbarkeit von erneuerbaren Energien erzeugt werden. Darüber hinaus kann er gespeichert und als zusätzlicher Energieträger über die bestehenden Gasnetze zum Verbraucher transportiert werden. Im bestehenden Erdgasverteilernetz kann Wasserstoff mit einem Anteil von bis zu 30 Vol% gespeichert und transportiert werden.

Die Netze für reinen Wasserstoff werden zunächst regional ausgebaut. Diese werden dann schrittweise zusammenwachsen, um schließlich größere Netze bilden zu können. Schätzungen für ein europaweites Wasserstofftransportnetz gehen von 40.000 km aus, die bis 2040 geschaffen werden können.

 

Auswirkungen auf die Gasdurchflussmessung

Aktuell gewinnt also eine zuverlässige und stabile Durchflussmessung von Erdgas mit beigemischtem Wasserstoff zunehmend an Bedeutung. Die Veränderung der Gaszusammensetzung stellt neue messtechnische Herausforderungen an die verschiedenen Zählertechnologien. Denn der zugesetzte Wasserstoff beeinflusst die Eigenschaften des Erdgases: Dichte, Viskosität, Explosivität, Strömungs- und Schallgeschwindigkeiten ändern sich. Das stellt Leitungen, Kompressoren, Dichtungen, Ventile, Messtechnik usw. vor völlig neue Herausforderungen, z. B., was die Gefahr von Lecks und Explosionen oder die Ermittlung des Brennwerts betrifft. Vor diesem Hintergrund stellen sich Gasnetzwerkbetreiber und Gasversorger die Frage, wie sich das auf die Leistung ihrer Gasdurchflusszähler auswirkt.

Die Ultraschall-Durchflussmessung hat in den letzten zwei Jahrzehnten sowohl in der Erdgas- als auch in der Prozessgasindustrie einen neuen Standard in Bezug auf Zuverlässigkeit, Haltbarkeit und Messgenauigkeit gesetzt.

Durch die Beimischung von Wasserstoff zu Erdgas wird die Schallgeschwindigkeit (SOS) des Gasgemischs bereits deutlich erhöht. Bei 100 Vol.-% Wasserstoff ist sie etwa dreimal so hoch wie bei Erdgas. Die Diagramme in Abbildung 1 zeigen die SOS für Erdgas, ein Wasserstoffgemisch von 30 Vol% und reinen Wasserstoff.

Abbildung 1: Schallgeschwindigkeit für ein typisches Erdgas (Methangehalt von 90 Vol.-%) und Wasserstoffbeimischungen bis zu 100
Abbildung 1: Schallgeschwindigkeit für ein typisches Erdgas (Methangehalt von 90 Vol.-%) und Wasserstoffbeimischungen bis zu 100
Abbildung 1: Schallgeschwindigkeit für ein typisches Erdgas (Methangehalt von 90 Vol.-%) und Wasserstoffbeimischungen bis zu 100
Abbildung 1: Schallgeschwindigkeit für ein typisches Erdgas (Methangehalt von 90 Vol.-%) und Wasserstoffbeimischungen bis zu 100

Daraus ergeben sich mehrere Anforderungen an die Konstruktion von USM. Sowohl der erdgasäquivalente Messbereich als auch die geforderte Messunsicherheit müssen sichergestellt werden. Dies umfasst die Verringerung der Streuung von Messwerten, die Reduzierung von Querempfindlichkeiten gegenüber Druck-, Temperatur- und Medienschwankungen sowie die Reduzierung von strömungsmechanischen Einflüssen.

Bei Erdgas mit Wasserstoffbeimischungen von bis zu 30 Vol% kann dieser Einfluss noch kompensiert werden.

Abbildung 2: Anwendungsbeispiel des FLOWSIC-Gerätes.
Abbildung 2: Anwendungsbeispiel des FLOWSIC-Gerätes.

Ultraschall-Durchflussmessung: Bereit auch für zukünftige Anforderungen

Für die zukünftige, eichfähige Messung von Wasserstoffbeimischungen und reinem Wasserstoff sind die gleichen Spezifikationen und Anforderungen - vor allem in Bezug auf die Messgenauigkeit - zu erwarten wie für die Messung in Erdgas. Entsprechend müssen die Ultraschall-Gaszähler (USM) an die neue Messaufgabe angepasst werden.

Andererseits werden sich spezielle Wasserstofftransportleitungen nicht wesentlich von Erdgasleitungen unterscheiden. Die Anforderungen entsprechen in etwa denen der heutigen Erdgaszähler. Für eine energieäquivalente Transportleistung sind entweder größere Nennweiten oder höhere Durchflussmengen in Transportsystemen erforderlich. Speziell für Wasserstoff ausgelegte USM müssen daher höhere maximale Gasgeschwindigkeiten zulassen.

Da alle Anforderungen sehr gut erfüllt werden können, sind USM ideal für die eichrechtliche Durchflussmessung in zukünftigen Transport- und Verteilungsnetzen, egal ob für Wasserstoffbeimischungen oder reinen Wasserstoff.

Die Vorteile der Durchflussmessung mit USM sind:

  • Großer Nennweitenbereich (DN50 bis DN1400)
  • Hohe Messspanne von ≥ 1:100
  • Verblockungsfrei, kein Druckverlust
  • Keine mechanisch bewegten Teile, keine Pulsation
  • Höhere Durchflussraten bei Wasserstoff
  • Übertragbarkeit der Kalibrierung auf andere Medien

Neben der Klassifizierung nach dem Wasserstoffgehalt lassen sich die USM auch nach ihrer Verwendung in Prozessgasanwendungen, in Transportnetzen und in Verteilungsnetzen unterscheiden:

 

A. Prozessgasmessung

USM werden seit vielen Jahren in Prozessgasanlagen zur Messung von Gasen mit unterschiedlichen Wasserstoffanteilen eingesetzt. Sie unterscheiden sich von Standardmessgeräten, die für eichpflichtige Messungen ausgelegt sind, durch die Einschränkungen für Messungen in Gasen mit erhöhtem Wasserstoffgehalt. Dies wirkt sich auf die Einlaufbedingunen, die erreichbare Messunsicherheit und die Einschränkungen des Durchfluss- und Druckbereichs aus. Mit der Entwicklung neuer Ultraschallsensoren für den Einsatz in reinem Wasserstoff sollen die bisherigen Einschränkungen gegenüber Standardzählern auch für diese Anwendungen entfallen.

 

B. Messung von wasserstoffhaltigen Gasen in Verkehrsnetzen

In Transportnetzen werden große Gasmengen in Rohrleitungen mit Nennweiten ab DN400 bei hohen Drücken transportiert. Gasdurchflusszähler der neuesten Generation wie das FLOWSIC600-XT können auch Gase mit Wasserstoffgehalten bis zu 30 Vol% messen und sind für die eichrechtliche Volumenmessung zugelassen. Voraussetzung dafür ist, dass die Zuverlässigkeit und Qualität der Messergebnisse durch Änderungen von Dichte, Strömungsgeschwindigkeit und SOS nicht oder nur unwesentlich beeinflusst werden.

 

C. Messung von wasserstoffhaltigen Gasen in Verteilungsnetzen

USM in Verteilungsnetzen unterscheiden sich durch ihren Auslegungsdruck (typischerweise <20 bar) und ihre Nennweite (≤ DN150). Das FLOWSIC500 ist speziell für den Einsatz in der Erdgasverteilung konzipiert. Er wurde für die Messung von bis zu 30 Vol% Wasserstoff im gesamten Spezifikationsbereich qualifiziert, indem die Signalauswertung angepasst und der messbare SOS-Bereich erweitert wurde.

Durchflusszähler
Eichfähige Messung in der Erdgasverteilung
FLOWSIC500
Eichpflichtige Erdgasmessung mit intelligenten Diagnosefunktionen
FLOWSIC600-XT

 

Gas Quality Indicator (GQI): Bestimmung des Wasserstoffgehalts

Neben den primären Messwerten und der geforderten hohen Genauigkeit bieten Ultraschall-Gaszähler (USM) weitere Vorteile:

Die Implementierung eines "Gasqualitätsindikators" (GQI) in die USM bietet die Möglichkeit, Änderungen der Gaszusammensetzung über den Wert der Schallgeschwindigkeit (SOS) zu erfassen. Bereits kleine Änderungen des Wasserstoffgehalts können aufgrund der extrem hohen SOS von Wasserstoff sehr genau erkannt werden. Wenn die Referenzgaszusammensetzung bzw. deren SOS (ohne Wasserstoff) bekannt ist, kann zudem der Wasserstoffgehalt sehr genau bestimmt werden. Das Gerät vergleicht den gemessenen SOS-Wert mit dem Referenz-SOS-Wert. Unter der Annahme, dass dies ausschließlich auf eine Beimischung von Wasserstoff zurückzuführen ist, kann der Wasserstoffgehalt direkt bestimmt werden. Die Annäherung erfolgt über eine empirische Formel, die in der Firmware des USM implementiert ist.

Das untenstehende Bild zeigt beispielhaft einen FLOWSIC500 USM in der Mischstation des Pilotprojekts "Wasserstoff im Gasnetz" in der Region Fläming, Sachsen-Anhalt, Deutschland. Im Rahmen des Gemeinschaftsprojekts werden dem Erdgasverteilungsnetz Wasserstoffbeimischungen von bis zu 20 Vol% zugeführt. Mit dem Zähler wird die Menge des Erdgas-Wasserstoff-Gemisches gemessen. Gleichzeitig wird mithilfe des GQI der Wasserstoffgehalt des Erdgases erfasst.

Abbildung 3: FLOWSIC500 in der Mischstation des avacon-Pilotprojekts
FLOWSIC500 in der Mischstation des avacon-Pilotprojekts "Wasserstoff im Gasnetz"
Abbildung 3: FLOWSIC500 in der Mischstation des avacon-Pilotprojekts
FLOWSIC500 in der Mischstation des avacon-Pilotprojekts "Wasserstoff im Gasnetz"

Fazit

Ultraschall-Gaszähler werden seit mehr als 20 Jahren erfolgreich zur Messung der Gasmenge in einer Vielzahl von Anwendungen eingesetzt. Dazu gehören auch Anwendungen für Gase mit unterschiedlichen Wasserstoffgehalten. Die in diesen Applikationen eingesetzten Geräte sowie weitere aus der SICK FLOWSIC-Familie sind bereits für die fiskalische Messung von Erdgasen mit einem Wasserstoffgehalt von bis zu 30 Vol% angepasst und zugelassen. Betreiber von Gasnetzen können den Trend mitgehen, regenerativ erzeugten Wasserstoff in bestehende Gasnetze einzuspeisen, zu transportieren und zu speichern ‒ ohne zusätzliche Investition in neue Gasdurchflusszähler.

Die Diagnosemöglichkeiten der USM ermöglichen neben der Mengenmessung auch eine qualitative Bestimmung des Gases. Damit steht nicht nur eine ergänzende Analysemethode für Wasserstoff zur Verfügung. Aufwendige Analysetechniken zur Wasserstoffbestimmung wie die extraktive Gaschromatographie können in einigen Anwendungen ersetzt werden.

Für bereits installierte Geräte wird eine Überprüfung des Gerätezustands empfohlen, um zu evaluieren, welche Auswirkungen die Einspeisung von bis zu 30% Wasserstoff hat. Der Einfluss von Alterung, Einbaubedingungen oder Druckregler sollte dabei ebenfalls überprüft werden. Der Service von SICK bietet hier entsprechende Unterstützung bei der Bewertung an.

 

Weitere Beiträge

Emissionsmesstechnik auf dem ersten deutschen Flüssigerdgasterminal

Lesen Sie mehr

Für die Zukunft gerüstet: Ultraschall-Durchflussmessungen in Fackelanlagen

Lesen Sie mehr

Wie eine Müllverbrennungsanlage die neuen Anforderungen für die Überwachung der Quecksilberemissionen erfüllt

Lesen Sie mehr

Haben Sie noch Fragen?

Wenden Sie sich an unsere Experten