Zuverlässige Genauigkeit von Sicherheitslaser-
scannern dank safeHDDM®-Technologie
Die Sicherheitslaserscanner microScan3, nanoScan3 und outdoorScan3 von SICK bieten dank der innovativen Scantechnologie safeHDDM® entscheidende Vorteile für die Anlagenverfügbarkeit und
–produktivität.
safeHDDM® basiert auf dem vielfach bewährten HDDM-Verfahren (HDDM = high definition distance measurement) und setzt einen neuen Maßstab beim Auswerten von Lichtlaufzeitmessungen. Das von SICK patentierte Verfahren liefert durch Filtern und Auswerten vieler Einzelpulse ein für Sicherheitslaserscanner einzigartiges Messergebnis. safeHDDM® ermöglicht auf diese Weise eine sehr hohe Robustheit gegenüber Schmutz, Staub und Fremdlicht. Das Wichtigste: safeHDDM® bleibt dabei sicher. Selbst ein Objekt mit einem Remissionsgrad von nur 1,8 %, z. B. eine schwarze Anzugshose, erkennt der Laserscanner sicher.
Und nicht nur das: Mit outdoor safeHDDM® wurde die Scantechnologie für den Einsatz im Außenbereich weiterentwickelt. Damit ist der outdoorScan3 als erster Sicherheitslaserscanner für den Außeneinsatz zertifiziert.
safeHDDM®: Sicher in der Anwendung, robust im Alltag, präzise im Einsatz.
So funktioniert's

Sichere Distanzmessung nach dem
Prinzip der Lichtlaufzeitmessung
Bei der Lichtlaufzeitmessung sendet der Sensor einen Pulsstrahl aus, den das zu detektierende Objekt reflektiert. Die Laufzeit, die der Strahl für die Strecke benötigt, wird ausgewertet und so die Distanz zum Objekt berechnet. microScan3, nanoScan3 und outdoorScan3 führen einen Scanzyklus in typischerweise 40 Millisekunden aus. Pro Scanzyklus werden tausende von Einzelpulsen gefiltert. Aus diesen tausenden Einzelpulsen errechnen die Sicherheitslaserscanner dann bis zu 2750 sichere Messwerte.
Überzeugen Sie sich selbst
Ihr Nutzen
Sicher.
Die durch SICK patentierte Scantechnologie safeHDDM® ermöglicht den sicheren Betrieb Ihrer Anwendung, bei gleichzeitig kleiner Bauform und großen Reichweiten.
Robust.
Die Sicherheitslaserscanner sind unempfindlich gegenüber Schmutz, Staub und Fremdlicht und gewährleisten dadurch eine hohe Verfügbarkeit. So vermeiden Sie Maschinenstillstände.
Präzise.
Auch bei ungünstigen Wetterbedingungen im Außenbereich stellt die Scantechnologie outdoor safeHDDM® mit durchdachten Filtern und Algorithmen eine hohe Verfügbarkeit sicher.
Wie unsere Kunden von safeHDDM® profitieren

Sicher ohne Schutzzaun
Mit Hilfe von Sicherheitslaserscannern der Produktfamilie microScan3 sowie der Sicherheitssteuerung Flexi Soft kann der sichere Betrieb eines Roboters an einer Spritzgießmaschine gewährleistet werden. Dank safeHDDM®-Scantechnologie wird die Detektionsfähigkeit und die zuverlässige Schutzfunktion weder von Staubpartikeln in der Umgebung noch von einsetzender Belagbildung auf der optischen Grenzfläche der Sensoren beeinträchtigt.

Wetterfester Mähroboter
Selbst bei anspruchsvollen Wetterbedingungen arbeitet der Sicherheitslaserscanner outdoorScan3 zuverlässig und sicher. Die patentierte und hochpräzise Scantechnologie outdoor safeHDDM® unterscheidet zwischen echten Sicherheitsrisiken und störenden Umwelteinflüssen.
Auf einen Blick: Die SICK-Sicherheitslaserscanner mit safeHDDM®

microScan3
Der Sicherheitslaserscanner microScan3 steht für die Absicherung unterschiedlichster Applikationen: von stationär bis mobil, von einfach bis komplex. Die innovative Scantechnologie safeHDDM® verleiht dem microScan3 herausragende Robustheit, auch bei Staub und Fremdlicht, und liefert hochpräzise Messdaten. Dadurch steigen die Produktivität und Verfügbarkeit von Maschinen.

nanoScan3
Der nanoScan3 ist der kleinste Sicherheitslaserscanner von SICK. Er eignet sich perfekt für die Absicherung von mobilen Plattformen. Gleichzeitig liefert er präzise Messdaten für die Navigation. Durch seine Baugröße ist er ebenfalls bestens geeignet für die Absicherung von Maschinen bei beengten Platzverhältnissen. Wie auch der microScan3 verfügt er über die Scantechnologie safeHDDM® mit all ihren Vorteilen.

outdoorScan3
Der outdoorScan3 eignet sich hervorragend für das Absichern stationärer und mobiler Outdoorapplikationen. Für den Sicherheitslaserscanner wurde die patentierte safeHDDM®-Technologie von SICK mithilfe spezieller Algorithmen für den Außenbereich entscheidend weiterentwickelt. Der outdoorScan3 erschließt damit erstmals alle Vorteile der berührungslosen Absicherung mittels Sicherheitslaserscannern für den Außenbereich.