Kontakt
Feedback

Safe Motion: sichere Prozesse nonstop

Mit Safe Motion Control Bewegungen sicher überwachen
Mit Safe Motion Control Bewegungen sicher überwachen

Sichere Bewegungen sind die Basis maximaler Maschinenverfügbarkeit

Safe Motion bezeichnet die sichere Überwachung und Steuerung von Maschinenbewegungen. Stillstände lassen sich dadurch reduzieren und die Einrichtzeiten an Ihrer Maschine optimieren.

Dynamische Sicherheit ermöglicht eine hohe Produktivität und effiziente Produktion. Dabei dienen Safe-Motion-Sicherheitsfunktionen der automatischen Anpassung der Maschinenbewegung an sich verändernde Schutzfelder. Verbesserte Bedienbarkeit und bestmöglicher Zugriff auf den Prozess bei stationären Anlagen zahlen sich in diesem Zusammenhang besonders aus. Genauso wie die Flexibilisierung bei der Maschinengestaltung durch den Wegfall trennender Schutzeinrichtungen für mobile Applikationen.

Entdecken Sie die Anwendungsfelder von Safe Motion!

 

Mobile Applikationen sicher in Bewegung

Maximale Mobilität ist eine Voraussetzung für den effektiven und flexiblen Einsatz von fahrerlosen Transportsystemen (FTS). Safe Motion ermöglicht es Ihren FTS durch situative Anpassung der Geschwindigkeit in Bewegung zu bleiben, statt stillzustehen. Die optimale Gestaltung der Fahrbewegung führt nicht nur zu mehr Produktivität und damit zur idealen Nutzung Ihrer FTS-Flotte, sondern sorgt auch für deren sicheren Einsatz – ganz ohne trennende Schutzeinrichtungen.

 

Sichere Antriebsüberwachung zur Performancesteigerung von FTS

Damit ein FTS mobil ist und bleibt, überwachen die Safe-Motion-Lösungen von SICK Fahrtrichtung und Geschwindigkeit. Die Schutzfelder passen sich situativ an, sodass Ihr FTS nur dann stoppt, wenn es wirklich notwendig ist.

Lösungen für die sichere Überwachung von fahrerlosen Transportsystemen (FTS)

 

Motion Monitoring über HIPERFACE®-Motor-Feedback-Systeme

Motor-Feedback-Systeme mit HIPERFACE®-Schnittstelle dienen der schnellen und präzisen Übertragung der Signale vom Motor zum Servoregler. In Kombination mit Sicherheitssteuerungen ermitteln sie Fahrtrichtung und Geschwindigkeit und tragen damit aktiv zu effizienten Produktionsprozessen bei.

Lösungen für Motion Monitoring über HIPERFACE® auf einen Blick

Optimierte Einricht- und Wartungsvorgänge bei stationären Applikationen

Safe Motion von SICK überwacht stetig und zuverlässig Maschinenparameter wie Geschwindigkeit und Position der Motoren und verwandelt so Gefahr bringende in gefahrlose Maschinenbewegungen. Sicher überwachte Achsen und sichere Betriebsarten ermöglichen auch bei laufendem Prozess notwendige Eingriffe wie das Wechseln von Werkstücken oder das Einrichten der Maschine. Das sorgt für eine hohe Verfügbarkeit und effiziente Abläufe – bei gleichzeitiger Sicherheit für den Bediener. Sollte z. B. aufgrund einer Störung trotzdem ein Anhalten der Maschine erforderlich sein, stellen Safe-Motion-Funktionen sicher, dass der Prozess ohne Verzögerung wieder anläuft.

 

 

Optimierte Bewegungsabläufe an Werkzeugmaschinen

Häufiges Wechseln eines Werkstücks an Werkzeugmaschinen ist mithilfe von Safe-Motion-Funktionen schnell und effizient möglich. Das Werkstück kann gewechselt werden, ohne die Maschine komplett abschalten zu müssen. Anschließend läuft der Produktionsprozess sofort wieder an.

Lösungen für die sichere Überwachung von Werkzeugmaschinen

 

Effizientes Einrichten von Schneidwalzen

Schützen Sie Ihre Mitarbeiter und profitieren Sie gleichzeitig von wirtschaftlichen Prozessen! Safe-Motion-Funktionen sorgen selbst bei größten Schneidwalzen durch zuverlässige und sichere Überwachung der rotierenden Walzen für kurzmöglichste Einrichtzeiten.

Lösungen für das effiziente Einrichten von Schneidwalzen auf einen Blick

Das passende Sicherheitskonzept für jeden Antriebsstrang

Unterschiedliche Anforderungen erfordern variable Lösungen. Je nach Automationsarchitektur ist entweder ein externes oder ein integriertes Sicherheitskonzept notwendig. Profitieren Sie bei der Erstellung Ihrer individuellen Lösung vom umfassenden Know-how der SICK-Sicherheitsexperten. Ob zur Realisierung einfacher oder komplexer Sicherheitskonzepte – bei SICK sind Sie an der richtigen Adresse.

Exemplarische Darstellung des Antriebsstrangs und der Sicherheitsarchitektur einer stationären Applikation mit den Antriebssicherheitsfunktionen sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) und sichere Bewegungsrichtung (SDI).
Exemplarische Darstellung des Antriebsstrangs und der Sicherheitsarchitektur einer stationären Applikation mit den Antriebssicherheitsfunktionen sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) und sichere Bewegungsrichtung (SDI).

Exemplarische Darstellung von Antriebsstrang und Sicherheitsarchitektur einer stationären Applikation mit den Antriebssicherheitsfunktionen sicher begrenzte Geschwindigkeit (SLS) und sichere Bewegungsrichtung (SDI).

Kontaktieren Sie uns für weitere Informationen.

 

Safe Motion Tasks

In Safe-Motion-Applikationen gibt es verschiedene Aufgaben, die durch unterschiedliche Komponenten ausgeführt werden. SICK bietet Ihnen für jede dieser Aufgaben die passenden Produkte. Kombiniert mit den dazugehörigen Services bleibt so kein Wunsch offen.

 

Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
Safe Motion von SICK wird im Zusammenspiel der 3 Tasks Measure, Monitor und Control realisiert.
 
  • Measure: Sicherheits-Encoder und sichere Motor-Feedback-Systeme zur Positions-, Winkel- und Geschwindigkeitserfassung 
  • Monitor: Motion-Monitoring-Module zur sicheren Überwachung der Maschinenbewegungen sowie zur Ausführung der Antriebssicherheitsfunktionen 
  • Control: Eine Sicherheitssteuerung interpretiert die eingehenden Signale der eingesetzten Sensoren und steuert die entsprechenden Sicherheitsfunktionen, falls notwendig

 

Ihre Safe-Motion-Lösungen aus einer Hand

Zur Lösung Ihrer individuellen Safe-Motion-Anforderung stehen Ihnen mehrere Wege offen.

Lassen Sie sich von unseren Safety-Experten beraten. Kontaktieren Sie uns und profitieren Sie von den Vorteilen schlüsselfertiger Sicherheitslösungen: Schlüsselfertige Sicherheitslösungen von SICK. 

Neben der individuellen und maßgeschneiderten Beratung können Sie sich Ihre Lösung aber auch selbst zusammenstellen. Wählen Sie aus unserem umfassenden Sicherheitsportfolio einzelne Komponenten, deren Funktionen bestens aufeinander abgestimmt sind. Außerdem bietet SICK für mobile und stationäre Applikationen bereits vorkonfektionierte Sicherheitssysteme.

 

Nach oben