Bahnkantenregelung

Get Adobe Flash player

Mit der optischen Papierkantenerfassung kann eine Bahn auf ca. 50 μm genau geregelt werden. Der Array-Sensor AT20 arbeitet nach dem Tasterprinzip und benötigt daher keinen Reflektor. Durch die Montage über der Papierbahn wird die Gefahr einer Verschmutzung minimiert. Im Fall von anspruchsvollen Applikationen, z. B. bei transparenten Folien, kann auch der Array-Sensor AL20 mit Reflektor eingesetzt werden.