Entdecken Sie unsere Innovationen und tauchen Sie ein in die Erfolgsgeschichten von einem der weltweit führenden Lösungsanbieter für die Industrie. Bleiben Sie auf dem Laufenden über alle Automatisierungstrends in der Produktion, Logistik und Prozessautomation.
Und entdecken Sie alle Potenziale in der Welt der digitalen Transformation.
673 Treffer:
Visionary AI-Assist reduziert das Kollisionsrisiko mobiler Maschinen in anspruchsvollen Arbeitsumgebungen Überall dort, wo Material transportiert oder bewegt wird, besteht eine ernstzunehmende ...
Weiterlesen
Der Sicherheitslaserscanner microScan3 übernimmt bei DS Smith den Staffelstab vom S3000In einem Staffellauf verlassen sich Sprinter auf Timing und vertrauen einander. Was im Sport Erfolge bringt, ...
Weiterlesen
Interview zur prozesssicheren Fertigung – ohne C-Norm Kurzschluss, Hochvoltgefahren, thermisches Durchgehen – die Herstellung von Batteriesystemen aus geladenen Batteriezellen ist ein ...
Weiterlesen
Depalletierung in der Robotik mithilfe künstlicher Intelligenz
In der industriellen Automation findet aktuell von der Öffentlichkeit weitgehend unbemerkt eine Revolution statt: ...
Weiterlesen
Interview zur neuen Roboter-Norm ISO 10218 Die Sicherheit in der Robotik gewinnt angesichts der zunehmenden Automatisierung und Mensch-Roboter-Kollaboration (MRK) weiter an Bedeutung. Mit ...
Weiterlesen
Leiterplattentests mit maßgeschneiderter Robotik und Software In der Elektronikfertigung kommt es auf jede Minute an. PT-Elektrik ist sich dessen wohl bewusst und hat sich daher ...
Weiterlesen
Distanzsensorik im KleintransporterLadebordwände sind bei vielen Transportfahrzeugen heute „state of the art“ – es gibt jedoch Hebeanwendungen, da stoßen sie an ihre ...
Weiterlesen
Höhenmessung von Elektrodenmagazinen in der Batteriezellenfertigung
In Zellstapelanlagen der Batteriezellenfertigung ist es von besonderer Bedeutung die Handhabung von Elektroden ...
Weiterlesen
Experteninterview zur neuen Norm ISO 13855:2024
Normen sind oft komplex – doch ihre Umsetzung muss es nicht sein. Chris Soranno, seit über zehn Jahren bei SICK tätig und ...
Weiterlesen
In der industriellen Automatisierung erhalten Qualitätskontrollen durch die Integration optischer Zeichenerkennung (Optical Character Recognition = OCR) in Kombination mit Lösungen zur ...
Weiterlesen
Mit höchster Präzision und ohne Beschädigung der hochwertigen Vierfarb-Druckmotive erfasst der berührungslos arbeitende Bewegungssensor SPEETEC in der Digitaldruckmaschine ...
Weiterlesen
Lösungen für die industrielle Bildverarbeitung ermöglichen es Maschinen zu „sehen“, sodass manuelle Inspektionsaufgaben durch den Einsatz von Machine-Vision-Lösungen ...
Weiterlesen
In der heutigen Logistikbranche sind sichere Arbeitsumgebungen nicht nur ein Muss, sondern auch ein entscheidender Faktor für den Erfolg. Unsichere Arbeitsbedingungen führen jährlich ...
Weiterlesen
Ein autonomer Transportroboter, der sämtlichen Sicherheitsanforderungen entspricht, einen unterbrechungsfreien Materialfluss sicherstellt, interne Logistikprozesse optimiert, die ...
Weiterlesen
Die Inline-Qualitätskontrolle in der Batterieproduktion ist ein stark nachgefragtes, aber auch sehr anspruchsvolles Aufgabenfeld in einem vielschichtigen Prozess. Dies gilt auf ...
Weiterlesen
Seit über einem Jahrzehnt entwickelt SICK innovative Sicherheitslösungen für die anspruchsvolle Welt der Batterieproduktion. In diesem Interview gibt Clifford Cox, ein erfahrener ...
Weiterlesen
Damit Automatisierung etwas bewegen kann, muss sich auch in Maschinen und Anlagen etwas – automatisch – bewegen. Bewegung allein reicht jedoch nicht. Roboter, Werkzeug- und ...
Weiterlesen
Bei der Produktion von Elektrofahrzeugen ist die Brandgefahr nicht zu unterschätzen. Da diese auch von einzelnen Bauteilen ausgehen kann, ist eine strenge Überwachung unerlässlich. ...
Weiterlesen
Im komplexen Fertigungsprozess von Batterien für Elektrofahrzeuge und Energiespeichersysteme werden an vielen Stationen Sensoren benötigt. Sie geben Signale zur Steuerung der Prozesse, ...
Weiterlesen
Unternehmen stehen zunehmend vor der Herausforderung, Prozesse effizienter zu gestalten, Maschinen modularer zu konzipieren und Wartungskosten zu senken. Eine Schlüsselrolle spielt dabei die ...
Weiterlesen
Seit mehr als zehn Jahren liefert SICK Lösungen für die Qualitätskontrolle in der Batterieproduktion. Die gesammelten Erfahrungen setzt das Unternehmen nun ein, um mit ...
Weiterlesen
Die Recyclingabteilung von Smurfit Westrock, einem führenden Anbieter von Verpackungen aus Karton und Papier, stand vor der Herausforderung, große Mengen an Altpapier in ihren ...
Weiterlesen
Gemeinsam ist es Continental und SICK gelungen, im Werk Regensburg des Automobilzulieferers einen gläsernen Wareneingang zu realisieren. Aus einer Testversion haben beide Partner Schritt ...
Weiterlesen
Sicherer autonomer Palettentransport, maximale Raumnutzung und hohe Prozesseffizienz – das Robotik-Start-up Filics hat ein Doppelkufensystem für intralogistische Anwendungen entwickelt ...
Weiterlesen
Bitte haben Sie einen Moment Geduld...
Ihre Anfrage wird bereits bearbeitet und kann ein paar Sekunden dauern.