FR
Pays: FR (Canada)
Sélectionner pays / région

Langue

  • Anglais
  • Français
web-tension-control-stage-teaser-component-image

Surveiller la tension de la bande

Des processus sans perturbations grâce aux solutions de capteurs de SICK
Contactez-nous !

Assurer une tension correcte

Dans l'industrie de l'emballage ou du textile, la tension uniforme de la bande du matériau à traiter est décisive pour le déroulement sans faille du processus. Ainsi, une tension trop faible peut avoir pour conséquence que le matériau ne soit pas guidé correctement. Si la tension est trop élevée, le matériau s'étire, ce qui peut à son tour déformer les processus tels que l'impression et la découpe, voire entraîner la déchirure du matériau. Les conséquences sont des temps d'arrêt imprévus et une baisse de la productivité. Les capteurs de SICK permettent d'éviter les défauts, de surveiller la qualité des produits et de maintenir le flux de production.

Pour surveiller la tension de bande, SICK propose des capteurs de position et des codeurs linéaires

SURVEILLER LA TENSION DE BANDE AVEC DES CAPTEURS DE POSITION

Assurer une tension de bande correcte pour les vérins pneumatiques

Un danseur sert à compenser les irrégularités lors du déroulement des produits en bande et à imprimer une traction de bande constante pour le processus d'alimentation. Pour cela, la position du danseur est réglée sur la position centrale. Les écarts par rapport à cette valeur sont détectés par le capteur de position monté directement sur le vérin pneumatique. Avec une tension de traction correcte, le produit en bande se déplace avec précision et les défauts, tels que ceux qui surviennent lors de la fermeture imprécise des sachets tubulaires, n'apparaissent pas.

Un capteur mesure la tension de bande dans un vérin pneumatique

SURVEILLER LA TENSION DE BANDE AVEC DES CODEURS LINÉAIRES

Assurer une tension de bande correcte pour les vérins hydrauliques

Le danseur sert à compenser les irrégularités lors du déroulement de la bande. Pour cela, la position du danseur est réglée sur la position centrale. Le codeur linéaire convient pour déterminer la position absolue des tiges de piston dans les vérins hydrauliques et détecte de manière fiable les éventuels écarts. Ainsi, la tension de traction correcte peut toujours être garantie. D'autres fonctions intelligentes de surveillance de l'état permettent par exemple une maintenance prédictive et créent une transparence sur l'état actuel de la machine. De cette manière, les temps d'arrêt imprévus sont réduits au minimum et l'efficacité est augmentée.

Un capteur mesure la tension de la bande dans un vérin hydraulique