Une combustion à faible teneur en carbone pour un impact plus faible

11 sept. 2023

 La transition énergétique est l'un des principaux sujets à l'ordre du jour. L'utilisation des sources d'énergie renouvelables solaires et éoliennes augmente rapidement. D'autre part, la demande mondiale en énergie est également en constante augmentation. Les industries de fabrication de métaux et d'acier, de ciment, de produits chimiques et pétrochimiques en particulier, mais aussi les incinérations de déchets et les centrales électriques à combustibles fossiles sont responsables d'une grande partie des émissions de CO2. Néanmoins, les sources d'énergie conventionnelles ne peuvent pas s’arrêter du jour au lendemain. La transition se fait par étapes : du charbon au gaz naturel et au gaz naturel liquéfié (GNL) en passant par les combustibles synthétiques et, enfin, l'hydrogène - une source d'énergie plus propre. Outre le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS), il existe de nombreuses approches pour réduire les émissions de CO2.

Vous découvrirez quelles sont ces approches et comment SICK peut les soutenir dans notre série en six parties. Aujourd'hui, première partie de notre série sur la décarbonation, avec un accent sur la CCUS et la stratégie SICK.

Using solar and wind renewable energy sources are increasing rapidly.
Using solar and wind renewable energy sources are increasing rapidly.

Comment arriver au zéro carbone ?

Les objectifs "Net Zero", ou la mégatendance de la décarbonation, visent principalement à réduire les émissions de carbone. L'objectif principal est d'abandonner les sources de combustibles fossiles et d'utiliser davantage de sources d'énergie renouvelables et durables. Dans les années à venir, les énergies renouvelables dépasseront le charbon en tant que première source d'énergie au monde, mais les sources à base de combustibles fossiles seront encore largement utilisées. C'est pourquoi les investissements dans les technologies de combustion à faible teneur en carbone augmentent parallèlement aux technologies des énergies renouvelables.

Source: https://iea.blob.core.windows.net/assets/2d1b41b0-2cf7-4b24-aa22-e8d0492e619c/ElectricityMarketReport_Update2023.pdf (Page 21)
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/2d1b41b0-2cf7-4b24-aa22-e8d0492e619c/ElectricityMarketReport_Update2023.pdf (Page 21)
Source: https://iea.blob.core.windows.net/assets/2d1b41b0-2cf7-4b24-aa22-e8d0492e619c/ElectricityMarketReport_Update2023.pdf (Page 21)
Source : https://iea.blob.core.windows.net/assets/2d1b41b0-2cf7-4b24-aa22-e8d0492e619c/ElectricityMarketReport_Update2023.pdf (Page 21)
Ihsan Ceylan,Global Industry Manager Thermal Power Production & Renewables, SICK AG

"Les énergies renouvelables deviennent moins chères = la transition énergétique est résolue ! Est-ce la fin de l'histoire ? Qu'en est-il de la disponibilité ? Je soutiens pleinement les énergies renouvelables, mais je pense que les solutions de combustion à faible teneur en carbone méritent le même niveau d'intérêt que les énergies renouvelables. Par exemple, les turbines à hydrogène ou les installations de co-combustion d'ammoniac vert. La priorité est donnée aux énergies renouvelables, mais il ne faut pas oublier de décarboner les infrastructures existantes alimentées par des combustibles fossiles."

Ihsan Ceylan, responsable mondial de l'industrie de la production d'énergie thermique et des énergies renouvelables, SICK AG

Quel rôle joue le captage, l'utilisation et le stockage du carbone (CCUS) dans ce contexte ?

Solutions de capteurs pour les CCUS ainsi que pour la production, l'utilisation et le transport de l'hydrogène.
Solutions de capteurs pour les CCUS ainsi que pour la production, l'utilisation et le transport de l'hydrogène.

L'utilisation de combustibles fossiles pour la production d'électricité et dans les processus industriels génère des émissions de CO2. La capture du carbone est une approche technologique qui permet d'éliminer plus de 90 % des émissions de dioxyde de carbone. Cela permet d'éviter que le dioxyde de carbone ne se retrouve dans l'atmosphère. Selon le rapport du GIEC, les experts en climatologie s'accordent à dire qu'il est nécessaire d'éliminer le CO2 de l'atmosphère pour atteindre nos objectifs en matière de climat. Le dioxyde de carbone ainsi séparé peut être transporté vers une installation de stockage permanent en sous-sol. Le dioxyde de carbone peut également être recyclé pour une utilisation ultérieure en le convertissant en d'autres produits ayant une valeur économique plus élevée. Cela permet de garantir la neutralité carbone des processus de production. Les carburants synthétiques, les plastiques ou le béton en sont des exemples. Le développement des technologies CCUS a créé de nouveaux défis pour les solutions de capteurs. SICK propose un portefeuille de solutions pour soutenir les applications de capture du carbone et de transport du CO2.

Aurélie Moll, Head of Industry Group Energy, SICK AG

"La quantité de dioxyde de carbone introduite dans l'atmosphère a considérablement augmenté depuis le début de l'ère industrielle. Si nous ne faisons rien pour réduire la quantité de CO2 libérée dans l'atmosphère, le monde ressentira de plus en plus les effets du changement climatique. La CCUS sera nécessaire pour atteindre nos objectifs élevés de réduction des émissions de carbone et pourrait être l'une des passerelles vers un avenir à faible teneur en carbone".

Aurélie Moll, responsable du groupe industriel Énergie, SICK AG

La stratégie SICK pour la transition énergétique

Avec son initiative " Green Sensor Solutions ", SICK aide ses clients à utiliser les ressources plus efficacement, à minimiser leur impact sur l'environnement et à fournir des solutions de capteurs pour un monde neutre en carbone. L'abandon des processus de combustion fossile s'accompagne de l'adoption de nouvelles technologies. L'expansion des centrales de production d'énergie régénérative (photovoltaïque, éolienne) jouera un rôle encore plus important à l'avenir. SICK fournit également des capteurs intelligents à cet effet, par exemple pour optimiser le rendement de ces installations.

Nicole Kurek, Member of the Executive Board at SICK AG

"Le changement climatique et la raréfaction des ressources exigent une action résolue. Nous considérons qu'il est de notre responsabilité de laisser un environnement vivable aux générations futures en protégeant le climat."  Rapport de durabilité de SICK AG, mai 2023

Nicole Kurek, membre du conseil d'administration de SICK AG

 

Ces articles pourraient vous intéresser

De la chaleur et de l'électricité pour toute la ville de Kuopio - et une réduction vérifiable des émissions

En lire plus

De l'énergie verte dans le réseau de gaz : FLOWSIC continue à mesurer la stabilité

En lire plus (EN)

Hydrogène à partir d'énergie verte - mesure fiable incluse

En lire plus

The products
featured in this
article are now
supplied by Endress+Hauser.

Click here for the products on endress.com